[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz 22. Juli 2020
Start ins Smart Grid

Zur Automatisierung seiner Unterstationen setzt das Schweizer Energieunternehmen Groupe E AG Fernwirkcontroller von WAGO ein. Mit der Lösung kann es sein Verteilnetz flexibler und effizienter steuern.

Als wichtiger Partner in der Energieversorgung wirkt WAGO bei der Einführung der Fernwirktechnik in den Mittelspannungsunterstationen von Groupe E mit. WAGO-Controller ermöglichen die Übermittlung von Alarmen an die zentrale Netzleitstelle der Gemeinde Granges-Paccot im Kanton Freiburg und die Fernsteuerung des Versorgungsnetzes. Nach Aussage des Versorgers ist dies ein erster Schritt in Richtung eines intelligenten Verteilnetzes, des Smart Grids.

Das WAGO-System, das speziell für die Versorgungsbranche und industrielle Anwendungen entwickelt worden ist, hat zahlreiche Vorzüge. „Durch die Automatisierung der 18kV-Unterstationen können wir schneller auf das Stromnetz zugreifen. Vor allem bei entlegenen Stationen ist dies ein Vorteil“, erklärt Florian Macheret, Technikerprojektleiter bei Groupe E. Bei einem Netzausfall möchte der Energieversorger die Anbindung seiner Kunden schnellstmöglich wieder sicherstellen. Die Erfüllung dieses Versorgungsauftrags ist auch gesetzlich vorgeschrieben. „Werden beispielsweise Kabel ersetzt, können wir in Echtzeit im Netz interagieren und die Trennung der relevanten Komponenten unter geringstmöglichen Eingriffen vor Ort realisieren“, sagt Macheret.

Regenerative Energieerzeugung – so unterstützt Sie WAGO:

  • Das WTG gewährleistet die Umwandlung der Protokolle zwischen der Netzleitstelle und den Feldstationen.

  • Die Daten können auch zeitgesteuert übertragen werden – ein Vorteil vor allem bei Unwettern.

  • Flexibel und einfach zu handhaben: Codes lassen sich rasch und ohne Vorabprüfungen ändern.

Durch die Automatisierung der 18kV-Unterstationen können wir schneller auf das Stromnetz zugreifen.

Florian Macheret, Technikerprojektleiter bei der Groupe E AG

Zuverlässig und flexibel

Bereits 2004 wurden die ersten Unterstationen von Groupe E automatisiert. „Damals führte WAGO die Fernwirktechnik gerade neu ein. Aufgrund wiederholter Anfragen unserer Kunden haben wir eine ETHERNET-Lösung entwickelt, die auf einem der ersten offenen Protokolle basiert: dem IEC 104“, erklärt Stéphane Rey, Produktmanager bei WAGO. Heute, dreizehn Jahre später, sind 200 der 3500 Unterstationen, die das Schweizer Energieunternehmen betreibt, angebunden. „Mittelfristig wollen wir 350 Unterstationen automatisieren – also etwa zehn Prozent unseres Anlagenparks“, sagt Olivier Morand, Ingenieurprojektleiter bei Groupe E.

Die Unterstationen von Groupe E werden derzeit zur Hälfte über Glasfaser ferngesteuert und zur Hälfte über Funk. Die Lösung von WAGO lässt sich perfekt auf die jeweilige Anbindung abstimmen. Ein WAGO-Fernwirk-Gateway (WTG) gewährleistet die Umwandlung der Protokolle zwischen der Netzleitstelle und den Feldstationen. Die Daten können auch zeitgesteuert übertragen werden – ein Vorteil vor allem bei Unwettern. „Unwetteralarme lassen sich mithilfe eines Filters unterdrücken“, erklärt Gérard Berset, Verkaufsbereichsleiter bei WAGO. Er ist froh, eine umfassende Steuerung anbieten zu können, die der Kunde direkt selbst programmieren kann.

Mittelfristig wollen wir 350 Unterstationen automatisieren – also etwa zehn Prozent unseres Anlagenparks.

Olivier Morand, Ingenieurprojektleiter bei der Groupe E AG

Enge Zusammenarbeit

Dass Groupe E sich für die Lösung von WAGO entschieden hat, ist einerseits der Flexibilität und der einfachen Handhabung des Systems zu verdanken: Codes lassen sich rasch und ohne eingehende, mit umfangreichen Arbeiten verbundene Vorabprüfungen ändern. Andererseits haben auch die Reaktivität und die Kundennähe des Partners Groupe E letztlich überzeugt. „WAGO ist ohne Zögern auf unsere Wünsche eingegangen und konnte sie auch erfüllen. Die Zusammenarbeit mit dem Verkaufsteam und die Unterstützung in technischen Fragen waren ausgezeichnet“, betonen Florian Macheret und Olivier Morand. Der Techniker und der Ingenieur von Groupe E sind auch mit der Zuverlässigkeit der Lösung zufrieden: „Wir konnten unsere Anlagen in den vergangenen 14 Jahren ohne größere Probleme betreiben.“

Text: Gérard Berset | WAGO

Foto: WAGO Contact Sa

Produktübersicht

WAGO in der Praxis

Referenzen und Expertenmeinungen aus dem Bereich Energietechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was für kreative und effiziente Lösungen wir im Bereich Energietechnik ermöglichen.

Referenz

Das mehrsprachige Umspannwerk

Die Verfügbarkeit und Überwachung von Windparks samt Umspannwerk sicherstellen? ENERCON vertraut dafür auf WAGO-Fernwirktechnik.

energy_umspannwerk_himmel__1_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Industry Management

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Weitere Serviceangebote:

Mehr zur Energietechnik

Mehr aus dem Bereich Energietechnik

Ganz gleich, ob Digitalisierung, regenerative Energieerzeugung oder die Integration dezentraler Einspeiser – WAGO bietet Lösungen für jede Herausforderung der modernen Energiewirtschaft.

Energienetze

Intelligente Energienetze

Die Automatisierung von Energienetzen hat viele Vorteile. Einer davon ist die Möglichkeit der Fernschaltung. Die passenden Lösungen zur Umsetzung bietet Ihnen WAGO.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalisierung

Smart Grids für den Energiemarkt

Bei der Digitalisierung des Energiesystems sind Strategien und Produkte gefragt, die alles ermöglichen. WAGO hat die Lösungen für die digitale Energiewende.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Regenerative Energieerzeugung

Immer gut verbunden

Eine zuverlässige und sichere Energieversorgung ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Mit Produkten und Lösungen von WAGO gestalten Sie die Energiewende nachhaltig erfolgreich.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Energiespeicher

Strom rund um die Uhr

Mit Energiespeichern werden die Stromnetze entlastet und die Flexibilität der Energieversorgung gesteigert. WAGO-Technik ermöglicht die Kontrolle und Steuerung der Speicher.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg