Kleine Klemmen für große Würfe
![](/medias/200-lighting-referenz-osram-gebaeude-aussenansicht-SGO-20160426-0012-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZzNPUzh4TkRFd056QXdNemszTnpjMU9DOHlNREJmYkdsbmFIUnBibWRmY21WbVpYSmxibnBmYjNOeVlXMWZaMlZpWVdWMVpHVmZZWFZ6YzJWdVlXNXphV05vZEY5VFIwOHRNakF4TmpBME1qWXRNREF4TWkweVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8OTUwZWI2YTY4ZTQyOGFlZDBhYjM5YjAwNDg0OWNkYjkyMjIyMDk3OGQ4MjFkNWI3MWYwNTM4ZjI3Y2UyN2JmYQ)
Mit einem neuen LED-Treiber, der eine Profilhöhe von nur 11 Millimetern besitzt, treibt OSRAM den weltweiten Lichtmarkt voran. Wesentlicher Bestandteil der Innovation sind die äußerst kleinen und zugleich komfortablen SMD-Anschlussklemmen der Serie 2060 von WAGO.
Während im März 2016 tausende Fachbesucher durch die Hallen der Light+Building 2016 flanierten, bilden sich am OSRAM-Auftritt dichte Menschentrauben. „Wir haben mit unse-rem neuen LED-Treiber schon einige Aufmerksamkeit erregt“, blickt Nicolai Heber, Produktmanager LED Driver & Industrialization bei OSRAM, auf die Messe zurück. Seine Einschätzung klingt fast bescheiden, denn mit der Neuentwicklung stahl OSRAM anderen Produkten glatt die Show.
Kein Wunder: Der neue lineare Treiber aus der „OPTOTRONIC Intelligent“-Reihe trägt zu Recht den Zusatz „UltraFlat“ – seine Bauhöhe beträgt lediglich 11 Millimeter. Dennoch leistet der Treiber bis zu 75 Watt, verfügt über ein entsprechendes Temperaturmanagement, er beherrscht DALI und programmieren lässt er sich – außer über DALI und LEDset – über die Funktechnik Near Field Communication (NFC).
Mit dem neuen Treiber stößt der Münchner Lichtspezialist in ganz neue Dimensionen vor. Lag die Standardbauhöhe für LED-Betriebsgeräte einst bei 30 Millimetern, schrumpfte sie vor rund 15 Jahren auf 21 bis 22 Millimeter – und das ist heute immer noch der Standard. Anders gesagt: Während LED-Module immer flacher wurden, ist die Bauform der Betriebs-geräte nahezu gleich geblieben.
OSRAM bringt jetzt Bewegung in den Markt – und verschafft Leuchtenherstellern große Wettbewerbsvorteile. Von Anfang an zielte unsere Idee für einen ultraflachen LED-Treiber auf das Segment der High-End-Leuchten ab. „Noch vor Kosten und Energieeffizienz geht es hier darum, mit einem attraktiven Design zu punkten“, umreißt Heber die Marktanforde-rungen aus Sicht der Hersteller. Sie waren es auch, die gegenüber OSRAM den Wunsch nach einem flacheren Treiber geäußert hatten. Zu Beginn der Entwicklung sei indes gar nicht klar gewesen, wie flach der neue Treiber tatsächlich werden könne, so Heber. Da OSRAM Leuchtendesignern einen deutlichen Mehrwert bieten wollte, wurde das Ziel formuliert, die Höhe des Treibers zu halbieren. Nach gut einem Jahr Sondierung wurde deutlich, dass die angestrebten 11 Millimeter machbar sind. Eine weitere Vorgabe: Trotz schlanker Bauform durfte es bei der Funktion keine Kompromisse geben. Lebensdauer, Temperaturbeständigkeit, Lichtqualität und weitere technische Details müssen auch in einem flachen Gehäuse hohen Ansprüchen gerecht werden.
OSRAM und WAGO
- Sorgenfreie Anschlusstechnik
- Automatisiertes Verdrahten ist ein Muss
- Treiber werden künftig noch mehr Funktionen bieten