Energiemanagement gilt nach wie vor als komplexes Thema, das Unternehmen darum nur zögerlich anfassen. Dabei lassen sich nach Ansicht von Lukas Dökel, „Global Key Account Manager Current and Energy Measurement“ bei WAGO, Einsparpotentiale problemlos und schnell erschließen.
Normen fordern von produzierenden Unternehmen eine genaue Dokumentation und fortlaufende Verbesserung ihrer Effizienz. Das klingt nach einer lästigen Verpflichtung. Inwieweit profitieren Unternehmen von Effizienzmaßnahmen?
Dökel: Wir begleiten Energiemanagementprojekte, bei denen Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent erreicht werden. Der Verbrauch lässt sich oft schon mit einfachen Mitteln senken, etwa durch Analyse der Lastkurve des Versorgers. Mit unserer Energiemanagement-Lösung können Unternehmen den nächsten Schritt machen und weitere Einsparmöglichkeiten finden, zum Beispiel bei ineffizienten Maschinen oder falsch klimatisierten Lagerhallen.
Wie sieht die WAGO-Lösung genau aus?
Dökel: Über den Controller PFC200 und das I/O-System 750 erfassen wir Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen. Es lassen sich beliebige Sensoren und Messumformer einbinden, die Prozessgrößen wie Druck, Temperatur und Durchfluss mittels analoger und digitaler Eingänge aufnehmen. Bereits verbaute M-Bus-Zähler können einfach angebunden werden und liefern weitere Messgrößen Ihrer Prozesse. Mit EnOcean-Sensoren lassen sich Messkonzepte ohne vorhandene Infrastruktur erweitern und unterstützen, mit unserem Modul zur 3-Phasen-Leistungsmessung können Verbraucher detailliert überwacht und Verbräuche analysiert werden. Wir setzen bei der Datenerfassung auf ein offenes und flexibles System. Dadurch hat der Kunde alle Freiheiten und wird nicht in proprietäre Technik gezwungen.
Was leistet WAGO über das Messen hinaus?
Dökel: Die über den WAGO-Controller angebundenen Sensoren können über unsere integrierte Parametriersoftware „Energiemanagement“ schnell und einfach parametriert werden; eine aufwendige Programmierung entfällt damit. Dadurch haben Kunden die Möglichkeit, ohne Automatisierungskenntnisse die Messstandtiefe in ihrer Produktion zu erhöhen. Außerdem lassen sich Messstellen mithilfe der Software im Sekundentakt oder historisch in übersichtlichen Darstellungsformen visualisieren. So können Stromfresser schnell erkannt und optimiert werden. Einfacher lässt sich Effizienz nicht umsetzen.
Wir erreichen Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent.
Lukas Dökel | WAGO
Was können Unternehmen tun, die beim Energiemanagement weiter gehen und ihre Maschinen nicht nur überwachen, sondern auch automatisiert steuern wollen?
Dökel: Dank unserer offenen Schnittstellen können wir alle gesammelten Daten transparent zur weiteren Verarbeitung einem Manufacturing-Execution- oder Enterprise-Resource-Planning-System zur Verfügung stellen. Diese Systeme lösen dann auf Grundlage unserer Daten die Aktionen aus.
Energie- und Prozessdaten sind ebenfalls Grundlage für das Condition-Monitoring, die Zustandsüberwachung, oder Predictive Maintanance, die vorausschauende Wartung. Sind das bereits WAGO-Themen?
Dökel: In der intelligenten Fabrik können die Daten natürlich auch für diese Bereiche verwendet werden; ihre Nutzung bleibt nicht auf das Energiemanagement beschränkt. Bei Predictive Maintenance geht es darum, Unternehmen in die Lage zu versetzen, Defekte zu erkennen, bevor sie tatsächlich eintreten, anstatt auf einen Ausfall oder Störungen nur im Nachhinein reagieren zu können. Mit unserem System können sie einen Schritt in diese Richtung gehen. Es lassen sich Grenzwerte hinterlegen, um dem Service- und Wartungsverantwortlichen Anhaltspunkte zu geben, wo etwas in der Produktion nicht rund läuft und Ausfälle drohen. Met dergelijke kennis kan grotere schade op tijd worden vermeden. Und es lässt sich für neue, kosteneffizientere Wartungsstrategien nutzen.
Ist eine Cloud-Anbindung möglich?
Dökel: Wir verfolgen das Trendthema intensiv und arbeiten dazu eng mit unserem Partner M&M Software zusammen. Unsere Software im Controller kann Daten direkt in eine Cloud senden und beispielsweise visualisieren. De klant beslist in dit geval of de controller de gegevens naar Microsoft Azure, Amazon Web Services of IBM Bluemix stuurt. Auch Anbindungen an Third-Party-Lösungen sind dank des standardisierten Protokolls MQTT künftig machbar. Der Controller überträgt selektierte Werte automatisch in definierbaren Intervallen, und das dank des gehärteten Linux®-Betriebssystems besonders sicher. IT-Sicherheit ist bei uns von vornherein in Form einer layer-basierten Sicherheitsarchitektur integriert.
WAGO ondersteunt u bij het optimaal benutten van uw potentieel - van monitoring tot het identificeren van geschikte maatregelen.
Digitalisering
Digitalisering op maat
Voor de digitale transformatie is er is niet één oplossing - ook niet bij het thema energiemanagement. WAGO ondersteunt u met raad en daad bij het vinden van uw weg.
Normen en wetten
Verwerking van gegevens volgens de norm
Gegevens vastleggen, visualiseren en evalueren: WAGO biedt tal van producten en oplossingen voor het opzetten van uw energiemanagementsysteem.
Modulaire registratie van gegevens
Efficiëntie op een efficiënte manier laten toenemen
De beste oplossing voor energiemanagement is die, die kan worden aangepast aan nieuwe eisen. WAGO biedt u hiervoor alle mogelijkheden.
Dit zou u ook kunnen interesseren
Vooruitgang met WAGO
Automatisering- en aansluittechnologie van WAGO wordt niet alleen in energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere thema's ons nog bezighouden.
Digitalisering
Voor de industrie van morgen
Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie heeft vele facetten, nog meer potentieel en dankzij cyber-security ook tal van uitdagingen.
Lichtmanagement
Intelligente verlichtingsregeling
Door de combinatie van voorgedefinieerde hardware en gebruiksvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt.