Tópicos
Normas e regulamentações

Os produtos da WAGO são desenvolvidos, testados, produzidos e identificados de acordo com os padrões e leis aplicáveis. Além disso, eles são submetidos a inúmeras inspeções e testes no processo de desenvolvimento e produção contínua. Abaixo, apresentamos algumas normas e regulamentações, para que você, como nosso cliente, concorde:
A WAGO atende a todos os padrões.

Informações sobre a WAGO:

  • Identificação CE e Normas CE
  • Padrões
  • Procedimentos de teste

Normas e regulamentações da WAGO

Declaração da identificação da CE

Os produtos da WAGO GmbH & Co. KG são desenvolvidos, testados, produzidos e identificados de acordo com os padrões e leis internacionais. A identificação CE é aplicada a produtos destinados ao mercado interno europeu, com ela os fabricantes declaram que o equipamento elétrico identificado está em conformidade com os requisitos aplicáveis estabelecidos na legislação comunitária de harmonização (Diretrizes da UE). A intenção original desta marca era apoiar as autoridades dos estados membros da UE na sua supervisão do mercado, com a identificação agindo como um símbolo da livre circulação de produtos dentro da UE. De acordo com a Norma CE 765/2008, um produto só pode receber a identificação CE se os requisitos do produto estiverem definidos em pelo menos uma diretriz da UE apropriada. Exemplos de tais normas são a de Baixa Tensão, EMC, ATEX, Produtos de Construção e Máquinas. Se mais de uma norma se aplicar a um produto, ele deve cumprir com todas elas. Somente as exigências básicas para atingir o objetivo definido da norma são dispostas. Os detalhes técnicos individuais são especificados de acordo com a Nova Abordagem, utilizando listas com referências cruzadas às normas aplicáveis (as chamadas normas harmonizadas).

1. Norma de Baixa Tensão
A segurança dos equipamentos elétricos é garantida pela Norma de baixa tensão (LVD). A LVD abrange todos os equipamentos elétricos operando com uma tensão entre 50 VAC e 1000 VAC e entre 75 VDC e 1500 VDC.
Produtos abrangidos pela Norma de Baixa Tensão, projetados para que possam ser usados em outros dispositivos elétricos cuja segurança depende de como esses componentes foram incorporados ao produto final e das características que o produto final possui, são definidos como componentes básicos.
A LVD não se aplica a componentes básicos.
A Norma RoHS também se aplica a equipamentos elétricos abrangidos pela Norma de baixa tensão. Esta norma regula o uso de substâncias perigosas em dispositivos e componentes elétricos, com o objetivo de reduzir a quantidade de componentes problemáticos em resíduos elétricos. Detalhes sobre os materiais usados pela WAGO estão disponíveis em nossos catálogos, na embalagem de nossos produtos e em nosso site.

2. Norma EMC
A Diretriz EMC estipula que um produto deve atender aos limites de interferência eletromagnética irradiada e também exige que um produto seja imune à interferência eletromagnética.
Os componentes passivos eletromagnéticos ou componentes sem função direta, como bornes, resistores, diodos, capacitores, relés de comutação e cabos (na forma de placas de circuitos impressos passivas), não são considerados aparelhos, conforme a Norma EMC.

3. Norma ATEX sobre proteção contra explosões
A Norma ATEX define as regras para produtos (dispositivos e sistemas de proteção) destinados a uso em locais perigosos. Diversos produtos da WAGO são projetados para uso em áreas perigosas.
Com base nos perigos potenciais, a Norma ATEX faz uma distinção entre três grupos de equipamentos diferentes, dos quais o Grupo II e III são subdivididos em outras zonas. A adequação dos produtos da WAGO para os diferentes grupos e zonas é elucidada nas documentações específicas dos produtos (catálogos, site, documentos técnicos e inseridos nos produtos).
Esses podem ser dispositivos que podem ser usados como equipamentos nesses tipos de áreas ou, componentes exigidos para a operação segura, mas que não atendem uma função totalmente dedicada. Esses componentes incluem bornes de montagem em trilho para uso em áreas perigosas.
Os produtos em ambos os grupos devem cumprir com a Norma ATEX.

4. Norma para Comunicações via Rádio
A Norma para Comunicações via Rádio se aplica a todos os dispositivos que transmitem ou recebem adequadamente as ondas de rádio para comunicações sem fio e/ou para a orientação via rádio. Os requisitos básicos de segurança aplicam-se à proteção da saúde humana, animal e à segurança elétrica, de acordo com a Norma de Baixa Tensão, mas sem a aplicação do limite de tensão. Além disso, os objetivos de proteção EMC da Diretriz EMC também devem ser cumpridos e o uso eficiente de frequências de rádio deve ser garantido. Os produtos da WAGO abrangidos pela Norma de Comunicações via Rádio indicam, em conformidade com as leis aplicáveis, apenas a norma relativa às comunicações via rádio na sua Declaração de Conformidade da UE, como o cumprimento da norma de Baixa Tensão e as da EMC estão implícitas nesta declaração.

5. Regulamentação sobre Produtos de Construção
A Regulamentação sobre Produtos de Construção exige que as estruturas sejam projetadas e construídas de modo a que a segurança dos seres humanos, da propriedade e dos animais não seja colocada em perigo e que todos os requisitos de proteção ambiental aplicáveis sejam considerados. Aqui, os produtos de construção são definidos como produtos ou conjuntos de construção, produzidos para serem integrados permanentemente em estruturas e que contribuem para o cumprimento dos requisitos básicos da estrutura.
Na unânime opinião expressada pela indústria elétrica alemã e também pela WAGO GmbH & Co. KG, os produtos usados em geral na tecnologia de instalação não estão incluídos entre esses tipos de produtos prediais e, portanto, não são abrangidos por essa norma.

6. Norma de Máquinas
A Norma de Máquinas se aplica a máquinas (completas ou incompletas) que desempenham suas funções por outros meios que não o trabalho humano ou animal direto, ou componentes de segurança para esses tipos de máquinas.
Portanto, essa norma não se aplica aos produtos da WAGO.
Os fabricantes de máquinas ou sistemas são exigidos por esta diretriz, a usar produtos e componentes seguros em suas máquinas e sistemas. A produção e operação seguras em conformidade com as normas são facilitadas pelo uso dos produtos WAGO, com sua conformidade aos padrões e designs atuais.

Significância na identificação CE para os produtos da WAGO
Uma, diversas ou nenhuma das Normas da UE podem aplicar-se aos diversos produtos da WAGO. Se nenhuma das normas se aplicar, a identificação CE não será afixada ao produto, de acordo com as leis aplicáveis. Além disso, uma declaração de conformidade não deverá ser emitida. Todos os outros produtos são fornecidos com a identificação CE - diretamente no produto, na embalagem ou nos documentos que o acompanham - e uma declaração de conformidade é emitida ou disponibilizada ao cliente.
Os documentos técnicos dos produtos que não têm a identificação CE, referem-se aos padrões utilizados no desenvolvimento e testes de fabricação sempre que possível.

Padrões IEC/EN

Informações adicionais sobre os padrões que se aplicam aos produtos WAGO podem ser encontradas no seguinte arquivo em PDF:

Testes e procedimentos de acordo com os padrões IEC/EN

Há especificações de teste para cada um de nossos produtos, desde os conectores aos bornes de montagem em trilho.

As seções a seguir descrevem os testes mais importantes e são limitadas aos procedimentos e uma explicação da respectiva finalidade.

Testes mecânicos
Os produtos da WAGO são desenvolvidos e produzidos para resistir as cargas mecânicas que surgem na aplicação sem sofrer danos. Isso é demonstrado de acordo com os seguintes testes, alguns dos quais são exigidos pelas normas:

  • Capacidade de conexão de todos os condutores indicada no documento técnico
  • Teste de extração dos condutores conectados (de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
  • Teste de choque de acordo com a IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (aplicações ferroviárias)
  • Teste de vibração (de acordo com a IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (aplicações navais); LR; EN 61373 (aplicações ferroviárias))

Testes elétricos
Os produtos WAGO atendem as exigências para os seguintes testes elétricos:

  • Teste de aumento da temperatura, de acordo com IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
  • Capacidade de transporte da corrente (curva de desaceleração) per IEC/EN 60512-5-2
  • Teste de queda de tensão, de acordo com IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
  • Teste de corrente de resistência de curta duração (capacidade de resistência a curto-circuito) de acordo com IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
  • Parâmetros de isolamento, de acordo com a IEC/EN 60664-1
  • Teste de tensão de resistência da frequência de energia IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
  • Teste de tensão da resistência de impulso nominal, de acordo com IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
  • Classificações de IP para equipamentos elétricos de acordo com a IEC/EN 60529


Testes de material
Os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes de material:

  • Teste de chama da agulha, de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
  • Teste de fio incandescente de acordo com IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Testes ambientais
Os testes a seguir mostram como um produto reage quando exposto a um ambiente agressivo. Câmaras climáticas simulam ambientes padrão que poderiam afetar a constância a longo prazo das unidades de fixação. Os produtos WAGO atendem as exigências dos seguintes testes ambientais:

  • Teste de ciclos de temperatura de acordo com a IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
  • Atmosferas Industriais de acordo com a EN ISO 6988, IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
  • Teste de spray salgado, de acordo com IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (aplicações navais); LR
  • Mudança rápida da temperatura de acordo com a IEC/EN 60068-2-14
  • Calor e umidade cíclicos (12 + 12 horas de ciclo) de acordo com IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (aplicações navais)

Saiba o que está incluído e o que precisa ser feito

Teremos prazer em informar a você sobre os materiais que usamos para nossos produtos e tudo o que você precisa considerar para conectar condutores de alumínio rígidos aos nossos bornes com mola.