[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página inicial", "item": "https://www.wago.com/br" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Proteção contra explosão", "item": "https://www.wago.com/br/protecao-contra-explosao" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Medidas", "item": "https://www.wago.com/br/medidas" } ] } [{"url":"/protecao-contra-explosao","name":"Proteção contra explosão","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/medidas","name":"Medidas","linkClass":"active","categoryCode":null}]
icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Medidas de proteção são uma obrigação

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s

A regulamentação sobre a proteção contra explosões na Europa baseia-se nas narmas ATEX, publicada em 1994 como Norma 94/9/CE e aplicável desde 2014 como uma nova versão sob o nome 2014/34/UE. Esta diretriz abrange dispositivos e sistemas de proteção destinados a uso em locais perigosos.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

Exigências para fabricantes e operadores

Obrigações do Fabricante ATEX 95 – RL 1994/9/CEObrigações da Entidade Operadora ATEX 137 – RL 1999/92/CE
Especificações para o uso adequado: finalidade, classe de temperatura, condições ambientais, grupo e categoria de explosãoExecução de uma avaliação de riscos para ferramentas e sistemas que exigem o monitoramento (de acordo com as regras e regulamentações técnicas ArbSchG (lei alemã da proteção do trabalho), BImSchG (lei federal alemã sobre o controle de emissões), GefStoffV (Lei alemã sobre substâncias perigosas), BetrSichV (lei alemã para a segurança operacional), StörfallV (regulamentação sobre acidentes)
Os equipamentos devem cumprir com as exigências essenciais de saúde e segurança.Configuração da instalação, operação e instruções de manutenção, de acordo com a BetrSichV (lei de segurança operacional alemã) §§4.7/§12
Execução de análises de risco e de fontes de igniçãoEspecificação de zonas e a seleção do equipamento apropriada (veja, por exemplo, a BetrSichV (lei de segurança operacional alemã) anexo 3, DIN EN 60079-10 ou a coleção BGR 104)
Use o procedimento de avaliação da conformidade. Se necessário, o teste deverá ser realizado por um órgão determinado.Conformidade na instalação, inicialização e instruções de manutenção
Identificação da CE da declaração de conformidade do produtoPreenchimento do documento de proteção contra explosões
Atualizações regularesAtualizações regulares

Diretriz 2014/34/EU – Regulamentação sobre as Obrigações dos Fabricantes

De acordo com o Anexo 1 de 2014/34 / UE, o fabricante deve dividir qualquer equipamento que possa apresentar riscos de ignição (fontes de ignição) e levar à explosão em grupos e categorias de dispositivos. Para esses equipamentos, um teste de tipo Ex e certificação deve ser realizado por um dos órgãos de teste nomeados. Se o dispositivo atender as exigências para o tipo de teste, a base para a identificação CE segue com a declaração CE de conformidade. O equipamento deve ser fornecido com as instruções de operação na qual seu uso adequado é definido.

Proteção contra explosão primária

A principal preocupação é evitar a formação da atmosfera explosiva, preferencialmente pela seleção de alternativas não inflamáveis ou materiais que tenham um ponto de fulgor alto. Se isso não for viável, independentemente da razão, o foco muda para outras medidas. Uma delas, a inertização. Aqui é possível tirar proveito da característica de uma atmosfera que só se torna explosiva em uma proporção exata de mistura de um material inflamável com oxigênio.

Proteção contra explosão secundária

Esta medida visa evitar a ignição da atmosfera explosiva perigosa, se não for possível evitar seu surgimento. Para isso, as áreas devem ser divididas em zonas de perigo no local da aplicação, de acordo com a frequência e duração da ocorrência de atmosferas explosivas. Essas definem se as fontes de ignição são ou não permitidas em zonas de perigo específicas. Clique aqui para obter uma visão geral das fontes de ignição.

Proteção contra explosão terciária

Nem sempre é possível evitar com segurança, a ocorrência de uma atmosfera perigosa e excluir uma ignição de recursos propícios. Neste caso, medidas de proteção adicionais devem ser tomadas para a reduzir os efeitos de uma explosão para o nível inofensivo. As medidas para a proteção construtiva de explosões incluem, além de carcaças à prova de pressão e impacto, a redução da pressão e equipamentos de equalização da pressão. A supressão de explosões por meio de dispositivos de extinção também está disponível.

Exigências para fabricantes e operadores

Obrigações do Fabricante ATEX 95 – RL 1994/9/CEObrigações da Entidade Operadora ATEX 137 – RL 1999/92/CE
Especificações para o uso adequado: finalidade, classe de temperatura, condições ambientais, grupo e categoria de explosãoExecução de uma avaliação de riscos para ferramentas e sistemas que exigem o monitoramento (de acordo com as regras e regulamentações técnicas ArbSchG (lei alemã da proteção do trabalho), BImSchG (lei federal alemã sobre o controle de emissões), GefStoffV (Lei alemã sobre substâncias perigosas), BetrSichV (lei alemã para a segurança operacional), StörfallV (regulamentação sobre acidentes)
Os equipamentos devem cumprir com as exigências essenciais de saúde e segurança.Configuração da instalação, operação e instruções de manutenção, de acordo com a BetrSichV (lei de segurança operacional alemã) §§4.7/§12
Execução de análises de risco e de fontes de igniçãoEspecificação de zonas e a seleção do equipamento apropriada (veja, por exemplo, a BetrSichV (lei de segurança operacional alemã) anexo 3, DIN EN 60079-10 ou a coleção BGR 104)
Use o procedimento de avaliação da conformidade.
Se necessário, o teste deverá ser realizado por um órgão determinado.
Conformidade na instalação, inicialização e instruções de manutenção
Identificação da CE da declaração de conformidade do produtoPreenchimento do documento de proteção contra explosões
Atualizações regularesAtualizações regulares

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Divisões das zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Normas, padrões e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produtos da WAGO para proteção contra explosão

Automação

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia de conexão

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Processo 4.0

Cadeias de valor inteligentes

Transforme e remodele digitalmente os processos. A WAGO é o seu parceiro para o desenvolvimento e implementação individuais.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

DIMA é o futuro

Conceitos de sistemas modulares são a solução para as demandas em constante mudança do mercado. A WAGO oferece suporte ao seu processo de desenvolvimento.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Leitura recomendada

A WAGO em outras indústrias

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas na área da engenharia de processos. Conheça as soluções que a WAGO oferece nas outras indústrias.

Uma indústria em transição

As tecnologias de automação e digitalização modernas dão origem às smart grids comunicativas.
1600-MM-36674-website-update-Energietechnik-2000x1125.jpg