Referenz
Protokollvielfalt ausschlaggebend

ARA Münsterlingen arbeitet mit zukunftsfähiger Steuerungstechnik von Wago

Der Bodensee gilt als eines der schönsten Gewässer weltweit. Diesen Ruf verdankt er nicht nur seiner traumhaften Lage, sondern seiner hervorragenden Wasserqualität, zu der die Abwasserreinigungsanlagen rund um den See beitragen. Eine davon ist die ARA «Rietwiesen», deren Basis Steuerungstechnik von Wago ist.

Die ARA «Rietwiesen» ist seit 1963 in Betrieb und bindet über insgesamt 28 Aussenstationen die Gemeinden Altnau, Bottighofen, Langrickenbach, Lengwil, Münsterlingen sowie Teile von Kreuzlingen an. Durch das Bevölkerungswachstum und strengere Umweltauflagen geriet sie zuletzt an ihre Kapazitätsgrenzen, weshalb der Abwasserzweckverband Münsterlingen 2015 deren Ausbau beschloss. In dessen Rahmen wird nicht nur die komplette Anlage saniert, sondern deren biologische Stufe um zwei Becken erweitert sowie eine neue PV-Anlage und ein zusätzlicher Faulturm errichtet. Nach Beendigung dieser Massnahmen ist sie nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik, sondern bietet mit einer Reinigungsleistung von 250 l/s zudem ausreichend Reserven für weiteres Wachstum. Derzeit bereitet die ARA in der Spitze knapp 100 Liter Abwasser in der Sekunde auf.

FA_2019_FV_ARA_Rietwiesen_6.jpg

Mike Muhmenthaler, Projektleiter bei der Autec AG, betreut den steuerungstechnischen Ausbau der ARA Münsterlingen.

Datentransfer vom Feld direkt ins Leitsystem

Die Sanierung der Anlage ist in mehrere Lose unterteilt. Eines dieser Lose betrifft den Austausch der Steuerungstechnik, welche die Schnittstelle zwischen Feldebene und dem modernisierten Leitsystem bildet. «Weil der bisherige Hersteller seine Steuerungen nicht mehr weiterentwickelt, waren wir gezwungen, einen Steuerungswechsel vorzunehmen», sagt Projektleiter Mike Muhmenthaler von der Autec Automations-Engineering AG aus Weisslingen.

Um mit einem modernen zukunftsorientierten System arbeiten zu können, starteten er und Urs Corrodi, Geschäftsführer der Autec AG, ein strenges Evaluationsverfahren für die Nachfolgesteuerung. «Dieses haben wir uns wirklich nicht leichtgemacht und die Lösungen verschiedener Anbieter eingehend miteinander verglichen», erinnert sich Urs Corrodi.

So stand am Ende dieses strengen Auswahlverfahrens der PFC200-Controller von Wago. Ausschlaggebend hierfür war seine Protokollvielfalt - per OPC-UA überträgt er die Signale aus dem Feld direkt ins Leitsystem. «Ausserdem bietet Wago einen sehr guten Support an», führt Urs Corrodi einen weiteren Punkt an, der für einen Entscheid zugunsten des mitteldeutschen Herstellers sprach.

FA_2019_FV_ARA_Rietwiesen_1.jpg
Mike Muhmenthaler und Urs Corrodi (rechts) von der Autec Automations-Engineering AG setzen bei der Sanierung und dem Ausbau der ARA Münsterlingen auf Steuerungstechnik von Wago.

Einfache Datenmigration

Aber nicht nur die «Mehrsprachigkeit» des feldbusunabhängigen PFC200-Controllers überzeugte. Ebenso angetan zeigte sich das Duo von der einfachen Datenmigration. Während diese bei anderen Lösungen teils erhebliche Probleme bereitete, erwies sich diese mit Codesys 2.3 sehr einfach. «Ich habe die Projekte aus der alten Steuerung eins-zu-eins kopiert und musste dem PFC200-Controller nur sagen, dass es sich um dieselben Projekte handelt», beschreibt Mike Muhmenthaler die Vorgehensweise.

Das Leitsystem bindet knapp 3000 Datenpunkte ein, die sich über die ARA und ihre 28 Aussenstationen verteilen. Diese wertet das Leitsystem aus und bereitet diese für verschiedene Zwecke auf – unter anderem auch für die Protokollierung. So muss jede Abwasserreinigungsanlage in der Schweiz ihren tadellosen Betrieb gegenüber dem jeweiligen Kanton beweisen und mit entsprechenden Daten belegen.

FA_2019_FV_ARA_Rietwiesen_4.jpg

Über VPN lassen sich nach abgeschlossener Sanierung die Aussenstationen direkt ansteuern und einzelne Ereignisse gezielt darstellen.

VPN-Anbindung der Aussenstationen

Mike Muhmenthaler nutzt den Steuerungswechsel auch dazu, die Daten der Aussenwerke zukünftig via VPN sicher zu erfassen. Bislang geschieht dies teilweise mittels Funk, wobei die 20 davon betroffenen Aussenstationen im Ring der Reihe nach angefragt werden.

Dies birgt mehrere Vorteile gegenüber der bisherigen Lösung. Der Datentransfer ist nicht nur vor unberechtigten Zugriff geschützt, sondern zudem wesentlich stabiler. «Bei der Funklösung können ein Wetterumschwung oder ein Baukran bereits die Datenübertragung stören», sagt Mike Muhmenthaler, während Urs Corrodi ergänzt: «Mit VPN sind wir zukünftig mit allen Stationen gleichzeitig verbunden und können gezielt einzelne Ereignisse beobachten, ohne andernorts etwas Wichtiges zu verpassen.»

FA_2019_FV_ARA_Rietwiesen_3.jpg

Über 3000 Datenpunkte laufen direkt vom Feld ins Leitsystem.

Ansprechpartner

Francesco Valenti

Area Sales Manager Building
Südostschweiz / Tessin
+41 (0)26 676 75 31

E-Mail-Adresse: francesco.valenti@wago.com

Bildquellen: WAGO Contact SA

Netzwerkinfrastruktur Switches Area Sales Manager Building

Das könnte Sie auch interessieren

THEMEN UND LÖSUNGEN FÜR HEUTE UND MORGEN

Unsere Verbindungs- und Automatisierungslösungen sind nicht nur in der Energiebranche gefragt. Zu unseren wichtigsten Themen zählen das Energiemanagement und die Digitalisierung.

Digitalisierung

Für die Industrie von morgen

Standortübergreifende Kommunikation per Cloud oder smarte Automatisierung: Die Digitalisierung in der Industrie hat viele Facetten, noch mehr Potential und ist mit Cyber-Security eine grosse Herausforderung

Digitalisierung.jpg
Energiemanagement

Potentiale nutzen und erkennen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg

Social Media

ODER FOLGEN SIE UNS AUF: