Interview 13. Juli 2023
BACnet® wird auch noch morgen da sein!

BACnet® bietet für den Gebäude- und Zweckbau ein enormes Potenzial. Allerdings machen sich das nicht längst alle Planer und Integratoren zu nutze. Im Gespräch mit Heinz Räz, Gründer und Geschäftsführer der Netzpunkt GmbH, über ein bislang verkanntes Kommunikationsprotokoll.

Welche Idee steckt hinter BACnet®?

Der Gedanke ist es, Herstellern und Integratoren ein neutrales, standardisiertes und offenes Kommunikationsprotokoll anzubieten, in das sie alle Komponenten der Gebäudeautomation unkompliziert einbinden können. Ausserdem erleichtert es ihnen Migrationen, Anpassungen oder auch das Life-Cycle-Management, da sie nachsehen können, wie das System aufgesetzt worden ist.

Wie genau hat man sich dieses «nachsehen» vorzustellen?

BACnet bildet die Struktur gebäudetechnischer Anlagen ab und bietet die Möglichkeit, deren strukturellen Aufbau einfach zu kontrollieren und zu analysieren. Diese kann der Benutzer ähnlich wie im Windows Explorer öffnen und sehen, welche Informationen zu den einzelnen Geräten hinterlegt sind. Das können bei einer Lüftung beispielsweise Informationen zu den Ansteuerungspunkten sein oder ob diese die Daten für die Temperatur direkt im Raum, der Zuluft oder aber der Abluft erfassen.

Wie wurde vor BACnet ein Gebäude automatisiert?

(lacht) Mit sehr viel mehr Aufwand! Fast jeder Hersteller pflegte sein eigenes Protokoll, was bei der Integration verschiedener Geräte zu einem Mehraufwand führte. Entweder bedurfte es, um diese alle auslesen zu können, diverser Treiber auf dem Leitsystem oder Gateways, um die Protokolle zu vereinheitlichen. Da sich ausserdem weniger Informationen hinterlegen liessen, konnte auch weniger kontrolliert und analysiert werden.

Wer oder was verhalf BACnet® zum Durchbruch?

Das waren die öffentlichen Bauherren, welche Projekte Hersteller-neutral ausschreiben müssen. Daher sind sie auf Schnittstellen angewiesen, die es ermöglichen, Geräte verschiedener Hersteller ohne grossen Aufwand in ein Leitsystem einzubinden. Gibt es eine solche Schnittstelle nicht, muss jedes Gerät eines anderen Herstellers separat ins Leitsystem integriert werden. Daher wird mittlerweile in vielen Ausschreibungen explizit BACnet gefordert. Geräte, die dieses Protokoll nicht unterstützen, kommen daher nicht mehr zum Zuge.

Auf was ist bei der Integration von BACnet-Datenpunkten zu achten?

Die zu integrierenden Geräte müssen über eine entsprechende Zertifikation verfügen, um sicher sein zu können, dass die beschriebenen Funktionalitäten auch gewährleistet sind. Zudem muss deren Datenpunktstruktur gleich wie die des Bestands sein. Ist das nicht der Fall, erschwert das die Integration und die Visualisierung in der Leitebene.

Gibt es etwas, worauf beim Einkauf eines Gerätes geachtet werden kann?

Es gibt normierte Papiere, kurz Pics, in welchen die Hersteller die Funktionalitäten ihrer Geräte beschreiben. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte sich jedoch an den Zertifikaten orientieren, weil diese erst nach eingehenden Prüfungen von unabhängigen Labors vergeben werden.

_I8A9646.jpg
Wenn der Systemintegrator nicht versteht, wovon der IT-Fachmann spricht, kommt er mit BACnet nicht weit.
Heinz Räz, Gründer und Geschäftsführer der Netzpunkt GmbH

BACnet® definiert keine eigene Übertragungstechnik, sondern baut auf bestehende Standards auf. Was bedeutet das für die Arbeit des Systemintegrators?

Theoretisch müsste er sich nicht mit dem Medium befassen! In der Praxis sieht das aber anders aus. Die Kommunikation wird komplexer, weshalb es ein grundsätzliches Verständnis für die Netzwerktechnik sowie für den Bau von Sub-Netzen braucht. Wenn heute ein Gerät integriert werden soll, wird dieses in aller Regel in ein bestehendes IT-Netzwerk integriert und nicht wie früher in ein paralleles Industrienetzwerk.


Ergo muss der Systemintegrator verstehen, wovon der IT-Fachmann spricht. Tut er das nicht, kommt er mit BACnet oder auch anderen Kommunikationsprotokollen in der Gebäudeautomation nicht weit. Ich begleite derzeit ein Mandat für eine Bauherrschaft, bei der es genau um diese Problematik geht. Der Verantwortliche für die Gebäudeautomation versteht nicht, was der IT-Spezialist möchte und umgekehrt, weshalb ich vermitteln muss.

Haben Sie ein Beispiel für dieses fehlende Verständnis über die andere Seite?

Ein klassischer Interessenskonflikt ist die Lebensdauer der in der Gebäudeautomation eingesetzten Geräte, die im Widerspruch zu den hohen Security-Anforderungen der IT steht. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt der 2019 verabschiedete BACnet/SC-Standard mit Verschlüsselung. Bis diesen alle Hersteller implementiert haben, vergehen mindestens noch fünf bis sieben Jahre. Das bedeutet, bis die Verschlüsselung bei den Herstellern flächendeckend ankommt, befasst sich die IT schon längst mit moderneren und sichereren Methoden, um Netzwerke zu schützen.

Lässt sich dieser Interessenkonflikt überhaupt lösen?

Sicherlich, dafür braucht es aber wie gesagt ein Verständnis für die Bedürfnisse der anderen Seite. Der IT beispielsweise muss es klar sein, dass die Gebäudeautomation nicht alle Security-Anforderungen abdecken kann. Umgekehrt muss sich die Operations Technology, kurz OT, bewusst machen, dass die IT-Abteilung ein grundlegendes Security-Interesse hat und beispielsweise bei Netzübergängen/Firewalls nur möglichst wenige Ports und Verbindungen öffnen will.

Ist es überhaupt erforderlich, dass die OT alle Security-Anforderungen abdeckt?

Aus meiner Sicht ist das nicht erforderlich. Die IT verfügt über genügend eigene und sichere Mechanismen, um Security-Zonen einzurichten, in denen sich «alte» Komponenten dennoch sicher innerhalb eines Netzwerks betreiben lassen.

Mit BACnet lassen sich Gebäude nach der aktuellen Effizienzklasse A realisieren. Dennoch tun sich viele Akteure am Bau, vom Architekten über den Fachplaner bis hin zum Handwerker, mit dem Thema schwer. Woran liegt das?

Ich weiss es nicht genau, vermute aber, dass durch die zunehmende Komplexität sowie den Termin- und Kostendruck die Energieeffizienz aus dem Fokus rückt. Ich begleitete beispielsweise ein Neubauprojekt, bei dem der Einbau einiger Energiezähler vergessen wurde. Dabei sind diese essenziell, um überhaupt die Energieeffizienz eines Gebäudes beurteilen zu können. Das Messen und entsprechende Konzepte sind leider schon in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt worden. Zuerst muss die Anlage laufen und wenn diese endlich läuft, ist der Kunde zufrieden. Messen wird oftmals noch als eine unbedeutende Nebensache angesehen.

Bislang kommt BACnet ausschliesslich in grossen Gebäuden oder Hallen zum Einsatz. Welches Potenzial bietet es für kleine und mittlere Projekte?

Im gewöhnlichen Einfamilienhaus macht BACnet keinen Sinn, weil in diesem Umfeld keine klassischen Automationsstationen mit entsprechender Schnittstelle eingesetzt werden. Anders sieht es bei kleinen und mittleren Bürogebäuden aus. Hier lassen sich zum Beispiel Kältemaschinen oder Lüftungsmonoblöcke mit BACnet verknüpfen und in eine Visualisierung oder Alarmierung einbinden.

KBOB hat eine generelle Empfehlung für das Immobilien-Management erarbeitet und publiziert. Was lässt sich hinsichtlich BACnet zu dieser sagen?

In den Empfehlungen geht es um nachhaltiges Immobilienmanagement und nicht explizit um BACnet. KBOB hat aber spezifische Empfehlungen für eine BACnet-Umsetzung erarbeitet, beispielsweise für einen Bauplan/GA-Funktionen. Er ist nicht fertigdefiniert, ist aber eine gute Basis, um eigene technische Weisungen zu integrieren und fertig zu spezifizieren.

_I8A9646.jpg
Wenn der Systemintegrator nicht versteht, wovon der IT-Fachmann spricht, kommt er mit BACnet nicht weit.
Heinz Räz, Gründer und Geschäftsführer der Netzpunkt GmbH

Wie ernst sollten Integratoren diese Empfehlungen nehmen?

Integratoren, die für einen öffentlichen Bauherrn arbeiten, müssen diese Empfehlungen ohnehin anwenden, weil diese von den meisten öffentlichen Bauherren übernommen wurden. Von daher ist es sicherlich kein Nachteil, wenn man diese kennt und für sich adaptiert, weil es das Bauen nach Vorgabe erleichtert. Bauherren, die gar nicht mit der Thematik vertraut sind, vermitteln sie ein Grundverständnis von BACnet.

Vielleicht noch ein paar Worte zur Priorisierung von Alarmen, die ebenfalls beschrieben sind. Wie wichtig sind diese?

Sehr wichtig, weil diese beispielsweise Serviceorganisationen bei der Planung von Einsätzen helfen. Wenn ein Lüftungsfilter ausgewechselt werden muss oder der Heizöltank demnächst leer sein wird, geht nicht gleich alles in die Brüche, wenn nicht sofort reagiert wird. Wenn dagegen der Brenner von der Heizung ausgefallen ist oder die Fernwärme nicht mehr funktioniert, sollte idealerweise schnell reagiert werden.

Was sollte aus Ihrer Sicht unbedingt noch zum Thema BACnet gesagt werden?

Ich habe das Gefühl, dass das Potenzial, welches BACnet bietet, unterschätzt wird. Es bedarf eines gewissen Initialaufwands, um ein Verständnis dafür zu bekommen, aber es ist gut investierte Zeit, da BACnet auch morgen noch da sein wird.

Welchen Tipp geben Sie Interessierten, die in das Thema BACnet einsteigen wollen?

Steigen Sie mit einem kleinen Projekt in die Thematik ein. Wenn man trocken mit der blossen Theorie beginnt, ist es schwierig, die Zusammenhänge zu verstehen. Daher habe ich im Unterricht immer eine Demo-Steuerung mit dabei, an der die Schüler Änderungen vornehmen und beispielsweise Störungen gezielt auslösen können. Das macht BACnet für sie fassbar und verdeutlicht das Potenzial, das dahintersteht.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Gebäudeautomation als Schlüssel zum Green Building

Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit – diese Aspekte muss ein Gebäude heute erfüllen. Dafür braucht es intelligente Automatisierungstechnik, die alle Gebäudefunktionen steuert, regelt und überwacht. Gebäudeautomation gehört daher unverzichtbar in Nicht-Wohngebäuden – und bildet gleichzeitig die Grundlage für Green Buildings. Mit einem umfangreichen Lösungs- und Serviceangebot ist WAGO Ihr zuverlässiger Partner für die Planung, Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb von Gebäuden.
MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

BACnet®: für herstellerunabhängige Gebäudesteuerung

BACnet ist ein gemäß der DIN EN ISO 16484-5 genormtes Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomation. Mit BACnet wird die Kommunikation zwischen Produkten verschiedener Hersteller standardisiert. Zu diesem Zweck sind in der Norm auch Profile von Gerätetypen, Diensten, Kommunikationsobjekten, Objekteigenschaften und Übertragungsmedien festgelegt. Die neusten BACnet-Controller von WAGO entsprechen dem Profil eines BACnet-BuildingControllers (B-BC) und unterstützen die Kommunikation über BACnet/IP Protocol.