Referenz 13. September 2019
Jederzeit ideales Licht

Radio Basilisk setzt im neuen Grossraumbüro auf Wago-Lichtmanagement

Lichtschalter braucht es im neuen Grossraumbüro von Radio Basilisk nicht mehr. Eine präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung garantiert zu jeder Tageszeit ideale Lichtverhältnisse und sorgt damit für zufriedene Mitarbeitende.

Was eine Konstantlichtregelung ist, davon hatte Jean-Luc Wicki bis zum Umzug am Basler Marktplatz nur eine vage Vorstellung. «Ich selbst bin kein Techniker. Ich bin derjenige, der unterm Licht sitzt und seiner Arbeit nachgeht», so der Programmleiter von Radio Basilisk. Daher war er selbst gespannt, wie diese wohl die Arbeitsplätze im neuen Grossraumbüro, das nur über eine 14 Meter breite Glasfront verfügt, in Szene setzen würde.

DALI macht das Rennen

Das neue Domizil von Radio Basilisk ist 14 Meter breit, 38 Meter tief und erinnert an einen gemauerten Schlauch, dessen eine Ende versiegelt ist. «Wenn man von den Fenstern aus nach hinten in den Raum blickte, sah man lediglich eine dunkle Höhle», beschreibt Jean-Luc Wicki den Eindruck, den er hatte, als er erstmals die Immobilie besichtigte.

Die Frage, wie man eine solch bauliche Knacknuss ins richtige Licht setzen kann, erwies sich denn auch nicht als so einfach. Bei der Evaluation zeigte sich schnell, dass eine herkömmliche Lösung mit einfachen Ein-/Ausschaltern nicht genügen würde. Also besuchte Christoph Hohler, Leiter Technik bei Radio Basilisk, die ineltec in Basel, um sich über Alternativen zu informieren. Und egal, zu welchem Anbieter oder Leuchtenhersteller er ging, überall war DALI* das grosse Thema. Es brauchte keine langen Gespräche, um sein Interesse an den adressierbaren Lampen, die sich zu beliebigen virtuellen Räumen zusammenfassen lassen, zu wecken. Zumal DALI darüber hinaus nicht nur strom- und damit kostensparend ist, sondern sich einfach installieren und jede einzelne Leuchte ohne Aufpreis dimmen lässt.

fa_ak_2019_radio_basilisk_3.jpg

Schaltschrank

Schaltschrank_muss.jpg

Präsenzmelder

Präsenzmelder_muss.jpg

Virtuelle Räume einfach parametriert

Doch wie lassen sich diese virtuellen Räume ohne grossen technischen Aufwand realisieren? Auch auf diese Frage fand der gelernte Elektriker auf der ineltec die passende Antwort: einen PFC200-Controller von Wago, der sich selbst ohne Programmiererfahrung sehr einfach parametrieren und in Betrieb nehmen lässt. «Für die Inbetriebnahme hatte ich lediglich das Online-Handbuch», so Christoph Hohler und ergänzt:

«Es ist selbsterklärend, wobei ein gewisses technisches Verständnis hilfreich ist.»

Die Inbetriebnahme klappte problemlos und das Ergebnis kann sich ebenfalls sehen lassen: die Konstantlichtregelung durchdringt die einst dunkle Höhle selbst bei stark variierendem Tageslichtanteil bis in den letzten Winkel mit einer gleichbleibenden Lichtintensität. Für diese sorgt der Wago-Controller, der bei grossem Lichteinfall die Beleuchtung automatisch zurücknimmt oder ganz abstellt, während er bei weniger Tageslicht diese entsprechend anhebt. Damit die Arbeitsplätze in der Raumtiefe mit grosser Distanz zur Glasfront ebenfalls gut ausgeleuchtet sind, ist er so parametriert, dass die dort installierten Leuchten mehr künstliches Licht abgeben als die in relativer Fensternähe.

Konstantlichtregelung eine Offenbarung

Und wie sind die Radiomacher mit der Konstantlichtregelung zufrieden? «Als ich diese zum ersten Mal erlebte, war das für mich wie eine Offenbarung» erinnert sich Programmleiter Jean-Luc Wicki. Lichtschalter brauche es nicht mehr und egal, an welchem der Funktionsarbeitsplätze man sich gerade aufhalte, die Beleuchtung sei immer ideal. Wie gut die Lichtmanagementlösung von Wago funktioniert und wie selbstverständlich diese inzwischen sei, so Jean-Luc Wicki, zeige sich bei wechselhaften Wetter:

«Man merkt nicht, wie bei Sonnenschein die Lampe von alleine abstellt und erst wieder angeht, wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt.»

*Digital Addressable Lighting Interface

Sendestudio_2_muss_alternativ.jpg

Lichtmanagement

Das Lichtmanagement bietet den Vorteil, dass die Inbetriebnahme sehr einfach und zeitsparend über die Web-Konfiguration erfolgt und dennoch viele Funktionalitäten bietet:

  • Schalten: Ein- und Ausschalten (mit oder ohne Watchdog), Stromstossschalter, Treppenhausfunktion, automatisches Licht (Bewegungsmelder), Dämmungsschaltung
  • Dimmen: Dimmen mit Präsenzmeldern• Dimmen: Dimmen mit Präsenzmeldern
  • Lichtregelung: Human Centric Lighting, Konstantlichtregelung, einschliesslich Tempereatur und Lichtqualität
  • Zeitfunktionen: Wochen-, Ferien und Sonderschaltprogramme, Feiertage
  • Slave-Funktionen: Kommunikation mit weiteren LIM-Kontrollern
  • Sicherheitsbeleuchtung für Einzelbatterie und Zentralbatterie
  • Genaue Messung des Energieverbrauchs
  • Projektdokumentation per Knopfdruck und vieles mehr

Das Wichtigste in Kürze

Zeitraum 2017

Highlights
1. Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung
2. Konstanzlichtregelung über DALI-Sensoren
3. Anbindung Radio-Studio mit DMX-Leuchten

Gewerke
Beleuchtung über Lichtmanagement

Einsatzgebiet
Bürogebäude

Beteiligte Unternehmen
Pronexis AG / www.pronexis.ch

Büro_kann_5.jpg

Ansprechpartner

Willi Burkhalter

Product Manager Building Automation

+41 (0)26 676 73 87
E-Mail-Adresse: willi.burkhalter@wago.com

Bildquellen: WAGO Contact SA

Social Media

ODER FOLGEN SIE UNS AUF: