[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/ch-de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz
Kühlketten mit Einsparpotential

SIRIUS®3 besticht durch besondere Energieeffizienz. Um die Kühltheke in Modulbauweise ebenso effizient montieren zu können, setzt AICHINGER auf das Reihenklemmenprogramm TOPJOB® S von WAGO.

Ein großer Kostenfaktor für Supermärkte, Metzgereien und andere Lebensmittelfachgeschäfte ist der Energieverbrauch von Kühltheken: Damit die Waren frisch bleiben und die Kühlkette nicht unterbrochen wird, müssen sie rund um die Uhr bei konstanter Temperatur gehalten werden. Um ihre selbst entwickelten und produzierten Theken mit Steuerungsmodulen für den energieeffizienten Einsatz von Kühlung, Lüftung und Entkeimung ausstatten zu können, baut die AICHINGER GmbH auf fertig konfektionierte TOPJOB®S-Reihenklemmen von WAGO.

Effiziente Kühlung und optimale Entkeimung dank SIRIUS®3

Ob das gut sortierte Delikatessengeschäft, die kleine Dorfmetzgerei oder der klassische Supermarkt – wenn es um die Präsentation frischer Produkte geht, unterliegen sie alle denselben gesetzlichen Auflagen: Damit Fleisch- und Wurstwaren, Fisch, Milchprodukte, Salate und Speiseeis nicht verderben, müssen sie permanent gekühlt und in einer möglichst keimfreien Umgebung aufbewahrt werden. Vor allem die Kosten für die Kühlung sind aufgrund steigender Strompreise für den Handel problematisch. „Mit SIRIUS®3 gewährleisten wir eine effiziente Kühlung und optimale Entkeimung. Darüber hinaus ist es uns gelungen, eine Energieeinsparung von bis zu 42 Prozent gegenüber vergleichbaren Kühltheken zu erzielen“, sagt Sebastian Holzberger, Leiter Marketing bei AICHINGER.

factory_referenz_aichinger_sebastian-holzberger_juergen-laemmermann_showroom_2000x1250.jpg

Marketingleiter Sebastian Holzberger (li.) und Jürgen Lämmermann, Leiter der Elektroabteilung bei AICHINGER, im Showroom des Ladenbauers am Firmensitz in Wendelstein bei Nürnberg.

Ein zentrales Kühlaggregat regelt die Kälteversorgung

Während in kleineren Geschäften Kühltheken mit wenigen Metern Länge in der Regel ausreichen, sind in Supermärkten Gesamtlängen von mehr als 20 Metern nicht ungewöhnlich. Einige dienen zur Präsentation von bereits abgepackten Waren zur Selbstbedienung, andere werden in den Warenbereichen mit Verkaufspersonal eingesetzt (Info: SIRIUS®3 ist sowohl für den Bedienbereich als auch für den SB-Bereich einsetzbar). Hier sorgen die funktionalen und ergonomischen Details, zum Beispiel die leicht erreichbaren Fächer für Verpackungselemente und Arbeitsgeräte, für eine hohe Bedienfreundlichkeit und damit für einen schnelleren Abverkauf der Waren zu Stoßzeiten.

Die Versorgung mit Kälte erfolgt über ein zentrales Kühlaggregat, das sich oft in den Nebenräumen befindet: „Eine solche zentrale Kälteversorgung ist für die Unternehmen im Lebensmittelbereich wesentlich effizienter, als jede Kühltheke separat auszustatten. Damit die Waren auch bei hohen Außentemperaturen frisch bleiben, müssen die Kühltheken eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweisen, was eine permanente Überwachung und Steuerung der Temperatur innerhalb der Theke erfordert“, erläutert Jürgen Lämmermann, der bei AICHINGER die Elektro-abteilung leitet.

Maßgeschneiderte Kühltheken aus eigener Produktion

Das fränkische Unternehmen, das 1904 von Johann Aichinger als Schreinereihandwerksbetrieb gegründet wurde, entwickelte sich bis heute zu einem Mittelständler mit 520 Mitarbeitern und 15 Außenbüros für Planung und Kundenbetreuung. Rund 2.000 Einrichtungen liefert Aichinger pro Jahr aus, allein die Jahresproduktion von SIRIUS®3 umfasst rund 5.000 Meter Kühltheken. Ein Großteil davon landet in den Filialen der großen Supermarktketten wie beispielsweise REWE, EDEKA oder tegut, aber auch in vielen Metzgereien und Feinkostläden. SIRIUS®3 findet man zudem weltweit in Supermarktketten wie Leclerc in Frankreich oder Morrisons in Großbritannien. Darüber hinaus gibt es sie auch in großen Einkaufszentren in aller Welt sowie in Einzelgeschäften – von Frankreich über Dubai und Russland bis nach Papua-Neuguinea sind die Produkte von AICHINGER zu finden.

factory_referenz_aichinger_kuehltheke-sirius3_schaltkasten_2000x1250.jpg

Jedes Modul der Kühltheke vom Typ SIRIUS®3 ist mit einem eigenen Schaltkasten für die Elektrotechnik ausgerüstet. Dazu gehören ein Netzteil, die Steuerungsregler für Temperatur, Reinigung und Entkeimung sowie die Reihenklemmen TOPJOB® S.

Überwachung rund um die Uhr

SIRIUS®3 ist in fünf geraden und sechs Eckmodulen mit unterschiedlichen Längen und Winkeln erhältlich. Die Module können beliebig miteinander kombiniert und so an die jeweiligen Verkaufsräume angepasst werden. „Jedes Modul ist mit einem eigenen Schaltkasten für die Elektrotechnik ausgerüstet. Darin befinden sich das Netzteil für die Spannungsversorgung der Ventilatoren, der Steuerungsregler für die Temperatur sowie die Steuerung für das automatische Reinigungs- und Entkeimungssystem. Es sorgt dafür, dass die unter den Waren befindliche Thekenwanne regelmäßig gespült und die Oberflächen der kritischen Bauteile mit UVC-Licht entkeimt werden “, sagt Jürgen Lämmermann.

Die im Schaltkasten befindlichen Steuerungselemente sind mit den in der Kühltheke montierten Temperaturfühlern, den Magnetventilen und Verdichtermotoren zur Regulierung der Kälteleistung, den Ventilatoren sowie den Lampen zur Beleuchtung der Auslage verbunden. Die Steuerungsregler für die Temperatur in jedem einzelnen Modul können über ein Bussystem mit einem Hauptmodul verbunden werden. Auf diese Weise kann beispielsweise die Zentrale einer Supermarktkette die Temperaturen sämtlicher Kühltheken in Deutschland rund um die Uhr überwachen – und so schnell auf etwaige Abweichungen reagieren, um Warenverluste und Energiekosten zu reduzieren.

Einfache und sichere Installation dank Reihenklemmen von WAGO

Zur Verschaltung der vielfältigen Steuerungselemente werden in jeden Schaltkasten von SIRIUS®3 fertig konfektionierte Reihenklemmen von WAGO montiert. Dank seiner geringen Maße lässt das TOPJOB®S-Reihenklemmenprogramm viel Raum für die Verdrahtung mit dem Netzteil und den verschiedenen Reglern. Die Handhabung ist aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik sicher, einfach und intuitiv. „Weil die Anschlüsse für die Steuerungen, Temperaturfühler, Magnetventile und weiteren Bauelemente der Kühltheke in der für uns konfektionieren Hutschiene bereits vorhanden sind, können unsere Monteure je nach Größe des Thekenmoduls in kürzester Zeit die entsprechenden Leitungen installieren“, betont Jürgen Lämmermann.

factory_referenz_aichinger_juergen-laemmermann_sebastian-holzberger_thomas-baum_2000x1250.jpg

Einfache Installation dank Bauteilen von WAGO: Jürgen Lämmermann (li.), Leiter der Elektroabteilung bei AICHINGER, im Gespräch mit seinem Kollegen, dem Marketingleiter Sebastian Holzberger (re.), und Thomas Baum, Technischer Vertriebsberater bei WAGO.

Schnelle und einfache Beschriftung mit TOPJOB® S

Ein weiterer Pluspunkt ist das schnelle und einfache Beschriftungssystem von TOPJOB® S: Über den Smartprinter, einen leistungsfähigen Thermotransferdrucker, werden die bis zu dreizeiligen Beschriftungsstreifen und die universell einsetzbaren „WMB Inline“-Schilder in Sekundenschnelle ausgedruckt. Zwei Drucker sind deshalb auch bei AICHINGER im Einsatz: Damit werden schmale Streifen, die einfach auf die Reihenklemmen gesteckt werden können, aber auch Etiketten für die Kennzeichnung von einzelnen Bauteilen gedruckt. Die saubere Beschriftung erleichtert den Monteuren erheblich die Arbeit und spart Zeit bei der Montage.

Ein Höchstmaß an Energieeffizienz

Dank seiner ausgeklügelten Energieeinspartechnik bietet die Kühltheke SIRIUS®3 ein Höchstmaß an Energieeffizienz: die Verdampfungstemperatur t0 liegt zwischen -3°C und -6°C und der maximale Kälteleistungsbedarf bei 95 bis 195 W pro Laufmeter. „Wir sind von der Leistung und Kühleffizienz so überzeugt, dass wir unter www.sirius3.de die Betriebsdaten unserer SIRIUS®3-Kühltheke der Edeka-Filiale in Dietenhofen live im Internet veröffentlichen“, erläutert Sebastian Holzberger. Mit dieser Meinung ist er nicht alleine: SIRIUS®3 wurde aufgrund seiner Effizienz sowohl mit dem Internorga Zukunftspreis 2015 als auch mit dem Fleischer-Handwerk Award 2015 ausgezeichnet. Mehr Infos gibt es unter www.aichinger.de und www.sirius3.de.

factory_referenz_aichinger_smart_printer_beschriftung_2000x1250.jpg

Mit den beiden Smartprintern werden die Streifen und Etiketten für die Kennzeichnung der Reihenklemmen und Bauteile schnell, einfach und sauber gedruckt. Das erleichtert den Monteuren die Arbeit und beschleunigt die Produktion.

Autor: Thomas Baum, Technischer Vertriebsberater bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Industry Management

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Lösungen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Fertigungstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Energietechnik

Digital in die Zukunft

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Marine und Offshore

Volle Kraft voraus

Ganz gleich, ob Anwendungen im Schiffsbau oder im On-/Offshore-Bereich: WAGO vereint Innovation mit Zuverlässigkeit und ist bevorzugter, weil auch flexibler Partner vieler Schiffzulieferer.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Andere WAGO-Themen

Energiemanagement

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125px.jpg
Lieferkette

Lieferkette

Verantwortung übernehmen bedeutet: nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die gesamte Lieferkette zu betrachten. WAGO trägt Sozial- und Umweltstandards an seine Partner heran.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg