Interview 13 juillet 2023
BACnet® sera encore là demain !

BACnet® offre un énorme potentiel pour la construction de bâtiments et de bâtiments tertiaires. Cependant, tous les planificateurs et intégrateurs n'en tirent pas profit. Entretien avec Heinz Räz, fondateur et directeur de Netzpunkt GmbH, sur un protocole de communication jusqu'ici mal connu.

Quelle est l'idée sous-jacente à BACnet® ?

L'idée est de proposer aux fabricants et aux intégrateurs un protocole de communication neutre, standardisé et ouvert, dans lequel ils peuvent intégrer facilement tous les composants de l'automation du bâtiment. En outre, il leur facilite les migrations, les adaptations ou encore la gestion du cycle de vie, car ils peuvent vérifier comment le système a été mis en place.

Comment faut-il se représenter exactement ce « vérifier » ?

BACnet reproduit la structure des installations techniques des bâtiments et offre la possibilité de contrôler et d'analyser facilement leur composition structurelle. L'utilisateur peut les ouvrir de la même manière que dans l'explorateur Windows et voir quelles informations sont stockées pour chaque appareil. Dans le cas d'une ventilation, il peut s'agir par exemple d'informations sur les points de commande ou sur le fait que ces derniers saisissent les données relatives à la température directement dans la pièce, dans l'air entrant ou dans l'air sortant.

Comment un bâtiment était-il automatisé avant BACnet® ?

(rires) Avec beaucoup plus d'efforts ! Presque chaque fabricant appliquait son propre protocole, ce qui entraînait un surcroît de travail lors de l'intégration de différents appareils. Pour pouvoir les lire tous, il fallait soit divers pilotes sur le système de contrôle, soit des passerelles pour uniformiser les protocoles. De plus, comme il existait moins de possibilités de stocker des informations, il y avait moins de moyens de contrôle et d'analyse.

Qui ou quoi a contribué à la percée de BACnet® ?

Il s'agissait des maîtres d'ouvrage publics, qui doivent lancer des appels d'offres pour des projets sans tenir compte des fabricants. C'est pourquoi ils ont besoin d'interfaces qui permettent d'intégrer sans trop de difficultés des appareils de différents fabricants dans un système de gestion technique des bâtiments. Si une telle interface n'existe pas, chaque appareil d'un autre fabricant doit être intégré séparément dans le système de gestion. C'est pourquoi, dans de nombreux appels d'offres, on exige désormais explicitement BACnet®. Les appareils qui ne prennent pas ce protocole en charge n'entrent donc plus en ligne de compte.

À quoi faut-il faire attention lors de l'intégration de points de données BACnet® ?

Les appareils à intégrer doivent disposer d'une certification correspondante afin de pouvoir être sûr que les fonctionnalités décrites sont vraiment garanties. De plus, leur structure de points de données doit être la même que celle du matériel existant. Si ce n'est pas le cas, cela complique l'intégration et la visualisation au niveau Gestion.

Y a-t-il des choses auxquelles il faut faire attention lors de l'achat d'un appareil ?

Il existe des documents standardisés, ou pics en abrégé, dans lesquels les fabricants décrivent les fonctionnalités de leurs appareils. Les personnes qui souhaitent jouer la sécurité devraient toutefois s'orienter vers les certificats, car ceux-ci ne sont attribués qu'après des contrôles approfondis effectués par des laboratoires indépendants.

_I8A9646.jpg
Si l'intégrateur de système ne comprend pas de quoi parle l'informaticien, il n'ira pas loin avec BACnet®.
Heinz Räz, fondateur et directeur de Netzpunkt GmbH 

BACnet® ne définit pas de technique de transmission propre, mais s'appuie sur des standards existants. Qu'est-ce que cela signifie pour le travail de l'intégrateur de système ?

En théorie, il ne devrait pas avoir à s'occuper du support de transmission ! Mais dans la pratique, les choses se présentent différemment. La communication devient plus complexe, c'est pourquoi il faut avoir une compréhension de base de la technique des réseaux ainsi que de l'élaboration de sous-réseaux. Aujourd'hui, lorsqu'un appareil doit être intégré, il l'est généralement dans un réseau informatique existant et non plus dans un réseau industriel parallèle comme auparavant.


Par conséquent, l'intégrateur de système doit comprendre de quoi parle l'informaticien. S'il ne le fait pas, il n'ira pas loin avec BACnet® ou d'autres protocoles de communication dans l'automation des bâtiments.

Je travaille actuellement sur un mandat pour un maître d'ouvrage qui porte précisément sur cette problématique. Le responsable de l'automation du bâtiment ne comprend pas ce que veut l'informaticien et vice versa, c'est pourquoi je dois jouer le rôle de médiateur.

Avez-vous un exemple de ce manque de compréhension de l'autre partie ?

Un conflit d'intérêt classique est la durée de vie des appareils utilisés dans l'automation des bâtiments, qui est en contradiction avec les exigences de sécurité élevées de l'informatique. La norme BACnet®/SC avec cryptage, adoptée en 2019, montre ce que cela signifie dans la pratique. Il faudra encore attendre au moins cinq à sept ans avant que tous les fabricants ne l'aient mise en œuvre. Cela signifie qu'en attendant que le cryptage soit généralisé chez les fabricants, l'informatique se penche depuis longtemps sur des méthodes plus modernes et plus sûres pour protéger les réseaux.

Ce conflit d'intérêts peut-il être résolu ?

Certes, mais pour cela il faut, comme je l'ai dit, comprendre les besoins de l'autre partie. L'informatique, par exemple, doit comprendre que l'automatisation du bâtiment ne peut pas couvrir toutes les exigences de sécurité. À l'inverse, l'Operations Technology, ou OT en abrégé, doit être consciente que le service informatique a un intérêt fondamental pour la sécurité et, par exemple, ne souhaite ouvrir que le moins de ports et de connexions possibles dans le cas des passerelles/pare-feu.

Est-il même nécessaire que l'OT couvre toutes les exigences en matière de sécurité ?

De mon point de vue, ce n'est pas nécessaire. L'informatique dispose de suffisamment de mécanismes propres et sûrs pour mettre en place des zones de sécurité dans lesquelles les « anciens » composants peuvent néanmoins être exploités en toute sécurité au sein d'un réseau.

BACnet® permet de réaliser des bâtiments conformes à la classe d'efficacité A actuelle. Néanmoins, de nombreuses personnes impliquées dans la construction, des architectes aux planificateurs spécialisés en passant par les artisans, ont du mal avec le sujet. A quoi cela est-il dû ?

Je ne le sais pas exactement, mais je suppose qu'en raison de la complexité croissante ainsi que de la pression des délais et des coûts, l'efficacité énergétique n'est plus au centre des préoccupations. J'ai par exemple accompagné un projet de nouvelle construction dans lequel l'installation de certains compteurs d'énergie avait été oubliée. Pourtant, ils sont essentiels pour pouvoir évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Malheureusement, la mesure et les concepts correspondants ont été négligés dans le passé. Il faut d'abord que l'installation fonctionne et quand elle fonctionne enfin, le client est satisfait. Le fait d'effectuer des mesures est encore souvent considéré comme une activité secondaire insignifiante.

Jusqu'à présent, BACnet® est exclusivement utilisé dans les grands bâtiments ou les halles. Quel est son potentiel pour les petits et moyens projets ?

Dans une maison individuelle ordinaire, BACnet® n'a pas de sens, car dans cet environnement, on n'utilise pas de stations d'automatisation classiques avec interface correspondante. La situation est différente pour les petits et moyens immeubles de bureaux. Ici, il est par exemple possible de relier des machines frigorifiques ou des monoblocs de ventilation à BACnet® et de les intégrer dans une visualisation ou une alarme.

La KBOB a élaboré et publié une recommandation générale pour la gestion des biens immobiliers. Que peut-on dire de BACnet® à ce sujet ?

Les recommandations portent sur la gestion durable des biens immobiliers et ne concernent pas explicitement BACnet®. La KBOB a toutefois élaboré des recommandations spécifiques pour une mise en œuvre de BACnet®, par exemple pour un plan de construction/fonctionnalités GTB. Il n'est pas défini de manière définitive, mais il constitue une bonne base pour intégrer ses propres instructions techniques et les spécifier de manière définitive.

_I8A9534 (1).jpg
BACnet® offre un énorme potentiel pour la construction de bâtiments et de bâtiments tertiaires.
Heinz Räz, fondateur et directeur de Netzpunkt GmbH

Dans quelle mesure les intégrateurs doivent-ils prendre ces recommandations au sérieux ?

Les intégrateurs qui travaillent pour un maître d'ouvrage public doivent de toute façon appliquer ces recommandations, car elles ont été adoptées par la plupart des maîtres d'ouvrage publics. +Ce n'est donc certainement pas un inconvénient si vous les connaissez et les adaptez à vous-même, car cela facilite la construction selon les spécifications. Ils permettent aux maîtres d'ouvrage qui ne sont pas du tout familiarisés avec le sujet d'acquérir une compréhension de base de BACnet®.

Peut-être encore quelques mots sur la priorisation des alarmes, qui sont également décrites. Quelle est leur importance ?

Très important, car ils aident par exemple les organisations de maintenance à planifier les interventions. S'il faut changer un filtre de ventilation ou si la cuve de mazout est sur le point de se vider, tout ne s'effondrera pas si vous ne réagissez pas immédiatement. En revanche, si le brûleur du chauffage est tombé en panne ou si le chauffage urbain ne fonctionne plus, il faudrait idéalement réagir rapidement.

Selon vous, que faut-il absolument dire de plus au sujet de BACnet® ?

J'ai le sentiment que le potentiel offert par BACnet est sous-estimé. Il faut un certain effort initial pour en acquérir la compréhension, mais c'est du temps bien investi, car BACnet sera toujours là demain.

Quel conseil donneriez-vous aux personnes intéressées qui souhaitent se lancer avec BACnet® ?

Entrez dans le vif du sujet avec un petit projet. Si l'on commence à sec par la simple théorie, il est difficile de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi j'ai toujours avec moi en classe un contrôleur de démonstration sur laquelle les élèves peuvent effectuer des modifications et déclencher par exemple des dysfonctionnements de manière ciblée. Cela rend BACnet® tangible pour eux et met en évidence le potentiel qui se cache derrière.

BACnet® pour un contrôle du bâtiment indépendant du constructeur

BACnet est un protocole de communication normalisé selon la norme DIN EN ISO 16484-5 pour l'automatisation des bâtiments. BACnet permet de standardiser la communication entre les produits de différents fabricants. À cette fin, la norme définit également des profils de types d'appareils, de services, d'objets de communication, de propriétés d'objets et de supports de transmission. Les contrôleurs BACnet les plus récents de WAGO correspondent au profil d'un BACnet-BuildingController (B-BC) et supportent la communication via le protocole BACnet/IP.