WAGO
L'histoire de WAGO commence avec le brevet original de la technologie de serrage à ressort, qui a conduit à la création de l'entreprise familiale. Lors du jeu de cartes à Berlin en 1950, les beaux-frères Heinrich Nagel et Friedrich Hohorst ont entendu parler du brevet pour une pince à ressort à lame sans vis avec poussoirs et ont spontanément acheté tous les droits ainsi que le boîtier, les ressorts, les barres omnibus et les rivets pour un premier lot d'assemblage. La première pierre de la nouvelle entreprise familiale est posée : WAGO Klemmwerk GmbH a été fondée à Minden le 27 avril 1951. Les premières idées ainsi que les hauts et les bas suivent, toujours accompagnés de la conviction du succès de la technologie de connexion sans vis. La décennie fondatrice est caractérisée par des innovations, des produits, des brevets et des succès initiaux au pays et à l'étranger.
En 1961, Wolfgang Hohorst rejoint l'entreprise et apporte avec lui de nombreuses idées nouvelles. Sa vision : la technologie des bornes à ressort : meilleure, plus sûre, plus économique - avec cette incitation, il aimerait mettre l'entreprise sur la bonne voie après son arrivée. L'une de ses décisions tournées vers l'avenir en 1966 a été la première utilisation mondiale de polyamide 6.6 au lieu de thermodurcissable pour les boîtiers des bornes. En outre, dans les années 1960, des connecteurs et des bornes à souder avec des connexions à ressort pour cartes de circuits imprimés ont élargi la gamme de produits de la société et l'utilisation de la technologie à bornes à ressort dans les bornes de condensateurs et de ballast a finalement permis à WAGO d'entrer dans l'industrie de l'éclairage.
Une décennie d'innovations : dans les années 1970, les développements de WAGO ont changé les marchés. En 1974, les nouvelles bornes à boîtier avec technologie de bornes enfichables pour conducteurs à un fil ont révolutionné les installations électriques. Trois ans plus tard - 1977 - le CAGE CLAMP® révolutionne la technique de connexion pour tous les types de conducteurs. WAGO présente la première gamme de bornes avec la technologie de connexion CAGE CLAMP® et vend les 30 000 premières bornes avant son entrée sur le marché. Le développement ultérieur du CAGE CLAMP® avec câblage frontal se poursuit peu de temps après et prouve ainsi sa polyvalence même dans les plus petits espaces.
Dans les années 80, WAGO a fait de grands progrès : la technologie CAGE-CLAMP® va conquérir le marché. WAGO commence sa mission de répandre la technologie de serrage à ressort dans les meilleures conditions possibles. Poussés par la conviction que le marché acceptera le CAGE CLAMP®, les commerciaux de WAGO deviennent des « missionnaires de la technologie des ressorts ». Le portefeuille de produits est également constamment élargi et des licenciés tels que les contacteurs, relais ou générateurs de signaux utilisent le CAGE-CLAMP® de WAGO pour les connexions d'appareils. De plus, la connexion CAGE-CLAMP® convainc dans la discipline suprême de la "protection contre les explosions" et peut désormais être utilisée dans tous les domaines avec la certification EEx e II.
Lorsque le mur est tombé, le monde a changé. Suite à cet évènement, WAGO a entrevu une nouvelle opportunité pour l'entreprise qu'elle a déjà activement développée. Le résultat : l'expansion la plus importante de l'entreprise à ce jour. Une nouvelle usine est en cours de construction en Allemagne de l'Est, des sites internationaux tels que le Royaume-Uni, l'Inde, la Chine et l'Italie sont ajoutés et le CAGE CLAMP® sera lancé dans le monde entier après l'expiration du brevet, fidèle à la devise « S'il existe une technologie de serrage à ressort, alors l'original aussi ». En outre, en 1995, WAGO a réussi à pénétrer le marché des composants pour la technologie d'automatisation avec le système d'E/S modulaire indépendant du bus de terrain et, en 1998, le développement du Power CAGE CLAMP a facilité les connexions à ressort de conducteurs jusqu'à 95 mm².
50 ans de WAGO - une époque mouvementée pour WAGO et l'économie mondiale ! En 2001, WAGO a célébré son anniversaire avec plus de 2000 employés, invités et une bonne ambiance. En mars 2003, le prochain événement à célébrer est le suivant : le rachat d'actions de Spirent PLC. WAGO est à nouveau une entreprise familiale à 100% - un grand moment. Avec le développement des nouvelles bornes sur rail avec le Push-in CAGE CLAMP®, la deuxième révolution dans la technologie de la borne à ressort suit. Avec les bornes sur rail TOPJOB®S, avec Push-in CAGE CLAMP®, WAGO améliore la technologie des bornes à ressort existante, notamment en ce qui concerne son fonctionnement, et présente à nouveau une technologie qui devient le standard du marché. L'accréditation du propre laboratoire de test de la société fournit finalement la preuve des capacités de test étendues de WAGO.
Le monde est préoccupé par les défis et les opportunités de la numérisation, et WAGO est en plein cœur de la numérisation. Qu'il s'agisse de cybersécurité, de connectivité cloud ou d'applications logicielles, les solutions d'automatisation de WAGO se concentrent sur l'ouverture et la flexibilité. En 2014, WAGO présentera également DIMA (« Decentralized Intelligence of Modular Systems »), une méthode qui ouvre des voies révolutionnaires dans l'automatisation des processus. Mais aussi dans la technologie de raccordement électrique, les produits sont encore développés dans l'intérêt de l'utilisateur : le borne d'installation de la série 221 ravit les clients depuis 2014 et les nouvelles bornes sur rail de la série WAGO TOPJOB®S avec leviers seront encore plus faciles à utiliser à l'avenir.