Schindler Aufzüge AG

Sécurité dans la cage d'ascenseur

Avec le « Ahead DoorShow », Schindler Aufzüge prouve que même les ascenseurs offrent le potentiel d'un modèle commercial numérique. Pour que les monteurs sur le terrain puissent l'installer en toute sécurité, l'entreprise suisse s'appuie sur les avantages du système de connecteurs Winsta protégé contre les inversions de pôles.

Les avantages en détail :

  • La solution Plug-and-play est conforme aux réglementations mondiales en matière de raccordement des récepteurs électriques.

  • Manipulation simple dans l'espace à risques

  • L'assemblage sans outil augmente l'efficacité et réduit le risque de blessure.

Près de 1,5 milliard de personnes dans le monde utilisent un ascenseur Schindler au moins une fois par jour. Cette somme de contacts, comme le savent les responsables de l'entreprise basée dans le canton de Lucerne, offre des points de départ suffisants pour la mise en œuvre de modèles commerciaux numériques.

L'un de ces modèles commerciaux numériques, que le fournisseur intègre dans les services de médias numériques, est le « Ahead DoorShow ». Pour celui-ci, Schindler Aufzüge utilise un avantage que les autres supports de communication numérique Out-of-Home ne peuvent offrir et que Claudio Haas, responsable de la gestion des produits Digital Media Services, décrit comme suit : « Devant un ascenseur, par rapport au reste du marché, nous avons un temps de présence et une durée d'attention nettement plus élevés, car le regard se fixe sur le centre de la porte en attendant qu'elle s'ouvre ».

L'Ahead DoorShow suscite beaucoup d'attention. Celui-ci est connecté via le système de connecteurs enfichables Winsta protégés contre les inversions de pôles. Image : Schindler Aufzüge AG

Un assemblage sûr

C'est précisément cet avantage qu'exploite le « Ahead DoorShow ». Un projecteur installé au-dessus de la porte de l'ascenseur projette des informations et des publicités sur celle-ci, raccourcissant ainsi le temps à ceux qui attendent. Le contenu est transféré d'un emplacement central, le Ahead Content Management System, vers les projecteurs, qui sont mis en réseau dans les différents étages via Ethernet.

Mais c'est précisément cette interconnexion qui est difficile. « Comme il s'agit d'une rénovation, il faut que l'électricité vienne de quelque part », explique Claudio Haas, qui ajoute : « Dans une cage d'ascenseur, ce n'est pas comme à la maison, où il suffit de chercher une prise libre. C'est là qu'une connexion sûre et professionnelle au système d'ascenseur est nécessaire. »

C'est précisément la sécurité offerte par le système de connexion Winsta protégé contre les inversions de pôles. Dans le cas d'un raccordement conventionnel, l'installateur doit dérouler la conduite électrique d'un tambour de câble, la couper, dénuder et sertir les conducteurs et enfin les connecter à l'Ahead DoorShow.

Grâce à la solution de Wago, il peut désormais se déplacer d'un étage à l'autre et brancher sans outils les câbles préconfectionnés de quatre mètres de long. De ce fait il est impossible qu'une pince à dénuder ou un tournevis puissent tomber dans la cage d'ascenseur. En outre, la connexion sans outil permet d'éviter les blessures.

Avec Winsta, nous pouvons travailler de manière sûre et efficace
Claudio Haas, Lead Product Management DMS, Schindler Lifte AG

Winsta, applicable partout

Le montage sans outils n'est qu'un des aspects de Winsta que Claudio Haas apprécie. La conformité aux réglementations mondiales en est une autre. « Nous avons différentes réglementations dans le monde quant à ce qu'un technicien de terrain est autorisé à faire. Ici, en Suisse, les exigences sont particulièrement élevées, c'est pourquoi, sans disposer de la qualification appropriée, il n'a pas le droit de raccorder des prises de courant dans la cage d'ascenseur ou de réaliser des extensions électriques », dit-il.

Un autre argument en faveur de la solution plug-and-play est l'environnement de travail lui-même. Les cages d'ascenseurs sont considérées comme une zone à risque et ont parfois des hauteurs de plusieurs centaines de mètres. « Nos employés sont très bien formés et sécurisés pour leur travail dans la cage d'ascenseur», déclare Claudio Haas et ajoute : « Notre tâche est de leur fournir des solutions appropriées qui leur permettent de travailler efficacement sur le terrain malgré leur équipement de protection. » Winsta répond précisément à cette exigence avec son système de connexion protégé contre les inversions de pôles.

Personne de contact

Walter Simione

Area Sales Manager Industry
Région Sud-Est / Tessin
+41 (0)26 676 73 81

Adress mail: walter.simione@wago.com

WAGO dans d'autres branches

Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Sécurité de production à chaque coup

Les constructeurs automobiles sont très exigeants en matière de disponibilité des installations. WAGO possède les connaissances et les produits pour sécuriser efficacement toutes les étapes de production.

03112021_1.PNG

Le numérique dans l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

03112021_2.PNG

Suivez-nous sur :