[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz
Highlight für Kopenhagen

Die Royal Arena ist ein imposantes Gebäude mit Platz für 12.500 sitzende Zuschauer. Die Lichtinstallation ist mit 187 DALI-Komponenten von WAGO entsprechend umfassend.

Dass die legendäre Metal-Band Metallica, mit dem Dänen Lars Ulrich am Schlagzeug, die Royal Arena in Kopenhagen mit drei Konzerten eröffnete, passt zur Bedeutung der neuen Mehrzweckhalle. Mit 12.500 Sitzplätzen ist sie in ihren Ausmaßen durchaus imponierend und steht Arenen in anderen europäischen Metropolen in nichts nach. Auch ihre Beleuchtungsinstallation ist beispielhaft. Die Firma Hoffmann Teknik installierte insgesamt 44 Schaltschränke inklusive der DALI-Ausrüstung von WAGO: 187 DALI-Master-Module und 531 DALI-PIR-Sensoren. Die Besonderheit: DALI steuert in der Royal Arena nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Stromversorgung.

Das brachte laut Hoffmann-Projektleiter Jan Roed vor allem in der Installation Vorteile, denn die Elektriker hätten rundum nur ein einziges Kabel verlegen müssen – und so viel Zeit gespart. Aber die Beleuchtungsexperten mussten auch Herausforderungen meistern. Gerade bei Großprojekten sind Änderungen in der Bauphase keine Seltenheit. Das kann weitreichende Konsequenzen haben. So kann ein einzelnes zusätzliches Leuchtmittel die ganze Installation kippen und im schlimmsten Fall bedeuten, dass mehr Schaltkästen aufgestellt und mehr Kabel verlegt werden müssen.

Lichtinstallation und -automation – so unterstützt Sie WAGO:

  • 187 DALI-Master-Module übernehmen nicht nur die Steuerung der Beleuchtung.

  • In Dänemarks größter Mehrzweckhalle wird auch die Stromversorgung via DALI gesteuert.

Anwender haben die Möglichkeit, die Beleuchtung mit Touchscreens vollständig selbst zu regulieren.

Jan Roed, Projektleiter bei Hoffmann Teknik

Auch in der Royal Arena waren Anpassungen nötig. Der DALI-Bus hat eine Reichweite von 300 Metern, daher sind die 44 Schaltschränke entsprechend strategisch positioniert. Da jedes DALI-Master-Modul sowohl die Licht- als auch die Stromversorgung steuern soll, sollten die Experten von Hoffmann zudem die Belastung gut im Auge behalten. Den Anforderungen entsprechend installierten sie die meisten Module mit 40 bis 45 Einheiten. Änderungen und starke Belastungen machten es Roed zufolge jedoch erforderlich, mancherorts Module mit 60 Einheiten vorzusehen.

Herausforderndes Projekt

Aufgrund der Komplexität und der Änderungen zahlte es sich aus, dass Hoffmann Teknik bereits in der Projektierungsphase mit von der Partie war, denn so konnten die Experten die Anforderungen gut abschätzen. „Wir hatten einen Techniker in der Projektgruppe, und dies hat sich in dieser Angelegenheit wirklich ausgezahlt“, so Roed. Neben Hoffmann Teknik wirkten insgesamt rund 30 weitere Unternehmen beim Bau der Royal Arena mit.

Eine Rundtour durch das Gebäude zeigt die Leistung der Akteure: Vom Metallgang unter der Decke hat man einen beeindruckenden Blick in die Halle, die bei Konzerten bis zu 15.000 Zuschauern Platz bietet. Ein Teil der Zuschauerplätze ist flexibel installiert. Wird die maximale Anzahl an Sitzplätzen benötigt, können schnell zusätzliche Reihen eingeschoben werden. Rund um die gesamte Tribüne befinden sich verglaste Räumlichkeiten, VIP-Räume, die Unternehmen oder Einzelpersonen mieten können.

„Hier steuern wir die Beleuchtung ebenfalls, aber in einer ein wenig speziellen Art und Weise“, sagt Roed. „Zudem haben Anwender die Möglichkeit, die Beleuchtung mit Touchscreens vollständig selbst zu regulieren. Bei Events kann die Steuerung vom Schaltraum aus übernommen und die Beleuchtung fest auf einem bestimmten Lichtpegel eingestellt werden.“

Abgesehen vom Saal und von den Gängen bietet die Royal Arena einige Räumlichkeiten, die der normale Gast nie zu sehen bekommt. Dies sind Bereiche, wie der Verwaltungstrakt und die sogenannten Back-of-House-Einrichtungen, zu denen die Künstler, die in der Royal Arena auftreten, Zugang haben. Und das werden allein im Jahr 2018 Marken wie Metallica sein, etwa Iron Maiden, Justin Timberlake oder U2.

Text: Allan Malmberg

Foto: Royal Arena

building_referenz_royal-arena_highlight-fuer-kopenhagen_2000x1500.jpg

DALI steuert in der Royal Arena die komplette Beleuchtung.

Die Lichtinstallation der Royal Arena

  • 38 Steuerungen
  • 44 Schaltkästen
  • 80 DALI-Platinen
  • 187 DALI-Master-Module
  • 531 DALI-PIR-Sensoren
  • 6.340 DALI-adressierbare Armaturen

Mit wenig Aufwand zur optimalen Hallenbeleuchtung

WAGO-Lichtmanagement ist eine intelligente Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Verknüpfung von vordefinierter Hardware mit einer leicht zu bedienenden, webbasierten Software erleichtert es die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen und bietet darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Weitere Serviceangebote:

Lichtinstallation und -automation

Passende Themen und Lösungen

WAGO bietet ein umfassendes Spektrum an Produkten und Lösungen für die Lichtinstallation und Lichtautomation. Finden Sie hier heraus, welche zu Ihnen passt.

Lichtinstallation und -automation, die sich lohnt

Moderne Beleuchtung ist bedarfsgerecht, komfortabel und energiesparend. Vorausgesetzt, Sie schöpfen durch eine geschickte Planung, eine optimale Installation und eine intelligente Beleuchtungssteuerung die Potentiale aus, die Ihre Anlage bietet. Richtig umgesetzt schonen Sie die Umwelt, senken die Energiekosten und verbessern Arbeitsumgebung und Atmosphäre im Gebäude. Das bringt Pluspunkte für Inbetriebnahme, Wartung und Umnutzung, weil moderne Lichtmanagementlösungen zum Beispiel einfach über eine grafische Oberfläche konfiguriert werden. Aufwendige Installationen und komplizierte Programmierungen gehören damit der Vergangenheit an.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg