Grundsteinlegung für neues Zentrallager in Sondershausen
Invest von über 50 Millionen Euro
Klares Bekenntnis zum Standort Sondershausen
11.000 qm Hochregallager zur Kapazitätserweiterung
Invest von über 50 Millionen Euro
Klares Bekenntnis zum Standort Sondershausen
11.000 qm Hochregallager zur Kapazitätserweiterung
„Tor zur Welt“: WAGO investiert über 50 Millionen Euro in zukunftsfähiges internationales Logistikzentrum
Sondershausen, 10. November 2023 | Es ist das größte Bauprojekt und die größte Investition, die WAGO derzeit tätigt: Über 50 Millionen Euro investiert der Anbieter von Verbindungs- und Automatisierungstechnik in ein modernes Zentrallager in Sondershausen – ein klares Bekenntnis zum Standort in Thüringen und zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Am 10. November 2023 wurde nun der Grundstein für den energieeffizienten Neubau gelegt. Ende 2024 soll das neue Logistikzentrum den Betrieb aufnehmen.
„Auch wenn sich WAGO zunehmend international aufstellt, bleiben unsere deutschen Standorte für WAGO wichtig: für uns als Familienunternehmen, aber auch als bedeutender Technologiestandort“, erklärt WAGO CEO Dr. Heiner Lang. „Eine zukunftsfähige Logistik ist Grundlage und Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Mit unserem internationalen Wachstum wächst der Standort Sondershausen als Logistikzentrum für die weltweiten Landesgesellschaften als unser `Tor zur Welt´ automatisch mit“, betont er.
Die Internationalisierung sei für WAGO von herausragender Bedeutung für die Zukunft – und somit auch der Standort in Thüringen. Vor diesem Hintergrund hätte das Projekt trotz der aktuell volatilen gesamtwirtschaftlichen Situation nie in Frage gestanden, so Dr. Heiner Lang im Rahmen der Grundsteinlegung, an der auch Antje Hochwind-Schneider, Landrätin des Kyffhäuserkreises, teilnahm, die in ihrem Grußwort betonte: „Als Landkreis pflegen wir seit über 30 Jahren eine, für die gesamte Region gewinnbringende Zusammenarbeit mit der Firma WAGO. Daher freue ich mich außerordentlich über dieses starke Bekenntnis eines in seinem Bereich weltweit führenden Unternehmens zum Standort Sondershausen und zum Kyffhäuserkreis.“
Die Bauarbeiten auf dem 35.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Hainleite haben bereits vor einem Jahr begonnen. Auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern entsteht ein Hochregallager mit neuesten Technologien, einem hochautomatisierten Kommissionier- und Lagerbereich sowie 2.000 m² Büroflächen. Über einen Verbindungsbau sind Bestandslager und Neubau miteinander verbunden.
Deutliche Kapazitätssteigerung
Mit dem neuen Logistikzentrum erweitert WAGO seine Kapazitäten deutlich. „So garantieren wir weiterhin einen hohen Lieferservicegrad und bauen eine zukunftsfähige Logistik, die skalierbar für die Kundenforderungen von morgen ist“, sagt Diana Wilhelm, Vice President Corporate Logistics bei WAGO. 25 Millionen Euro fließen allein in die Technik des neuen Zentrallagers.
Auch im Bereich der Produktion setzt WAGO am Standort Sondershausen auf neueste Technologien. „Damit können wir auf gleichen Flächen unser Wachstum realisieren und wettbewerbsfähig bleiben”, so Dr. Heiner Lang. Unter anderem wird in Sondershausen die wohl bekannteste WAGO Verbindungsklemme der Serie 221 sowie die neue nachhaltige WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range Serie 221 produziert, die erste Klemme aus zum Teil biozirkulären und recycelten Kunststoffen. Und auch die WAGO Reihenklemme TOPJOB® S produziert WAGO am thüringischen Standort, der für WAGO eine wichtige Rolle spielt: 1990 als strategisch wichtiges Produktionswerk gegründet; ist er seit 24 Jahren WAGOs Dreh- und Angelpunkt für die internationale Logistik. „Für Lieferungen innerhalb Europas haben wir hier den optimalen Standort. Doch auch unsere Landesgesellschaften in 80 Ländern weltweit werden von hier versorgt“, erklärt Diana Wilhelm. Ist das neue Logistikzentrum fertig, können dort täglich bis zu 12.000 Aufträge abgewickelt werden.
Die Planungsskizze des Neubaus