Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud
En un coup d'œil :
- Utilisation simple du cloud sans connaissances en programmation
- De nombreuses autres fonctions de surveillance
- Les données comme base des analyses de tendances
Par conséquent, les responsables de la ville de Sarrelouis ont maintenant agi. «Je m'intéresse à la disponibilité», explique Bodo Jenal, chef de projet pour l'automatisation des bâtiments au sein de l'autorité de la construction de la ville de Saarlouis. Le démantèlement de la rue n'étant pas envisageable du point de vue de la rentabilité, une solution mobile a été choisie : en collaboration avec les spécialistes de la société de technologie du bâtiment BVT Bellmann du voisin Dillingen, une solution basée sur le cloud pour les rapports de défauts et l'acquisition de données de mesure a été créée. La pièce maîtresse : un contrôleur WAGO de la série PFC200 avec un module cellulaire.
"Nous sommes au début et commencerons par des rapports de panne", explique Jenal. Du point de vue de Fabian Klauck, chef de projet en génie électrique chez BVT Bellmann, la combinaison de PFC200 et de WAGO Cloud facilite la prise en main de la gestion des actifs numériques. «Toutes les fenêtres peuvent être actionnées confortablement et clairement sur un tableau de bord. Le plus grand avantage, cependant, est que les données peuvent être transférées vers le cloud sans connaissances en programmation », explique Klauck.
Jenal voit un autre avantage dans l'évolutivité du système cloud en fonction des besoins. «À l'avenir, nous proposerons sûrement des tâches complètement différentes que nous pourrons faire avec cette technologie dans le cloud.» Cela fournirait des fonctions de surveillance supplémentaires qui pourraient être utilisées particulièrement bien pour l'hygiène de l'eau potable. Les signes avant-coureurs sont particulièrement importants ici pour la prévenance, explique Jenal.
Pour pouvoir profiter du Cloud WAGO, les responsables de Sarrelouis n'ont pas grand-chose à faire. "Nous n'avons plus à nous en préoccuper d'un point de vue administratif et sécuritaire", explique Jenal. "Nous appelons les valeurs depuis le cloud, les visualisons comme nous le voulons, et WAGO prend le relais en arrière-plan."
Changement d'emplacement : hors des casemates, dans le poumon vert de Sarrelouis - le jardin de la ville à l'extérieur des anciens murs de la forteresse. Ici, le contrôleur WAGO PFC200 avec module de téléphone portable intégré est utilisé pour collecter des données de niveau à partir d'un puits d'eau douce des années 1950. Le conseil municipal utilise la fontaine pour remplir un étang et pour l'irrigation générale - mot-clé : arrosage des fleurs. "Nous devons nous assurer de ne pas surcharger la capacité du puits et de ne pas mettre l'aquifère en danger", explique Jenal.
Grâce à la solution cloud, les responsables ont tout sous contrôle. Les valeurs de niveau de remplissage peuvent être appelées en toute sécurité depuis n'importe quel endroit. Des analyses de tendance peuvent également être créées sur la base des données. Avec leur aide, les périodes sèches peuvent être mieux prédites et ainsi l'irrigation peut être mieux planifiée.
Fabian Klauck de BVT Bellmann voit d'autres domaines d'application pour le PFC200 et le cloud WAGO : par exemple, des systèmes de ventilation complets pourraient être contrôlés avec le contrôleur et les données pertinentes pour la technologie du bâtiment pourraient être envoyées au cloud pour un traitement ultérieur. «Avec le PFC200, un automate puissant est utilisé dans les casemates et dans le jardin de la ville, qui est également librement programmable - cela ouvre de nombreuses possibilités», explique Klauck.
Texte : Jens Königsamen
Photo : Thorsten Sienk