Les données de mesure proviennent d'un petit Smart Grid placé dans le quartier osnabrückois Wüste. De 2013 à 2016, SWO Netz GmbH a mené un projet pilote, la création d'un réseau intelligent. « Nous voulions utiliser des technologies modernes pour savoir comment nous pourrions gérer le développement de générateurs d'énergie décentralisés tels que des installations photovoltaïques et d'autres consommateurs tels que les véhicules électriques, dans le réseau tout en maîtrisant les coûts de déploiement de ce réseau » déclare Drecksträter. Le périmètre du projet comporte 60 immeubles avec 125 logements. À noter que sur un petit espace, sept installations photovoltaïques produisent du courant. « Le critère déterminant pour le choix a été que la zone du profil de charge soit transférable à environ 90% de la zone d'alimentation d'Osnabrück » explique Christian Drecksträter. À quelques différences, le profil de charge de cette zone correspond à la moyenne nationale, c'est-à-dire : la consommation électrique augmente rapidement le matin, elle stagne généralement à un niveau moyen pendant la journée puis elle connait un nouveau pic le soir pour décroître à nouveau par la suite.
Les données relatives à la consommation et la puissance d'alimentation ainsi qu'à d'autres valeurs significatives telles que la puissance active et réactive dans la zone du projet proviennent d'un réseau local et de cinq armoires de distribution de câbles, conçus pour être intelligents grâce à des composants WAGO. De plus, l'installation photovoltaïque d'un habitant, qui s'est porté volontaire, a été équipée d'un instrument de mesure afin de participer au projet. Un contrôleur I/O-Ethernet de la série 750 (750-880) se trouve au coeur de cette automatisation. Un module de mesure de puissance à 3 phases (750-494) et un transformateur de la série 855 sont également utilisés. Les composants enregistrent au total plus de 215 mesures.