[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

L'installazione e l'automazione dell'illuminazione dimostra tutto il suo valore

La moderna illuminazione è orientata dal fabbisogno, comoda e a risparmio energetico. Ciò presuppone che la tua competenza nella pianificazione, l'installazione ottimale e il controllo intelligente dell'illuminazione sfruttino appieno le potenzialità offerte dal tuo sistema. Implementare correttamente l'intero impianto significa proteggere l'ambiente, ridurre i costi energetici e migliorare il proprio ambiente di lavoro e l'atmosfera dell'edificio. Questo ti mette in una posizione di vantaggio anche per la messa in servizio, la manutenzione e gli adattamenti, perché, ad esempio, le moderne soluzioni di gestione dell'illuminazione sono facilmente configurabili attraverso un'interfaccia grafica. Le installazioni elaborate e la programmazione complicata sono ormai consegnate al passato.

Perchè scegliere WAGO:

  • Qualità ideale dell'illuminazione
  • Massima comodità d'uso
  • Funzionamento a risparmio energetico
  • Messa in servizio semplificata senza nessuna programmazione
  • Manutenzione e conversione semplice e rapida

WAGO Lighting Management

Soluzioni per le costruzioni del futuro

Lighting Management – Sfruttare al massimo l'efficienza

La luce artificiale illumina gli spazi abitativi, gli edifici per uffici e i capannoni delle fabbriche; illumina le strade di notte e mette i luoghi d'interesse sotto i riflettori. Di fatto, l'illuminazione rappresenta attualmente circa il 19% del consumo mondiale di elettricità. Dal punto di vista commerciale, tuttavia, viene sempre preso in considerazione un altro aspetto: l'efficienza del sistema. Il fattore principale in questo caso è il costo dell'energia, che si riflette nel bilancio per circa il 70% dei costi totali di un sistema di illuminazione. L'ottimizzazione energetica di ciascun impianto di illuminazione, sia attraverso adattamenti o nuovi acquisti, mostrerà tutta la sua forza nei risparmi futuri.

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

Le persone sono messe al centro

Human-Centric Lighting
"Human-Centric Lighting" (HCL) non significa altro che mettere al centro e prima di tutto le persone e le loro esigenze per una buona illuminazione, ogni volta che vengono programmati sistemi di illuminazione. Nel contesto della gestione dell'illuminazione, questo include in particolare la regolazione individuale delle temperature del colore e l'intensità della luce durante il giorno. In questo modo, il carattere della stanza cambia quando le condizioni di luce naturale vengono introdotte all'interno dell'edificio.


Questo si basa sulla consapevolezza che la luce non solo è necessaria per l'acuità visiva, ma regola anche i nostri orologi interni. Se le condizioni di illuminazione sono adattate ai ritmi giornalieri di una stanza, il benessere e la motivazione aumentano, la fatica viene prevenuta e le prestazioni aumentano.

Il lavoro migliora con una buona illuminazione

L'illuminazione è un fattore cruciale nelle attività industriali e manuali. I risultati di produzione ottimali dipendono dalle prestazioni dei dipendenti. La corretta illuminazione aiuta ad accrescere la motivazione, riduce l'affaticamento, conserva la salute e previene gli incidenti. Le cattive condizioni visive hanno l'effetto opposto: se è troppo buio, la produttività diminuisce, ci stanchiamo facilmente e gli errori si accumulano rapidamente.

Illuminazione ottimale dello stabilimento di produzione a bassi costi

Il WAGO Lighting Management è la soluzione intelligente per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni di produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software basato su Web intuitivo, il WAGO Lighting Management agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, offrendo anche numerosi vantaggi per il loro funzionamento.

Il tuo Referente in WAGO

Projectplanning Building

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Applicazioni supplementari per l'installazione e la Building Automation

Sia che si stia progettando un impianto di illuminazione e automazione nel proprio edificio di uffici, eseguendo un ammodernamento di un impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria o si proceda all'automazione delle stanze, WAGO aiuta a implementare le proprie necessità negli edifici.

Certificazione degli edifici

I requisiti ecologici per gli edifici sono difficili: è necessario ottenere il massimo risparmio energetico per migliorare il bilancio energetico complessivo di un edificio.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automazione intelligente della stanza

Progettazione, implementazione e funzionamento dell'edificio devono dimostrare non solo la massima efficienza ma anche un alto grado di adattabilità.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia negli edifici. Solo con un'automazione intelligente e specificamente indirizzata è possibile sfruttare in modo efficiente l'energia utilizzata in un edificio funzionale.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO per gruppi professionali

Le vostre esigenze al centro

Per impiantisti e integratori di sistema: approfitta dei nostri accessi per gruppi professionali per ottenere direttamente le informazioni rilevanti dal settore della tecnologia per gli edifici.

L'integrazione di sistema fatta semplice

Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti: l'automazione degli edifici è la chiave per implementare gli edifici con risorse sostenibili ed efficienza energetica. L'integrazione del sistema è la base più importante per raggiungere questi obiettivi.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg