![brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg](/medias/200-brancheneinstiege-energie-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhrTUM4eE5ERTNNekU1TkRJeU16WTBOaTh5TURCZlluSmhibU5vWlc1bGFXNXpkR2xsWjJWZlpXNWxjbWRwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58Njc2NzllN2Y2ZTcwYTE1MWFjYzI4NDY5ZTVmNTRhY2U1NzU4NzUwNmYzMWIyNGUwOTcwYWFmYmNiMDJjY2U1Yw)
![brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg](/medias/200-brancheneinstiege-energie-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhrTUM4eE5ERTNNekU1TkRJeU16WTBOaTh5TURCZlluSmhibU5vWlc1bGFXNXpkR2xsWjJWZlpXNWxjbWRwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58Njc2NzllN2Y2ZTcwYTE1MWFjYzI4NDY5ZTVmNTRhY2U1NzU4NzUwNmYzMWIyNGUwOTcwYWFmYmNiMDJjY2U1Yw)
I fornitori di energia devono cambiare il loro modo di pensare. Invece di vendere semplicemente green energy, devono anche organizzare e commercializzare la flessibilità necessaria per mantenere la stabilità sulla rete elettrica. Ciò significa che il sistema energetico deve essere controllabile dalla produzione al consumo, utilizzando reti di comunicazione intelligenti. WAGO supporta la digitalizzazione del settore energetico e la progettazione di reti intelligenti con tecnologie di controllo e misurazione all'avanguardia, insieme a soluzioni software che consentono una connessione semplice e sicura al cloud.
Con l'aumento della proporzione delle fonti di energia rinnovabili, i fornitori decentralizzati e le sottostazioni devono essere costantemente monitorati. I dati raccolti devono essere archiviati, analizzati e trasmessi in sicurezza. I sistemi di automazione WAGO offrono la soluzione: sono compatti, supportano numerose interfacce e protocolli fieldbus e offrono un elevato livello di disponibilità, anche con il freddo più intenso o il calore più elevato. Grazie ai moduli Ex-i a sicurezza intrinseca per il WAGO-I/O-SYSTEM modulare, l'impiego nelle aree a rischio, come gli impianti di biogas, non crea problemi.
Nelle centrali elettriche virtuali, generatori decentralizzati come turbine, impianti di stoccaggio e carichi controllabili, diventano una combinazione flessibile (e regolabile). La loro sincronizzazione intelligente riduce i carichi di potenza. I controllori a distanza della WAGO facilitano le combinazioni: sono conformi ai requisiti dello standard di comunicazione VHPready 4.0 garantendo una connessione dei sistemi all'impianto virtuale esente da interferenze. VHPready funziona come un traduttore in modo che i centri di controllo e i sistemi si capiscano a vicenda.
La modernizzazione delle reti è una necessità, e questa comprende anche la tecnologia di automazione e di telecontrollo. I controllori WAGO forniscono i dati di rete fondamentali, consentendo agli operatori di rete di intervenire con controlli automatizzati quando richiesto. Anche nel campo della fornitura di gas e calore, la tecnologia WAGO garantisce il controllo e l'accesso a tutti i dati all'interno dei sistemi collegati alle reti da qualsiasi postazione collegata. Con lo speciale concetto di sicurezza del controllore PFC200, WAGO segue tutte le linee guida essenziali per la sicurezza informatica.
I sistemi di accumulo compensano la fluttuazione della produzione di energia elettrica verde, riducendo il carico sulla rete elettrica. La tecnologia per il telecontrollo di WAGO è il cuore dei sistemi di accumulo. Registra tutti i valori misurati, come i dati di immissione degli impianti solari o delle turbine eoliche, e consente il monitoraggio e il controllo specifico del cliente relativo all'accumulo. Ad esempio, se la frequenza di rete aumenta a causa dell'elevata immissione d'energia da fonti rinnovabili, la batteria, l'impianto power-to-heat o power-to-gas riceve l'ordine di assorbire corrente in eccesso dalla rete.
Con l'aumento del decentramento e la produzione fluttuante di energia, i singoli elementi del sistema energetico devono essere collegati in modo intelligente l'uno con l'altro. WAGO offre diverse soluzioni per queste sfide:
Affinché la "green electricity" possa essere trasmessa liberamente e distribuita in sicurezza anche alla più piccola diramazione, la rete elettrica deve essere modernizzata. WAGO dispone di numerose soluzioni per questo scopo:
Qualsiasi funzione, ogni fieldbus: il sistema I/O remoto di WAGO offre la migliore soluzione per ritagliare su misura l'implementazione della tua soluzione di automazione.
Noi automatizziamo dove gli altri si arrendono: affidabili ed economici, fino nelle aree a rischio della zona 0/20!
Massimo rendimento energetico sostenibile: WAGO ti offre la soluzione giusta "step by step" per raggiungere questo obiettivo.
Basta inserire e iniziare: con i morsetti per montaggio su guida dotati di TOPJOB® S il cablaggio sarà eseguito in modo rapido, diretto e sicuro in qualsiasi parte del mondo, in tutte le applicazioni.
Più compatto e affidabile: le esigenze che scaturiscono dall'elettronica di potenza sono elevate. I morsetti PCB di WAGO sono pronti a soddisfarle.
Forza aderente ottimale per le applicazioni ad alta energia, anche nelle aree ATEX. Le soluzioni WAGO dotate di POWER CAGE CLAMP offrono tutto quello di cui hai bisogno per l'uso intensivo.
Comunicazione incrociata tramite cloud o automazione intelligente: mentre la digitalizzazione industriale ha molte sfaccettature e offre ancora più opportunità, la sicurezza informatica diventa una sfida fondamentale.
Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Analisi accurate e corrette e decisioni appropriate possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner ideale per una gestione energetica efficace.