指針および 規制

WAGO 製品は適用される規格および法律に基づいて、開発、テスト、生産、およびマーキングがなされます。さらにそれらは、開発過程や現行の生産にて多くの点検およびテストを受けています。以下にお客様として合意をしていただくことになる、いくつかの指針と規制を示します。
WAGO は全ての規格に合致しています。
WAGO 情報:
- CE マーキングおよび EC 指令
- 規格
- 試験手順
WAGO 製品は適用される規格および法律に基づいて、開発、テスト、生産、およびマーキングがなされます。さらにそれらは、開発過程や現行の生産にて多くの点検およびテストを受けています。以下にお客様として合意をしていただくことになる、いくつかの指針と規制を示します。
WAGO は全ての規格に合致しています。
WAGO 指針および規制
CE マークの説明
ドイツ WAGO 社製品は法的に有効な国際規格および法律に基づいて、開発、テスト、およびマーキングがなされています。CE マークはヨーロッパ域内市場向けの製品に適用されます; メーカはこのマークを付けると共に、その電気機器が共同体調和法令 (EU 指令) で定められた適用要件に適合していることを宣言します。このマークの元々の意図は、マークが EU 域内で製品が自由に移動できるシンボルの役割を果たすことにより、EU 加盟国の公認機関を市場監視においてサポートすることでした。EC 指令 765/2008 によると、製品の要求が少なくとも一つの適切な EU 指令で定義された場合のみ、その製品は CE マークを付けることができます。そのような指令の例は、低電圧指令、EMC指令、ATEX 指令、建設製品指令、および機械指令などがあります。ある製品に一つ以上の指令が適用される場合、その製品は全ての適用指令に準拠する必要があります。各々の指令には、定義された指令の目的を達成するための基本要件のみが定められています。個々の技術的詳細は、ニューアプローチに従って適用規格(いわゆる整合規格)を参照したリストを用いて規定されています。
1. 低電圧指令
電気機器の安全は低電圧指令 (LVD) によって保証されます。LVD は、AC 50 ~ 1000 V あるいは DC 75 ~ 1500 V の電圧範囲で使用するように設計された全ての電気機器に適用されます。
低電圧指令の対象となる製品が他の電気装置の中で使用できるように設計された場合、コンポーネントが最終製品にどのように組み込まれているか、また最終製品のどの機能が低電圧指令に従って基本コンポーネントとして定義されているかによって、その安全がほとんど決まります。
低電圧指令は基本コンポーネントには適用されません。
RoHS 指令も低電圧指令でカバーされた電気機器に適用されます。この指令は電気廃棄物中の問題のあるコンポーネントの量を減らす目的で、電気装置およびコンポーネント内の危険物質の使用を規制しています。WAGO が使用している物質の詳細は、カタログ、製品パッケージング、および Web ページから入手できます。
2. EMC 指令
EMC 指令による要求事項は、製品は放射電磁妨害の制限値を超えないこと、また電磁妨害に対して耐性を持たなければならないことです。
電磁機能が受動的な部品、または直接その機能を持たない部品 (例:端子台、抵抗器、ダイオード、キャパシタ、スイッチングリレー、ケーブルなど:受動的プリント基板の形のもの) は、EMC 指令の意味する装置とは見なされません。
3. ATEX (防爆) 指令
ATEX 指令は危険区域での使用を目的とした製品 (機器および保護装置) に対する規則を定義しています。WAGO の多くの製品は危険区域で使用できるように作られています。
潜在的な危険に基づいて、ATEX 指令は機器グループを 3 種類のグループに分け、そのうちのグループ Ⅱ と Ⅲ はさらにゾーン (危険区域) に分類されます。WAGO 製品の異なったグループやゾーンへの適合性は、固有の製品資料 (カタログ、インターネットサイト、データシート、製品チラシ) に説明があります。
これらは各々のタイプの領域の機器として使用できる装置であるか、または安全運転が要求されるけれども専用の機能は満たさないコンポーネントであるかのどちらかの可能性があります。そのようなコンポーネントには、危険区域で使用するレールマウント端子台が含まれます。
両方のグループで使用する製品は、ATEX 指令に準拠する必要があります。
4. 無線機器指令
無線機器指令は、無線通信または無線測位のために電波を適切に放出もしくは受信する全ての電気/電子機器に適用されます。基本的な安全要件は低電圧指令に従って、人および動物の健康の保護および電気的安全性に適用されます。ただし電圧制限の適用はありません。これに加え、EMC 指令の EMC 保護基準も達成して、無線周波数の効率的使用を確保する必要があります。無線機器指令が適用された WAGO 製品は、低電圧指令と EMC 指令の要求を満たすことがこの宣言に含まれているため、適用法に従って EU 適合宣言で無線機器指令のみを指定します。
5. 建設製品規則
建設製品規則の要求事項は、建造物は人、財産、動物の安全が危険にさらされないように設計および建造すること、また全ての適用環境保護要件を考慮に入れることです。ここで建材は、永久に建造物に組み込まれるように作られる製品または建築セット、また建造物の基本的要件を満たすのに大きく寄与するものとして定義されます。
ドイツ電気業界で、また WAGO 社で示された全員一致の意見では、一般電気設備技術で使用される製品はこれらの建材のタイプには含まれていなく、したがってこの規則による適用は受けません。
6. 機械指令
機械指令は直接人がまたは動物を介して動かす以外の方法で機能を実行する機械 (完成品または構成品)、またはこのタイプの機械の安全関連部品に適用されます。
したがってこの指令は、通常 WAGO 製品には適用されません。
機械またはシステムのメーカはこの指令により、安全関連製品およびコンポーネントをその機械またはシステムに使用するように要求されます。指令に対応した生産および安全運転は、規格に準拠して最新の設計で作られた WAGO 製品を使用することにより促進されます。
WAGO 製品に対する CE マークの意義
さまざまな WAGO 製品に対し、一つの EU 指令が適用されるか、複数の EU 指令が適用されるか、または EU 指令の適用がないかのそれぞれの場合があります。一つの指令も適用されない場合、CE マークは適用法に従って製品に貼付はされません。さらに適合宣言書は発行してはいけません。他の全ての製品は CE マークが貼付されます - 製品に直接か、梱包または製品添付文書に貼付 - 適合宣言書が発行されます、または顧客がアクセス可能になります。
規則に従って CE マークを付けていない、技術的に安定した製品のデータシートでは、開発およびタイプ/製造試験などあらゆる所で使用された規格を参照することにします。
WAGO 製品に適用される規格の詳細は以下の PDF ファイルで入手できます: