トピックス 2023年2月13日
セキュリティ要件を満たす開発プロセスを提供します

IEC 62443-4-1 認証に適合した開発プロセス

多くの分野において、ITセキュリティとサイバーセキュリティが果たす役割はますます大きくなっています。特に、重要なインフラでは、その障害が持続的な供給のボトルネックとなり公共の安全が著しく損なわれることもあります。例えば、エネルギー、上下水道、輸送インフラ産業、金融セクター、食品サプライチェーンなどのシステムが挙げられます。さらに実際の機器やシステムに加え、物流センターや冷蔵倉庫などの建物も考慮する必要があります。
IEC 62443規格のような適切なセキュリティ技術や規格を、迅速に産業界に導入する必要があります。そのためにWAGOはシーメンスの経験をお借りしたいと考え、Siemens Advanta Consulting と協力関係を結びました。

上の画像のとおり、(左より)WAGOプロジェクトマネージャーのBernd Eickhoffとセキュリティ技術マネージャーのChristopher Tebbe博士は、認証取得を喜んでいます。

特長:

  • IEC 62443-4-1 認証に適合した開発プロセス
  • ハードウェア、ソフトウェアともに対応
  • WAGO製品は「セキュリティ要件をクリアした製品開発」を実現

ともに解決策を探しましょう

「弊社 Siemens Advanta Consulting 社にとって、製品開発プロセスに適用される広範な要件を満たし、安全な製品を作り出すだけでなく、製品開発における収益性とパフォーマンスを上げる方法をWAGOと共に探すことは非常に重要です。ITセキュリティの課題は、必要なプロセスを製品開発に効率的かつシームレスに統合することです。そのために、弊社 は長年の経験を活かして規格を実際のプロセスに実用化することができます。」

Aresu Behdjati, Associate Vice President, Siemens Advanta Consulting

セキュリティ要件をクリアした製品開発

お客様が高いセキュリティ基準を確実に満たすことができるよう、WAGOは開発プロセスについてIEC 62443-4-1の認証を受けています。これはハードウェアとソフトウェアの開発どちらにも当てはまります。そのため、「セキュリティ要件をクリアした製品開発」のモットーのとおり、WAGO 製品はお客様のソリューションにおいて脆弱性を示しません。これらの WAGO 製品を使用することで、お客様は求められるレベルのセキュリティレベルを備えた機器やシステムを導入することができます。したがって、IEC 62443-4-1に準拠した安全な開発プロセスの認証は、最先端のセキュリティ要件を満たすための基礎となります。TÜV NORD 社は、認証を受けた WAGOに、以下のようなお祝いの言葉を送ってくださいました。

最新のサイバーセキュリティ規格

「認証試験に合格した WAGO 社、おめでとうございます。比較的新しい規格 IEC 62443 は、プロセスおよびオートメーション産業における産業セキュリティ環境のコンプライアンス証明のため、国際的に認められたベンチマークとして確立されました。安全性、パフォーマンス、エネルギー効率に基づく従来の適合性評価の他にも、サイバーセキュリティはますます重要な役割を果たしています。この認証により、WAGO は産業オートメーションシステムの最新のサイバーセキュリティ基準を満たしていることを公式に証明することができます。WAGO は 2 つの認定クラス(国内 DAkkS および国際 IECEE)で TÜV NORD 社の認定を受けており、ヨーロッパで受け入れられるだけでなく、世界的にも承認を得ています。」

Matthias Springer, Head of Functional Safety & Security at TÜV NORD CERT & Frank Bruhnsen, Head of Railway Control & Safety Technology at TÜV NORD Systems

WAGO は新しい認証を取得し、セキュリティに優れた製品を提供しています。