新型 WAGO Pro 2 電源供應器 2020年9月2日

使用創新型電源進行開創性通信

我們的工作環境在不斷發生變化。其中有很多原因,包括數位化的進步,正在改變每個行業。受此影響最明顯的一個行業是機械工程。

在工業 4.0 時代,現代電源在通信和資料提供方面必須符合哪些要求?在下文中,我們利用創新的WAGO Pro 2 電源評估了開拓性通信的可能性。

透過電源供應器通訊

  • 前進工業 4.0 - WAGO 的 Pro 2 電源和帶有 IO-Link 通訊的電子式斷路器已為所有應用做好準備,並可讀取所需數據。
  • 與硬體配套的軟體 –根據您的需求精確自訂 WAGO Pro 2 電源。
  • 簡單直接 –LED 條狀圖在面板上以代碼的形式指示實際輸出功率以及過載,負載儲備、選定操作模式和警告或錯誤。

機械工程作為數位化先鋒

與其他行業相比,機械工程公司已經領先一步:根據 Tata 諮詢服務公司 (TCS) 和 Bitkom 研究中心在 2017 年的趨勢研究中,,有 88% 的公司將數位化作為戰略重點,使他們遠高於整個經濟的平均水平(74%)。

在 2018 年漢諾威工業展覽會前夕,Bitkom 數位協會提供了更深入的洞察報告。Bitkom 指出,德國公司中有24%的機器和系統已聯網,且這個數字還在增加。聯邦經濟事務和能源部委託發布的《數位經濟監測報告》證實了這一點:93%的機械工程公司以數位化方式提供產品和服務。

到 2022 年,數位化將對 72% 的機械工程公司發揮重要戰略作用。結果顯示,機械工程正在將自己定位為數位化時代的先鋒。想像一下,每四台機器中就有一台已經是智慧機器,而且一切均互聯。這對提供和評估數據的過程產生巨大的影響。但具體有哪些影響呢?

數據,數據,數據

未來,數據將和黃金一樣有價值。永久聯網和持續的通信可以於任何時間,任何地點,在整個加值鏈生成透明,一致的數據。預測性維護大大減少了停機時間和相關成本,因為數據監控可以確定設備的運行狀態並預估維護時間。

還有一個尚未完全實現數據透明性和連續監控的區域:控制櫃中的電源。在這裡,數位化透過收集和評估未利用過的資料來支援自動化。除了可避免計畫外的空轉,並且可以更快地定位和分析故障。將來,它還可以有針對性地避免不可預見的檢修呼叫-這正是潛在的競爭優勢所在!「如今的電源除作為轉換器的基本功能外,還可透過通訊模組提供實用的數據。例如,電源可支援預測性維護或長期監測」電源產品管理主管 Stefan Wagner 證實道。

每一樣東西皆已互聯也標準化了嗎?

不 – 數位化絕對不需要標準化。特別是在自動化技術中,這種技術存在大量現場匯流排,因此亦存在實體介面和通訊協議。WAGO 電源供應器藉由插拔式的通訊模組,簡化了電源的規劃,設計和核准流程。如果需要變更通訊介面,則僅需更換通訊模組,而非整個系統。此外,優勢亦包含與許多現場匯流排的相容性。 例如,WAGO 的 Pro 2 電源和帶有 IO–Link 通訊的電子式斷路器已為所有應用做好準備,且可讀取所需數據。

WAGO IoT 和雲端合作夥伴經理 Jürgen Pfeifer 指出: 「 WAGO 新型 Pro 2 電源的可選配插拔式通信模組,IO-Link 介面和配置選項現在可直接將使用者帶入數位化時代」。經驗豐富的 WAGO 自動化專家補充道:「IO-Link 通訊通常與工業 4.0 緊密相關。

除了運行和操作數據外,IO-Link 通訊模組還提供配置選項。這使其可以在線上修改特定的應用,例如根據先前檢測到的運行狀態進行調整。在負載增加的情況下調整輸出電壓,在重複過載情況下自動關閉系統,並在更新上傳後遠端重啟負載,或者為重置控制電路,這些僅是其中一部分可能的應用。

另一個實用的功能是配置信號輸出的選項。此選項可配置為群組訊息,並提供 DC OK、過電流、因保存而關閉以及其他維護和錯誤消息– 這些也可根據應用自訂,提供數據,為最終用戶提供具有附加價值的資料。

透過電源供應器通訊
WAGO Pro 2 電源供應器

WAGO 的 Pro 2 電源可透過通訊模組(目前有 IO-Link ,將來還會有基於 Ethernet 通訊協議的其他通訊,例如: MQTT、Ethernet IP 和 PROFINET)連接至 PLC 或 IoT 閘道器。這允許了透過標準化通訊協議進行連續通信,進而減少了執行時間和工作量。

可存儲和分析來自 WAGO Pro 2 電源 (PSU) 的資料,以最佳化能源。中央 PLC 可透過硬體信號或匯流排命令關閉部分系統中的 PSU,以便啟動待機模式來節約能源,並通過此裝置的監測功能,提供有關當前電源或連接負載資料的資訊和信號錯誤,以實現無縫應用監測。

這在實際應用實際應用上看起來會如何?

透過可連接的通信模組和各種痛訊協議,可在幾毫秒內讀出數據。然後,利用圖表評估電流或電壓值。對於降額情況,通信模組中有個所謂的「客戶警告臨界值」。可針對過載行為或功能範圍限制配置警告。一旦超過規定數值,內置電流表便會發出相應資訊。

WAGO Pro 2 電源裝置 (PSU) 也有額定電流 ECB (電子式斷路器) 功能。可靈活設定觸發值,以快速準確地確定觸發斷路器的速度有多快。依照所需要求,電源可關閉並延遲 100 ms 至 5 s。如果電流在可配置時間內超過可配置限值,則輸出會關閉,且透過數位輸入,執行重置並重啟電源。

為 IoT 做好準備

WAGO Pro 2 電源已為 IoT 做好準備,具有重要的競爭優勢:將電源主動整合至控制環境中,或者直接並行整合至分析中,進而允許連續監測當前負載狀態資訊。此狀態資訊可由控制器隨時檢索,無需手動檢查輸出電壓,並可以及時維護電源和所有連接的負載。 這使得通信能力成為現代電源的核心元件。WAGO 經理兼國際銷售總監 Klaus Böhmer 說道:「從使用的第一天起,壽命長、最高效能、最小安裝尺寸,因此最大限度地降低操作成本 – 這些均直接使我們的客戶和系統運營商受益。」

WAGO Pro 2 電源的未來計畫也已經在進行中:「其通信能力帶來的好處顯而易見。Mr. Böhmer總結道: 「WAGO以及我們的客戶對於仍然可使用智慧電源實現的所有可能應用均有很多想法 – 一個可能性寶庫,其中的挑戰是設定正確優先順序」

Pro 2 產品特點

瞭解有關
WAGO Pro 2 電源潛力的更多資訊