MM-296425_graphic_content-page_moment-of-success_03_2000x666.jpg

本月成功時刻

鐵道系統

Škoda Group – 可靠旅程時刻

  • 系統的可靠性在極端條件下尤為重要 – 例如輕軌車輛必須在各種天氣下正常運行。目標:利用容量並避免停機。
  • 芬蘭 Škoda Group 為芬蘭的第二條有軌電車系統建造了所有輕軌車輛,並且熟悉這一挑戰。因此,他對供應商的要求非常嚴格:他需要一個擁有可靠組件的可靠合作夥伴。
  • 因此,Škoda 選擇 WAGO 作為一個歷史悠久的輕軌車輛案件 – 因為 WAGO 在鐵道行業的根基以及其裝配技術和認證。

GEZ Rail Solutions GmbH – 使火車煥然一新

  • 第二次生命:GEZ Rail Solutions 將舊火車從德國運回墨西哥的軌道上。
  • 但在他們首先進行技術更新之前:所有的電子系統都被新設備取代。
  • 核心:與 WAGO 一起創新的列車控制系統在這裡代表了一個特殊的挑戰 – 因為它最終協調所有重要系統。

羅茲 (Łódź),波蘭

當對工作的真正熱情與專業知識相結合時,結果可能會是真正令人驚嘆的案件 – 例如中歐最現代化的火車站之一:the Łódź Fabryczna。這個壯觀的地鐵站提供的服務遠比第一眼看到的要多。該建築的綜合技術設備也令人印象深刻 – 畢竟,每天都有許多火車和公共汽車可靠、安全地進出車站。技術專家主要依賴 WAGO 的自動化解決方案。

電力工程

Papaflessas,希臘

這種為更清潔的世界做出貢獻的感覺是驚人的動力。Papaflessas 的工程師表示,有了它以及 WAGO 技術的支援,即使是控制整個風電場的高度複雜的任務也變成了一項有趣的挑戰,那裡正在建造許多風電場之一,為該國提供綠色能源。

樓宇技術

Flow East – 傳統與現代相遇

  • 將 21 世紀的建築帶到布拉格的瓦茨拉夫廣場是我們的客戶 The Flow East 的長期目標之一。他們面臨的挑戰:歷史悠久的市中心
  • 10 年的規劃:最終扭轉局面的是 The Flow Building 的規劃 – 以及材料和技術的品質。作為樓宇技術的合作夥伴,該公司也依賴於 WAGO。
  • 結果:在捷克首都中部,一座獨特的建築將新舊融合在一起 – 甚至被 BREEAM 認證為“傑出”。

海利肯施塔特 (Heiligenstadt),德國

一座完全不使用化石燃料甚至產生能源的建築?這不是科幻小說 – leitec® 已將其變為現實,並從儲冰系統中獲取能量。該公司依靠 WAGO 技術來控制其高科技設施的所有能源和樓宇技術。

埃菲爾斯伯格 (Effelsberg),德國

瞭解宇宙的浩瀚和各種天體一直是人類的一大魅力。埃菲爾斯伯格電波望遠鏡等高科技系統現在使我們比以往任何時候都更接近了解宇宙的秘密。這台巨型望遠鏡配備了 100 多台馬達和 WAGO 技術來控制他,使其成為同類產品中最先進的。

布拉格,捷克

沒有其他樂器能像管風琴那樣傳達出同樣的永恆感。因此,各個組件在較長的使用壽命期間可靠地運行就顯得尤為重要。這就是為什麼 Robert Ponča 對布拉格魯道夫音樂廳的管風琴等設備進行定期維護,以保留其豐富的傳統以供未來使用。對於舊儀器的改造,他依靠 WAGO 可靠的 I/O 系統將傳統延續到未來。

佛萊堡,德國

在這些時刻,一切都點擊並取得了巨大的成果。客製化的 WAGO 解決方案讓這種 “完美契合” 的時刻成為可能。這就是我們幫助將想法變為現實的方式 – 例如,只需要一個開關就可以讓這一刻閃耀。

照明技術

KEC – Kretschmer 能源諮詢 – 智慧照明

  • 光線是舒適的重要因素,也有助於安全。使用正確的照明控制系統,KEC 既能在正確的時間提供充足的光線,又能實現照明使用的最大效率。
  • 複雜的照明概念在大型倉庫和物流設施中尤其具有影響力。
  • 所使用的控制器是專門為該應用開發的,KEC 之所以選擇 WAGO,是因為其開放的介面,以及 WAGO 的服務,隨時為您提供支援。

Trebor – 閃亮視覺的時刻

  • 始終提供正確的照明:瑞典 SCADA 專家 Trebor 為樓宇創建了一個一體化的 Edge 解決方案,該解決方案具有靈活的照明控制系統,可提供完全控制和可追溯性 – 無需編程。
  • 完美匹配:WAGO 是 Trebor 的合作夥伴,可為開發的軟體解決方案提供高性能產品和完美硬體。
  • 願景:透過架構於 DALI 的開放標準軟體幫助創造更美好的未來 – 用於優化系統和優化生命週期評估。

Swiss Precision Lighting – 節能照明解決方案

為我們的子孫後代留下一個永續發展的世界 – Swiss Precision Lighting 以此為使命,開發特別節能的解決方案,最大限度地提高運動場的照明度,同時最大限度地減少光污染對居民和動物的影響。為了實現這一目標,這家瑞士公司使用模組化 LED 照明系統,只在需要的地方發光。WAGO 的照明管理解決方案可對每個單獨的照明模組進行有針對性的控制,是該團隊的可靠成員。

萊茵費爾登,瑞士

是否有可能在為動物提供與其原生棲息地相似的棲息地的同時,以永續的方式在當地養殖蝦?SwissShrimp AG 接受了這一挑戰,並努力在瑞士重建類似於 Baja California 的繁殖條件,並取得了成功。WAGO 精細照明控制器的複雜照明概念確保了蝦類在永續和本地的理想無壓力繁殖條件。

魁北克,加拿大

對於加拿大 Lumenpulse 的 LED 專家來說,照明是非常令人興奮的。但未來的照明系統還需要為快速部署做好準備並且易於控制。這就是 WAGO 提供的支援:我們的解決方案確保可靠的照明功能和可用性 – 使在未來也能創造激動人心的時刻。

深圳,中國

照明將人類與我們的社會連接起來。Tridonic 是聯網照明領域最具創新性的公司之一。在深圳的中國技術中心,這家奧地利公司正在研究 “連接照明系統” 的未來。他們的工作依賴於 WAGO 控制技術 – 因為點亮世界需要可靠的合作夥伴。

船舶與臨海

Sunseeker International – 共同航行的時刻

  • Sunseeker 遊艇是傳統造船方法和最新裝配技術的完美結合,提供了按照最高工程標準建造的尖端遊艇。
  • Sunseeker Yacht 的主要電氣系統由 WAGO 軌道組件提供動力,這些組件由 WAGO 組裝、標記、全面測試和交貨,以滿足 Sunseeker 的確切規格。
  • WAGO PFC200 控制著 Sunseeker Yacht 上的大部分數位開/關調節,包括導航控制、照明、空調以及艙底泵控制。

哥特堡,瑞典

在瑞典哥特堡的 CATC,每一個成功的應用都以幫助航運公司在公海上更有效地運輸貨物而自豪。WAGO 技術和解決方案使公司能夠永久優化船上的能源消耗。這對於客戶船舶的高效運行以及環境都非常重要。

機械工程

Miele Professional – 強大的空氣淨化器

  • 為了更加團結:家族經營的 Miele Group 開發了一款空氣淨化器,它採用五級過濾系統過濾室內空氣中的病毒、細塵和花粉。
  • 讓人們在疫情大流行期間體驗團聚並提供對氣溶膠的保護是他們在很短的時間內開發出 Miele AirControl 的強烈動機。
  • 具有共同價值觀的合作夥伴:德國美諾 Miele 的位置不僅靠近 WAGO,而且共享其高品質標準和開發真正幫助客戶的解決方案的動力。

Eurowash – 環保洗車技術

“用熱情洗滌” – 多年來,這一直是 Eurowash 的座右銘和推動一系列新發展的動力。迄今為止,這家洗車系統製造商已經開創了幾個非常先進的案件。一個典型的例子:Eurowash 的水循環系統,它減少了清潔水的消耗,使洗車更加環保。從一開始到最新的洗車創新,WAGO 一直自豪地支援 Eurowash 作為技術合作夥伴!

TTS Automation – 檢測溫度異常

在成為風險之前檢測溫度異常 – 這是 TTS Automation 的專長,能夠為抗擊持續的流行病做出貢獻而感到自豪。其 Prometheus 門禁監控系統可靠、快速地檢測體溫變化,使其成為醫院等敏感基礎設施的理想解決方案。該公司依賴經久耐用、久經考驗的組件,例如 WAGO 的控制技術,用於該智慧系統,該系統還用於檢測反應器表面的溫度異常。

休士頓,美國德州

提高深井鑽探行業的安全性以保護人類生命是 “National Oilwell Varco” 背後的主要動機。作為石油和天然氣鑽井作業機械的製造商和開發商,NOV 希望透過使用具有自動控制功能的設備來防止事故發生,並使工作場所更符合人體工學。NOV 依靠 WAGO 的技術提供其所需的特別堅固且 100% 可靠的組件。

Vinterbro,挪威

並非我們所有的案例都涉及大型案件 – 來自挪威的 Thomas Sandberg 以他自己的全自動啤酒廠的形式實現了他的個人夢想。可擴充的 WAGO 系統為他提供了所需的所有選項,同時激發他進一步發展創意。

不要再錯任何一個成功時刻!

立即訂閱 WAGO newsletter,隨時了解最新訊息!

產品類別

瞭解更多 WAGO 產品

電氣連接

MM-445327_3d_group_picture_ IC_verbindungstechnik _C4_2000x2000.jpg

介面模組

MM-391312_3d_group_picture_01_01_Interface_Electronics_2000x2000.jpg

自動化技術

Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg