[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Referenz

Auf Ex – Explosives sicher abfüllen

Überspiegel, Unterspundloch, Unterspiegel – so klingt es, wenn Fachleute über das Befüllen von Fässern sprechen. Die Feige FILLING GmbH aus Bad Oldesloe zählt international zu den Marktführern beim Abfüllen aller fließfähigen Medien. Weil Anlagen von Feige FILLING vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, konzipieren die Schleswig Holsteiner zugelassene Ex-Lösungen für die ATEX-Kategorie 1. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt Feige FILLING auf der I/O-Ebene das universelle WAGO-I/O-SYSTEM 750 ein.

Sie sind grün, grau, rot, dann wieder blau oder schwarz – und immer haben sie einen Inhalt von 200 Litern. International genormte Stahlfässer sind weit verbreitet, um fließfähige Produkte wie Öle oder Chemikalien in eine stabile Verpackung zu bekommen. Feige FILLING hat für diese Emballagen eine schlüsselfertige Linie konzipiert, die über den Kernprozess des Abfüllens hinaus auch das komplette Handling samt Materialfluss beinhaltet. „Unsere Kunden wollen ihre Produkte abfüllen und versenden. Sie wollen sich nicht darum kümmern, wie die Fässer unter das Füllventil kommen oder später auf die Versandpalette“, sagt Marketingleiterin Martina Thomsen und betont, dass Fässer nur eine Verpackungsart seien, für die Feige FILLING die passenden Abfüllanlagen liefere. „Das Spektrum reicht von IBC mit einem Kubikmeter Inhalt über Fässer bis hin zu Kleingebinden wie dem bekannten Farbeimer im Baumarkt.“

Vorteile des WAGO-I/O-SYSTEMs 750:

  • Eigensicher, feldbusunabhängig, flexibel und robust

  • Ex- und den Nicht-Ex-Bereich werden in einem System abgedeckt.

  • Die geringe Baugröße begünstigt den Einsatz auf begrenztem Raum.

Sicher abfüllen – auch im Ex-Bereich

So unterschiedlich die Verpackungen, so variabel ihr Inhalt – und der verfügt mitunter über Eigenschaften, die den Abfüllprozess extrem anspruchsvoll machen: hochviskos, schäumend, brennbar oder explosiv. Die Abfüllanlagen von Feige FILLING müssen deshalb mitunter besonderen Anforderungen entsprechen, wie etwa den der ATEX-Richtlinie, die die Kriterien für den Bau und Betrieb von Maschinen und Anlagen vorgibt, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Rund die Hälfte aller Abfüllanlagen verlassen Bad Oldesloe mit einer entsprechenden Zulassung für die Zone 1. Ex-Schutz gehört bei Feige FILLING zum Tagesgeschäft. Ihn bereits bei der Anlagenprojektierung zu berücksichtigen, zeichnet Feige FILLING aus: „Wir gehen mit den Ein- und Ausgabepunkten so nah wie nur möglich an den Prozess ran – also dort, wo die Signale entstehen und wo sie ausgegeben werden“, erklärt beispielsweise Jörn Czysch, Ingenieur für Automatisierungstechnik bei Feige FILLING, „denn wir wollen jede unnötige Verdrahtung vermeiden.“

I/O-Ebene direkt am Prozess platziert

Für die Automatisierung des Abfüllprozess setzt Feige FILLING darum eigensichere I/O-Module des Remote-I/O-Systems 750 von WAGO ein. Die Technik kann dicht an den eigentlichen Abfüllprozess gebracht werden und bündelt dort auf Eingangsseite überwiegend Initiatoren und Lichtschranken sowie bei den Ausgänge Magnet- und Pneumatikventile. Indem die Schleswig-Holsteiner die Steuerungstechnik dicht an den Prozess bringen, sparen sie zunächst einmal Platz und Zeit bei der Installationstechnik. Denn im Vergleich zur Sternverdrahtung müssen sie weniger Rücksicht darauf nehmen, wo in einer Produktion der Schaltschrank steht. Das senkt die Kosten im Maschinenbau und die Anlagen lassen sich einfacher modular konzipieren. Einen weiteren handfesten Vorteil hat die Nähe der Steuerungstechnik zum Prozess allerdings in Sachen Ex-Schutz: Installationen mit eigensicheren Signalen in Ex-Bereichen müssen in ihrer Energie immer begrenzt sein. Dazu eignen sich dezentrale Installationen deutlich besser, weil kürzere Leitungen schlichtweg weniger Energie speichern. „Kabel sind potentielle Energiespeicher, weshalb wir immer die verlegten Längen im Blick behalten“, erklärt Experte Jörn Czysch.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_blaue-module_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Die blaue Variante des I/O-Systems 750 von WAGO ist konzipiert für Ex-Schutz-Anwendungen – versorgt von einem speziellen Einspeisemodul, das gleichzeitig als Trenner zur Nicht-Ex-Ebene fungiert.

Ein System für zwei Einsatzgebiete

Bei der Fassfüllanlage ist die Steuerungstechnik in einem gasdichten Schaltschrank installiert, in dem ein leichter Überdruck herrscht, der das Eindringen explosiver Gase sicher ausschließt. Damit sich die Anlage direkt vor Ort bedienen und überwachen lässt, ist in ihre Schaltschranktür ein Touch-Panel integriert. Im Inneren des Schaltschranks läuft die komplette Aktorik und Sensorik der Fassabfüllung zusammen – sowohl die für den Ex-Bereich, also den unmittelbaren Bereich der Abfüllung innerhalb der hermetisch abgeriegelten Kabine, als auch die für den Standardbereich der Anlage ohne besondere ATEX-Anforderungen, wie die komplette Fördertechnik. Zur Anbindung aller Feldgeräte, die sich im Ex-Bereich der Anlage befinden, setzt Feige FILLING die eigensicheren Module des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 ein. Die Versorgung übernimmt dabei ein spezielles Einspeisemodul, das auch die Spannungsversorgung des nachgeschalteten Segments Ex i überwacht und den eigensicheren vom nichteigensicheren Teil des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 trennt. Für die Maschinenbereiche ohne besondere Anforderungen an den Explosionsschutz setzt Feige FILLING ebenfalls auf das I/O-System von WAGO – dann allerdings in der Standardausführung.

Hohe Verfügbarkeit durch Standardisierung

Der Vorteil: Aus Sicht des Engineerings kommt für die Automatisierung der Anlage nur eine Lösung zum Einsatz – unabhängig davon, ob Geräte im Ex- oder Nicht-Ex-Bereich angebunden werden . „Wir legen viel Wert darauf, dass sich unsere Anlagen konzeptionell möglichst wenig voneinander unterscheiden“, sagt Axel Frank, Leiter Automatisierungstechnik von Feige FILLING. „Wenn wir bei der Ausrüstung unserer Anlagen so viel wie möglich standardisieren, unterstützt uns das nicht zuletzt dabei, die Ausfallwahrscheinlichkeit einzelner Baugruppen zu minimieren“. Weil das Remote-I/O-System 750 von WAGO auf eine einfache Art und Weise sowohl den Ex- als auch den Nicht-Ex-Bereich in einem System abdeckt, kann Feige FILLING die Anlagenautomatisierung stets funktional ausrüsten, ohne dabei den Weg der Standardisierung verlassen zu müssen.

Kontinuierliche Innovationsbereitschaft

Und noch etwas spricht aus Sicht von Jörn Czysch für die Zusammenarbeit mit WAGO: „Bei WAGO treffen wir auf Innovationsbereitschaft. Innerhalb des I/O-Systems 750 hat WAGO immer wieder etwas Neues geboten und ist dran geblieben, wenn zusätzliche Anforderungen gefragt waren“. Die blauen, eigensicheren I/O-Module für den Ex-Schutz-Bereich seien dafür ein treffendes Beispiel: „Die gab es ja auch nicht von Anfang an.“

Text: Benjamin Böhm | WAGO

Foto: Thorsten Sienk

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Verfahrenstechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Verfahrenstechnik ermöglichen.

Flugzeugbetankung und Automatisierung

Endlich ausfallsicher: Die Flugzeugtankwagen auf Brasiliens Flughäfen sind durch die Umstellung auf Federklemmtechnik von WAGO zuverlässiger als je zuvor.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Automatisierung für Pipelines

Begleitheizanlagen verhindern das Vereisen der Pipelines bei sibirischen Temperaturen. Zum Einsatz kommen dabei explosionsgeschützte Komponenten von WAGO.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Absolut verlässliche Qualität

Die Anforderungen an die technische Ausrüstung von Schiffen sind extrem hoch. Das I/O-System von WAGO erfüllt sie alle.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr aus dem Bereich Prozesstechnik

Ganz gleich, ob modulare Prozessautomation, Explosionsschutz, Cyber-Security oder Prozess 4.0 – WAGO bietet Lösungen für jede Herausforderung der Branche.

Modulare Prozessautomation

Prozessautomatisierung der Zukunft

Wandlungsfähige Produktionsprozesse sind der Schlüssel zu Flexibilität, Effizienz und Losgröße 1. Mit WAGO lassen sich Produktionsmodule individuell und herstellerunabhängig kombinieren.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Energiemanagement

Potentiale erkennen und nutzen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
smartDATA

Intelligente Planung für die intelligente Fabrik

Die Digitalisierung von Bestell- und Produktionsprozessen ist für alle Unternehmen eine große Chance. WAGO unterstützt Sie dabei, alle Potentiale zum Vorteil zu nutzen.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_GettyImages-482172147_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

WAGO in anderen Branchen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Prozess- und Verfahrenstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Marine

Unterwegs auf dem Schiff der Zukunft

Moderne Antriebstechnik, die Vernetzung von Teilsystemen – Automatisierung und Digitalisierung sind auf dem Schiff Standard.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Eine Branche im Wandel

Mithilfe moderner Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien entstehen kommunikative Smart Grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg