Themen 7. Juni 2021
Einfach effizient gemacht

Steigern Sie Ihre Effizienz mit dem Reihenklemmenportfolio TOPJOB® S inklusive Zubehör und Software.

Immer kürzere Lieferzeiten, sinkende Kosten und der wachsende Mangel an Fachpersonal bringen Herausforderungen für den Schaltanlagenbau mit sich. Um trotzdem wettbewerbsfähig und wirtschaftlich zu bleiben, braucht es effiziente und durchdachte Produkte und Systeme entlang der gesamten Prozesskette.

Unser Portfolio im Überblick:

REIHENKLEMMEN UND ZUBEHÖR:

BESSER, WENN ALLES PASST

Besser, wenn alles passt!

Videos:3 | Dauer: 0:45
Besser, wenn alles passt!
Videos:3 | Dauer: 0:45

Das Portfolio – optimal aufeinander abgestimmt

Konfigurator Smart Designer

Mit dem WAGO Konfigurator Smart Designer für WAGO Produkte bieten wir Ihnen weltweiten und jederzeit verfügbaren Zugriff auf Ihre Projekte, ohne Installation. Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler durch die ortsunabhängige Projektbearbeitung und frühzeitige Plausibilitätsprüfung. Generieren Sie vollständige Stücklisten – direkt über den Smart Designer oder dank passender Schnittstellen für Ihr übergeordnetes Engineering-Tool.

Beschriftungssystem

Erledigen Sie Aufgaben schneller – mit dem zeitsparenden und leistungsstarken WAGO Beschriftungssystem Smart Script für alle Komponenten im Schaltschrank. Direkt aus dem Smart Designer oder über Smart Script: Erstellen Sie detaillierte Beschriftungsstreifen mit bis zu 3 Zeilen. Mit unserem Smart Printer haben Sie außerdem die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Ihre Beschriftungen direkt zu drucken.

Reihenklemmenprogramm

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der Realisierung Ihrer Schaltanlagen: Dank sicherer Push-in-Technik und einer Auswahl an Betätigungsvarianten (Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung) sind unsere Reihenklemmen besonders leicht und schnell in der Handhabung – sowohl in der Werkstatt als auch im Feld.

Effizienter, wenn alles passt

MM-39615_graphic_ISO_Graphic_Daten, Software, Reihenklemmen_2000x1125_.jpg

EFFIZIENZ IM PROZESS

Ein Zusammenspiel von Systemen und Produkten

Effizienzsteigerungen sind eine relevante Stellschraube, um im Schaltanlagenbau wirtschaftlich und wettbewerbsfähig arbeiten zu können. Mit unserem Reihenklemmenportfolio TOPJOB® S, dem passenden Zubehör und ergänzender Software bekommen Sie optimal aufeinander abgestimmte Komponenten für einen effizienten Engineeringprozess – von der Planung bis zur Lieferung. Dazu zählen neben unserem nutzerfreundlichen Reihenklemmenprogramm auch die Bereitstellung von CAE-Produktdaten und -Makros in hoher Qualität, nahtlose Schnittstellen unserer Tools, wie dem Onlinekonfigurator Smart Designer, zu CAE-Tools, wie EPLAN oder WSCAD, und eine detaillierte, durchgängige Beschriftung, die Sie bereits im Smart Designer oder über Smart Script erstellen können und die Ihnen später einen deutlich schnelleren Überblick über die Schaltanlage gibt.

Interview

MM-36443 new website page TOPJOB® S_WAGO0364_2000x1125_.jpg
Schaltanlagenbauer haben die stetige Herausforderung, die Fertigungskette zu optimieren und effizienter zu gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Rainer Kampenga, Project Planning Industry

Was sind aktuelle Herausforderungen im Engineeringprozess?

Die Herausforderung bei der Planung eines Schaltschrankes liegt häufig schon bei den Vorgaben. Zum Beispiel sollen immer mehr Funktionen in immer engeren Platzverhältnissen untergebracht werden. Das führt dazu, dass bereits früh in der Planungsphase sehr detailliert geplant werden muss, um möglichst platzsparende und effiziente Komponenten, wie z. B. Reihenklemmen auszuwählen. Eine weitere Herausforderung liegt darin, möglichst schnell Zugriff auf die technischen Daten eines Produkts zu bekommen. Niemand hat mehr die Zeit, aufwändig hinter einem Bauteil herzurecherchieren. Auch bei der Stromlaufplan-Erstellung sind umfangreiche Makrobibliotheken der Hersteller wichtig, damit schnell und richtig gezeichnet werden kann.

Welches Optimierungspotential sehen Sie?

Ein wichtiger Faktor ist hier der Informationsfluss zwischen den Schnittstellen. Hier muss vermieden werden, dass Informationen verloren gehen oder fehlen. Die Übergabe von Infos darf dabei nicht zu kompliziert sein, z. B. wenn Stücklisten noch von Hand von einem System ins andere übertragen werden müssen. Wenn es an den Schnittstellen ungünstig läuft, kann dies Fehler verursachen oder häufige Rücksprachen kosten viel Zeit. Außerdem ist es wichtig, von der Planung bis zur Auslieferung eine saubere Datendurchgängigkeit zu haben. Die Übergabe der Daten muss reibungslos und einfach laufen und die Fertigungsunterlagen eindeutig und leicht lesbar sein. Es gilt, das richtige Maß an relevanten Informationen in möglichst wenigen, gern in offenen, Austauschformaten zur Verfügung zu stellen.

Welche Produkte werden dafür zukünftig relevant?

Daten sind das A und O. Hier sind Hersteller nach wie vor gefordert, diese richtig, vollständig und in gleichbleibender Qualität zur Verfügung zu stellen – und das durchgängig für alle marktüblichen Formate. Dazu gehören neben den Datenblättern auch Stromlaufplan- und Aufbaumakros in 2D und 3D. Hilfreich sind auch Tools, die die Projektierung erleichtern, z. B. zur Berechnung, zur Plausibilitätsprüfung, zur Beschriftung oder zur Unterstützung der Inbetriebnahme. Diese Tools sollten sich idealerweise vom Hauptprojektierungssystem speisen lassen oder sogar dort als Add-In laufen, damit alles sauber ineinandergreift. Allgemein gilt: Je weniger Zeit ich zur Projektierung benötige, desto lieber nutze ich das Produkt. Das Gleiche gilt auch für das Handling beim Einbauen und Verdrahten.

Referenzen

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Produkte