Referenz 24. Juli 2019
Fertighaus-Elektroinstallation: HUF HAUS denkt Qualität ganzheitlich

Schnelligkeit und Qualität müssen sich nicht ausschließen – auch nicht beim Hausbau. Das beweist der renommierte Fachwerk-Fertighaushersteller HUF HAUS aus Hartenfels – und zwar bis ins Detail. Bei der Elektroinstallation im Stromkreisverteiler setzt das Familienunternehmen deswegen gemeinsam mit dem exklusiven Gebäudetechnikanbieter jb electro auf WAGO Installationsetagenklemmen mit Neutralleitertrennung.

„Das sind doch keine Fertighäuser“, sagt die junge Frau ungläubig zu ihrem Begleiter, während ein Mähroboter seine letzte Bahn auf dem saftigen Rasengrün zieht. Ein baubereites Paar spaziert im hügeligen HUF-Dorf, in Hartenfels, von Musterhaus zu Musterhaus. Sichtlich beeindruckt von der klaren Architektursprache der Fachwerkhäuser und dem modernen Design betreten sie eines der sechs exklusiven Musterhäuser aus Holz und Glas. Hier, im idyllischen Westerwald, entstehen luxuriöse, individuelle Ein- und Zweifamilienhäuser sowie große Objektbauten wie Bürogebäude, Hotels oder mehrgeschossige Wohnanlagen. Ausschließlich am Firmenstandort Hartenfels fertigt das Familienunternehmen HUF HAUS bereits in der dritten Generation Fachwerk-Fertighäuser mit vielfältigen Smart-Home-Applikationen für den europäischen Raum. Auch in China, Russland und den USA findet man die modernen Architektenhäuser in transparenter Holz-Glas-Optik. Die charakteristischen HUF Häuser decken sich so rein gar nicht mit den landläufigen Meinungen von eher unspektakulären Fertighäusern im austauschbaren Design von der Stange.

Unikate mit Anspruch

„Jedes HUF-Haus ist ein Unikat und ein Versprechen – für Langlebigkeit, Zukunftsfähigkeit und Markenqualität“, fasst es Christoph Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung von HUF HAUS, zusammen. Er meint damit nicht nur das, was man auf den ersten Blick sieht, sondern auch das, was nicht offensichtlich ist: zum Beispiel die übersichtliche, sinnvolle und sichere Elektroinstallation in den Stromkreisverteilern.

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_Christoph Schmidt (1)_2000x1125_.jpg

Für die Elektroinstallation in HUF-Qualität arbeitet das Unternehmen mit dem exklusiven Gebäudetechnikanbieter jb electro GmbH, aus Oberraden, zusammen. Als langfristiger, regionaler und verlässlicher Partner ist er bereits seit mehr als 15 Jahren für den Fachwerkhaushersteller im Einsatz. Beim Material setzt der jb-electro-Geschäftsführer Jörg Barg auf Qualitätsmarken. Das beweist auch seine ELMAR-Trophäe, eine Auszeichnung, die ihm 2018 als Elektrohandwerksbetrieb mit herausragender Qualität- und Markenarbeit überreicht worden ist.

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_JörgBarg_2000x1125_.jpg

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_IMG_6361_2000x1125_.jpg

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg
Marquage

Repérage dans l'armoire de commande.

Plus de visibilité, moins de temps de maintenance : le bon étiquetage est rentable sur la durée. WAGO offre une grande variété de solutions d'étiquetage pour vos tâches.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Marquage