Référence

Surfer sous la lumière LED

Avec le surf en salle, un studio de fitness intégré, des événements sportifs réguliers et une gamme complète de services, le L&T Sporthaus d'Osnabrück fait du sport une expérience. Le concept d'éclairage joue un rôle central à cet égard. Environ 4500 lampes LED, commandées par le contrôleur de WAGO, créent une atmosphère tout à fait particulière chez L&T.

Sur cinq étages et plus de 5 000 mètres carrés de surface de vente, le centre sportif L&T ne se limite pas à proposer les bons produits au bon moment : il s'agit avant tout d'expérience de shopping. Amener le sport dans le centre sportif et inviter les gens à y passer leur temps libre sont les objectifs ambitieux des planificateurs. Ce n'est qu'avec de nouveaux concepts tournés vers l'avenir qu'on peut atteindre les clients.

Le cœur du nouveau bâtiment, directement relié à la maison de couture L&T, est la piscine à vagues de 7,5 sur 16 mètres. Ici, une « vague stationnaire » vous invite à surfer en intérieur. Tout le centre sportif a été conçu autour de cette piscine. Un atrium spacieux offre une vue imprenable sur la piscine depuis tous les étages. Au sous-sol, il y a une tribune pour les événements et les présentations.

Concepts d'éclairage innovants – voici comment WAGO vous accompagne :

  • Les contrôleurs PFC de WAGO mettent en œuvre la solution d'éclairage flexible chez L&T.

  • Pour les salles et les événements, il existe des scénarios d'éclairage programmables individuellement.

  • Chaque luminaire peut être commandé individuellement et sa luminosité ajustée.

Entraînement en altitude à Osnabrück

Les visiteurs qui veulent faire du sport se rencontrent dans la salle de sport intégrée, au deuxième étage. Les sportifs professionnels et amateurs peuvent s'entraîner sur 800 mètres carrés avec des appareils ultramodernes. La pression de l'air et les niveaux d'oxygène peuvent également être ajustés dans les zones cardio et de cours. Les athlètes peuvent rester en forme grâce à un entraînement en altitude jusqu'à 2 500 mètres ou se préparer spécifiquement pour les compétitions.

Bien sûr, le magasin de sport peut également vendre ses produits. Un étage est consacré aux intérêts de la clientèle féminine et un autre à ceux de la clientèle masculine, avec une gamme spécifique. Des espaces dédiés au sport saisonnier, aux sneakers, à la street fashion et à la mobilité urbaine ainsi qu'aux articles outdoor complètent l'offre.

« Afin d’adapter la lumière aux conditions changeantes et d’obtenir un éclairage constant au fil des années, nous avons opté pour DALI ». Lutz Brinkmann, directeur technique de L&T

Mettre en scène des produits et des événements

L'éclairage joue un rôle essentiel dans le concept L&T. Des études récentes montrent que l'éclairage dans les espaces de vente peut avoir un effet positif sur la perception et le bien-être des clients. Avec des concepts d'éclairage innovants, comme ceux qui ont été réalisés dans le magasin de sport L&T, il s'agit avant tout, en plus d'une excellente qualité d'éclairage, de mettre en scène les produits et les événements de manière variée et inspirante. Les clients doivent se sentir à l'aise et apprécier s'y attarder.

La société VEDDER LICHTMANAGEMENT de Munich était responsable de la planification de l'éclairage. Dans un bâtiment qui mise sur l'expérience du shopping et les événements, un éclairage qui ne peut qu'être allumé et éteint n'est pas approprié. Afin d'obtenir un éclairage optimal de toutes les zones du magasin de sport, les planificateurs d'éclairage ont placé environ 4500 luminaires LED sur cinq étages, chaque luminaire individuel est exactement disposé et peut être contrôlé séparément.

« Afin d’adapter la lumière aux conditions changeantes et d’obtenir un éclairage constant au fil des années, nous avons opté pour DALI », explique Lutz Brinkmann, directeur technique de L&T. « En plus d'un réglage de base qui est activé le matin pour le service de nettoyage et qui reste allumé en continu tout au long de la journée, des scénarios d'éclairage sont programmés en fonction des événements ».

Une variété de paramètres d'éclairage globaux pour les défilés de mode, les tournois de basket-ball ou les présentations est accessible par simple pression sur un bouton. En outre, des scènes d'éclairage sont prévues pour la zone de la piscine, notamment pour la « vague » et pour les présentations dans les espaces de vente.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Au cœur de la maison de sport L&T - la piscine à vagues de 7,5 mètres sur 16. Une cour lumineuse spacieuse offre une vue imprenable sur tous les étages.

Commande d'éclairage flexible

Au préalable, les responsables ont longuement réfléchi à la conception du système de contrôle et à la programmation. « La commande d'éclairage doit être très flexible et pouvoir s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances », explique Heiko Runge, chef de projet et programmeur chez ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG, Osnabrück. Chaque luminaire est un point de données qui peut être commandé individuellement et pour lequel la luminosité peut être réglée séparément. Cela se fait via le système de gestion du bâtiment, un écran tactile dans le centre technique ou directement sur la surface de vente avec le téléphone portable.

Le contrôleur PFC200 de WAGO est le pivot de la commande d'éclairage. Toutes les données pour les scénarios d'éclairage individuels et toutes les valeurs de luminosité sont stockées dans une base de données MySQL sur le contrôleur. Pour Heiko Runge, cette solution de base de données offre de grands avantages : tous les changements de luminosité sont gérées et contrôlées de manière centralisée. Des modifications sur des luminaires individuels ou sur les contrôleurs DALI ne sont pas nécessaires. L'affectation des luminaires à différentes scènes d'éclairage peut être effectuée individuellement pendant l'exécution du programme. Si un produit ou un groupe de produits doit être particulièrement mis en valeur, les lumières au-dessus des marchandises sont réglées à 100 pour cent, les lumières ambiantes sont atténuées et le tout est enregistré sous forme de scène d'éclairage.

En complément de la commande d'éclairage DALI, d'autres interfaces ont été intégrées dans le système d'automatisation WAGO. L'éclairage de la piscine événementielle est contrôlé via DMX, le protocole KNX a été utilisé pour les fonctions de contrôle dans les espaces techniques et sociaux ainsi que pour la connexion à la technologie multimédia. À un niveau supérieur, les points de données ont été intégrés dans le BACnet-GLT de Kieback & Peter.

Système éprouvé

Douze contrôleurs WAGO PFC200, répartis dans tout le centre sportif, assurent une communication cohérente entre le système de contrôle et les lumières au niveau du terrain. Un maximum de 64 luminaires DALI peuvent être contrôlés par ligne DALI. Afin de maintenir un système flexible et évolutif, les planificateurs ont prévu des réserves : aucun distributeur n'est occupé par plus de 50 luminaires.

La commande des 4500 luminaires ebm a été installée dans le centre sportif sur 1008 boîtes de distribution, chacune commandée par un multi-maître DALI (753-647) de WAGO. Pour la connexion sécurisée des armoires de commande et des boîtiers de distribution, ebm a opté pour le système de connecteurs WAGO WINSTA®. Étant donné que les boîtes de distribution sont intégrées dans les plafonds et ne sont accessibles qu'avec beaucoup d'efforts, seul l'utilisation d'un système éprouvé était envisageable pour ebm.

Lors de la sélection des composants installés dans le système DALI, il était important pour ebm qu'ils soient conformes à la norme DALI CEI 62386. C’est la seule façon de garantir l’interopérabilité de tous les participants du bus DALI. « En tant qu'entreprise artisanale qui réalise de grands projets électrotechniques, nous apprécions la qualité WAGO », explique Andreas Ennen, directeur général de ebm. « Nous avons eu des expériences très positives avec les produits de cette entreprise. Chaque fois qu'il s'agit de sujets spécifiques, WAGO se montre très flexible, répond à nos idées et nous soutient ».

Brinkmann loue également la flexibilité de la commande d'éclairage et l'utilisation de WINSTA®. « Nous allons poursuivre les travaux de transformation déjà prévus avec les mêmes partenaires et avec les mêmes concepts de base ».

Texte : Jörg Gruner | WAGO

Photo : Jens Sundheim | L&T

Recommandations à lire

En savoir plus dans le domaine de la technique du bâtiment

Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Installation et automatisation de l'éclairage qui vaut la peine

L'éclairage moderne est basé sur les besoins, confortable et économe en énergie. Pourvu que vous tiriez le meilleur parti du potentiel de votre installation grâce à une planification intelligente, une installation optimale et un contrôle d'éclairage intelligent. Correctement mises en œuvre, elles protègent l'environnement, réduisent les coûts énergétiques et améliorent l'environnement de travail et l'atmosphère dans le bâtiment. Cela apporte des avantages pour la mise en service, la maintenance et la conversion car, par exemple, les solutions modernes de gestion de la lumière peuvent être facilement configurées via une interface utilisateur graphique. Les installations complexes et la programmation compliquée appartiennent au passé.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

WAGO en pratique

Références issues de la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Automatisation du bâtiment

Coup d'envoi d'une nouvelle ère de l'automatisation des bâtiments

Les arènes sportives dans les grandes villes et les régions métropolitaines se sont développées dans des endroits qui peuvent faire plus en tant que bâtiments multifonctionnels que le football et l'athlétisme, en particulier avec l'arrivée de concerts spectaculaires. La VELTINS Arena à Gelsenkirchen en est un exemple typique.

referenz_veltins-arena_gelsenkrichen_aussen_nacht_2000x1500.jpg
Automatisation du bâtiment

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique des courants forts

Le numérique dans l'avenir - le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Éclairage

Briller avec la lumière - de la technologie de connexion pour les modules LED et les drivers en passant par la connexion des luminaires et jusqu'à la gestion de la lumière : WAGO possède l'expérience et les solutions qui vous permettent d'utiliser la lumière de manière efficace et effective.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg