musée Mercedes-Benz de Stuttgart présente 135 ans d'histoire de l'automobile et de l'entreprise. L'automatisation doit être renouvelée et modernisée environ dix ans après l'ouverture. Le contrat a été attribué à SYS.TEC, intégrateur de systèmes pour l'automatisation des bâtiments, en tant que partenaire système de B-CON et WAGO. Le projet a débuté en 2017 et a été mené à bien en 2020.

">
[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Référence 3 août 2022
Contrôle précis pour la technique du bâtiment

Avec une architecture futuriste ainsi que des technologies multimédia et d'éclairage, le musée Mercedes-Benz de Stuttgart présente 135 ans d'histoire de l'automobile et de l'entreprise. L'automatisation doit être renouvelée et modernisée environ dix ans après l'ouverture. Le contrat a été attribué à SYS.TEC, intégrateur de systèmes pour l'automatisation des bâtiments, en tant que partenaire système de B-CON et WAGO. Le projet a débuté en 2017 et a été mené à bien en 2020.

Juste derrière la porte de l'usine de Stuttgart-Untertürkheim, l'histoire de l'automobile prend vie : le bâtiment du musée, qui a ouvert ses portes en 2006, abrite 160 automobiles et plus de 1 500 objets exposés sur 16 500 m² de surface d'exposition. Ceux-ci sont somptueusement présentés dans des expositions changeantes et des spectacles spéciaux - un défi pour le système de contrôle de l'éclairage et des médias. Afin de moderniser et de renouveler le système de contrôle d'éclairage LON® vieillissant, SYS.TEC a développé une solution individuelle basée sur le logiciel de gestion de bâtiment B-CON en combinaison avec notre système d'E/S WAGO.

Réaliser des scénarios d'éclairage dans le musée avec WAGO :

  • Le WAGO I/O System est utilisé pour le contrôle de l'éclairage et des médias dans le musée.

  • Contrôle précis et décentralisé de l'éclairage individuel et des éléments médias.

  • Enregistrement de différents scénarios (de présentation) dans le contrôleur WAGO

Une automatisation individuelle pour un bâtiment unique

« Avec ses nombreuses présentations et ses spectacles spéciaux, le musée Mercedes-Benz exige des solutions spécialement adaptées qui vont bien au-delà de la norme », explique Alexander Großmann, l'un des deux directeurs généraux de SYS.TEC et responsable du projet. Pour la reprogrammation complète du système de contrôle de l'éclairage et des médias, SYS.TEC a développé B-CON, une unité de contrôle décentralisée.

Technique d'éclairage : commande individuelle pour des scénarios complexes

La gestion des scénarios, y compris la visualisation, était une tâche essentielle et un défi technique pour l'équipe. Il permet d'éclairer et de mettre en scène tous les objets exposés de manière optimale, même de manière décentralisée, pendant les présentations et les événements en cours. Grâce aux tablettes Windows, les éléments de la technique d'éclairage et de présentation sont commandés sur place par l'unité de commande décentralisée et enregistrés comme scénario dans le système de commande WAGO. Ainsi, les responsables peuvent commander individuellement les 12 400 luminaires ainsi que les écrans, les projecteurs, les lecteurs multimédias, etc., selon les besoins et les intégrer dans des scénarios de présentation.

Des défis à relever 24 heures sur 24

La coordination et la mise en œuvre de ce projet de grande envergure pendant les activités du musée ont exigé une grande fiabilité et des compétences organisationnelles de la part de toutes les personnes impliquées. Un défi organisationnel, par exemple, a été le remplacement et l'installation de toutes les commandes, interfaces et armoires électriques sans que les visiteurs du musée ne remarquent rien. « Le musée est fermé un jour par semaine, ce qui nous convenait. Sinon, nous avons travaillé en arrière-plan - et la nuit si nécessaire », explique Alexander Großmann.

Espace de la marque Mercedes-Benz

Dans le "Brand Space", qui ouvrira ses portes en 2019, Mercedes-Benz emmènera ses employés en voyage dans le futur - et présentera les différentes marques du groupe. Pour que cela fonctionne de manière optimale, en plus des scènes de couleur et d'éclairage, un mur LED comprenant une technologie multimédia complète telle que des éléments cinématographiques et sonores peuvent désormais être inclus dans la gestion mobile des scénarios. Pour garantir un contrôle de scène stable, toutes les anciennes commandes ont dû être remplacées par de nouvelles commandes WAGO. De plus, les nombreuses interfaces nouvellement ajoutées devaient être intégrées dans le système WAGO.

Source du texte : SYS.TEC Gebäudeautomation GmbH. & Co. KG

Images : Copyright© Mercedes-Benz AG

Interview

Aperçu du projet par Uwe Dieter

Uwe Dieter est technico-commercial chez WAGO depuis 23 ans. Pendant le projet, il a été le premier interlocuteur chez WAGO pour le bureau de planification et pour le fournisseur de solutions WAGO SYS.TEC.

M. Dieter, sur quoi portait le projet ?

Le projet concernait la rénovation de l'ensemble de l'automatisation du bâtiment. Pour le nouveau bâtiment, l'accent a été mis sur LON®. A cette époque, nous étions déjà représentés dans certaines régions avec nos contrôleurs LON®. Cependant, d'autres fabricants ont été sollicités pour les composants-LON® restants. Cette technologie n'était tout simplement plus à jour. Par exemple, les composants du fabricant qui étaient principalement utilisés n'existent plus. Si quelque chose casse, il est difficile à remplacer. Avec la rénovation en cours, nous avons pu marquer des points avec les stations WAGO LON® déjà installées grâce à la structure flexible, car nous n'avions qu'à remplacer le contrôleur - le niveau d'E/S pouvait être laissé tel quel. Le bureau de planification qui a conçu la nouvelle automatisation a également travaillé avec nous pour développer une solution moderne basée sur notre système d'E/S WAGO, que SYS.TEC a ensuite mis en pratique avec beaucoup d'efforts.

A quoi ressemble l'automatisation dans le musée aujourd'hui ?

Pour que l'automatisation soit bien positionnée non seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir, elle a été entièrement rénovée. Aujourd'hui, le musée est équipé de notre WAGO I/O System, qui impressionne par sa flexibilité. Grâce à la structure variable, nous pouvons réagir efficacement aux ajustements. Dans le même temps, il était important que nous puissions facilement implémenter la fonctionnalité actuelle. Les appareils et les événements étaient déjà là - seule l'automatisation a été renouvelée et a dû être adaptée en conséquence aux appareils existants avec leurs sorties définies. Notre système d'E/S flexible était idéal pour cela.

Quelle est votre conclusion sur ce projet ?

Malgré les défis, toute la gestion du projet a très bien fonctionné. Cela était certainement aussi dû au fait que SYS.TEC, en tant que fournisseur de solutions WAGO, connaît très bien nos produits et solutions et que tout le monde savait donc exactement ce qu'il faisait. L'ensemble de la rénovation a été réalisée pendant les évènements en cours après la fermeture et le week-end - la technologie devait toujours fonctionner correctement à chaque ouverture. Cela a demandé beaucoup à toutes les personnes impliquées, mais grâce à une bonne coopération à long terme, cela s'est très bien passé.

Aperçu des produits

Votre contact au sein de WAGO

WAGO BeLux SA

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Liens utiles

Cela pourrait aussi vous intéresser

Recommandations à lire

Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage ou de locaux dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de la technique du bâtiment : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Références issues de la technologie de bâtiment

Vous souhaitez savoir comment nos solutions se présentent dans la pratique ? Vous trouverez ici une sélection de nos références phares dans les domaines de l'installation et de l'automatisation de locaux, la gestion de l'éclairage, la technique CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et la gestion de l'énergie.

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur rentabilité maximale mais aussi par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations de climatisation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg