[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Référence

Evitez les erreurs et gagnez du temps grâce à WINSTA®

Le système de connexion enfichable WINSTA® a permis de réaliser des installations électriques sûres et rapides lors du déménagement du siège de la Poste Suisse.

En 2015, la Poste suisse a déménagé son siège à Wankdorf City, un parc d'affaires à Berne, en Suisse. La nouvelle construction imposante est située en face des voies ferrées de la nouvelle gare de train de banlieue de Wankdorf. L'entreprise Elektro Burkhalter AG, responsable des installations électriques, mise sur le système de connexion enfichable WINSTA® de WAGO – et ce à juste titre.

À l'avenir, il s'agira du nouveau parc de bureaux de la ville, mais pour l'instant, il s'agit seulement d'un énorme chantier de construction. Le terrain appelé Wankdorf City, situé au nord de Berne, accueillera bientôt les nouveaux sièges de nombreuses organisations, dont les Chemins de fer fédéraux, Losinger Marazzi et la Poste suisse. Cette dernière s'installera dans un imposant bâtiment baptisé « Majowa » au début de l'année 2015. Avec huit étages et 30 000 mètres carrés, il offre de la place pour 1 800 bureaux. La taille du bâtiment rend les installations électriques particulièrement délicates. Les lumières, les stores, les alarmes incendie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les systèmes multimédias, la surveillance des portes, le contrôle d'accès, les systèmes informatiques – tous ces éléments ont besoin d'électricité et doivent être convenablement mis en réseau.

Siège de la Poste suisse

  • La pression monte
  • La planification est décisive
  • Les lumières s'allument en 2015

La pression monte

Cette tâche a été confiée à Stefan Iseli. Il est gestionnaire de projet chez Elektro Burkhalter AG, qui, avec Scherler AG, est responsable du processus d'installation électrique. Pour Iseli, ce n'est pas seulement l'énorme volume qui exige une préparation minutieuse, c'est aussi la pression du temps. « Les délais de construction des grands chantiers d'aujourd'hui diminuent, ce qui contribue à augmenter sensiblement la pression. » Et c'était bien le cas pour le projet Majowa. Cette contrainte de temps est l'une des raisons pour lesquelles Elektro Burkhalter n'a pas eu recours au câblage conventionnel pour les installations électriques, mais a opté pour le système de connexion enfichable WINSTA® de WAGO. Les composants pré-assemblés sont livrés sur le chantier en tant que solutions semi-finies qui sont installées par les électriciens sur place. Cela permet d'économiser énormément de temps. Le risque d'erreurs d'installation est également réduit. En effet, le système de connexion enfichable WINSTA® ne permet qu'une seule connexion possible – la bonne. « Cela semble trop facile! », ajoute Iseli pour clarifier la situation. « Nos électriciens doivent se concentrer sur leur travail, car il peut toujours y avoir un problème. Après tout, nous travaillons avec de l'électricité. » En outre, une simple connexion enfichable ne fonctionne pas pour toutes les connexions. En fonction de la charge et du type de connexion, les électriciens doivent encore raccorder les fils aux blocs de jonction conformément aux spécifications. Cependant, selon Iseli, il y a beaucoup moins d'erreurs lorsque les connecteurs enfichables WINSTA® sont utilisés.

La planification est décisive

Un partenariat fructueux existe depuis plusieurs années entre WAGO et Elektro Burkhalter. Remo Marti de WAGO se souvient de projets d'une ampleur comparable à celle du siège de la Poste suisse, pour lesquels Elektro Burkhalter s'est appuyé sur WINSTA®. Il sait par expérience à quel point une planification précoce peut être importante. « Nous adaptons nos produits aux souhaits de la clientèle et, dans certains cas, nous les fabriquons spécifiquement pour elle. » Pour Stefan Iseli, cela signifie que « nous devons savoir très tôt ce dont nous avons besoin pour pouvoir le commander à temps ». Les conseils de WAGO pendant la phase de planification sont très importants. « Je ne considère pas simplement WAGO comme un fournisseur, mais plutôt comme un partenaire de projet important. » Pour le siège de la Poste, les quantités se comptent par milliers : 1 300 prises au sol, des raccordements pour environ 3 000 éléments d'éclairage et 1 600 installations de vannes mixtes pour les installations sanitaires, de chauffage et de ventilation. En outre, plus de 1 800 connexions pour des capteurs et environ 2 000 adaptateurs de câbles plats ont été nécessaires. Les composants sont stockés dans des hangars à proximité du chantier en attendant leur installation. Le gain de temps lors de ce type de travaux, par rapport au câblage conventionnel, est énorme. En fin de compte, le système enfichable n'offre pas seulement des avantages pendant la construction, mais il sera également bénéfique à l'avenir. La maintenance sera plus facile et plus efficace.

building_referenz_majowa_1_2000x1500.jpg

Les lumières s'allument en 2015

D'ici là, les travaux se poursuivent à plein temps sur le chantier. Outre les installations électriques, toute la structure intérieure du bâtiment est en cours de construction. Jusqu'à ce que les quelque 1 800 employés de la Poste emménagent, les travaux de branchement, de vissage et de câblage se poursuivent à plein régime. Le gestionnaire de projet Iseli est persuadé que les lumières s'allumeront rapidement dans le nouveau bâtiment de la Poste suisse au début de l'année 2015. Cependant, il ne compte pas encore ses poulets proverbiaux, ajoutant : « L'électricien est le premier sur le chantier et le dernier à partir. Nous devons être flexibles jusqu'à la fin ». Le choix des produits WINSTA® a donné à Iseli la certitude que le plan fonctionnera.

Résumé :

  • Le système de connexion enfichable WINSTA® permet de gagner du temps grâce à des composants pré-assemblés selon les besoins de la clientèle.

  • Les fiches et prises codées évitent les erreurs d'installation lors du câblage.
  • La maintenance future sera également plus facile et plus efficace.

Texte : etextera.ch | 01-11-2014
Sources des images : etextera.ch, Losinger Marazzi AG

Aperçu des produits

[{"code":"770-113","name":"Connecteur mâle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir","url":"/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le/p/770-113","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJobE1pOHhOVEEzTURJek9EWXpPREV4TUF8NGE1NGYyNjUxYTBhMmQ5NTc5ZjJlZjI0NjgwNGJiY2QwMTFhNjE5OTE5MGZmMGEzYTA3MTY1ZjRkMDQ1OGU4NA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE5UQTNNREl6T1RJeU56a3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGIzNGU3Nzg2YjA5Mjc1NDc0N2RjYzc1YTdmOWE3MjNmNzI4Mzk5ZWI0N2RlODE4Y2RhNThlNTc4NDA5NTZhNw","altText":"2000_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE5UQTNNREl6T1RJeU56a3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGIzNGU3Nzg2YjA5Mjc1NDc0N2RjYzc1YTdmOWE3MjNmNzI4Mzk5ZWI0N2RlODE4Y2RhNThlNTc4NDA5NTZhNw","altText":"2000_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE5UQTNNREl6T1RJeU56a3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGIzNGU3Nzg2YjA5Mjc1NDc0N2RjYzc1YTdmOWE3MjNmNzI4Mzk5ZWI0N2RlODE4Y2RhNThlNTc4NDA5NTZhNw","altText":"2000_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE5UQTNNREl6T1RJeU56a3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGIzNGU3Nzg2YjA5Mjc1NDc0N2RjYzc1YTdmOWE3MjNmNzI4Mzk5ZWI0N2RlODE4Y2RhNThlNTc4NDA5NTZhNw","altText":"2000_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhpWVM4eE5UQTNNREl6T1RReU5EVTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjBjZDYwMWFkY2EyZWM0ZDY2NmFhYmVmZjFkYzg3ODY0ZTQwODZmOTQxZjg4NTRiZTZmZTY2Mjk4OTU5MGU0OA","altText":"1440_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhpTmk4eE5UQTNNREl6T1RVeU1qZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M0NDc1NTA4ZGIyMTk0NjcyNmI4NDBlOWQzNDUyNTVkYzFhZDBjODcyMjE3NjkwZWI0MWQzOTkyMDY4NjM4Yw","altText":"1280_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpTWk4eE5UQTNNREl6T1RZNE5qWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNemMyWmpnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQ3YzZhY2Q5NDc0ZjY0MzRhMGMzMWFmMzFjOWQwZmUyMDJjNWRkZGE3MjFmODIxZGFlNjI3ZGFhNzE0MDQ3Yw","altText":"1024_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhoWXk4eE5UQTNNREl6T1RneE56YzFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOelptT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMzk2YWFlZDM4MjBjZjMzNmQ5NTljMGNjNzFkOGNlOGUxZjY3MjE4ODYwY2FmOTgxODYxNTk3NTFiNjk3NzMy","altText":"768_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhoT0M4eE5UQTNNREl6T1RrME9EZ3pNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOelptT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNmVmYWUxYzM5ZWQzMDFkOWI2NWY4MTBkZjUxNWM5ZDg0NDkwOTI4ZmI0OGI1OGQyZjZkODZiZjNlZjFhODA3","altText":"480_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzFNeTh4TlRBM01ESTBNREUwTlRRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek56Wm1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmZjljMmZmMTY5ZDFlNzQxMTEwZGI1NWIzNGM0NjBhOTI0ODAwOGE4YzFhNTZiYjA5MzhmYzIyODk3MjA4YzE","altText":"200_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzFNeTh4TlRBM01ESTBNREUwTlRRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek56Wm1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmZjljMmZmMTY5ZDFlNzQxMTEwZGI1NWIzNGM0NjBhOTI0ODAwOGE4YzFhNTZiYjA5MzhmYzIyODk3MjA4YzE","altText":"200_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzFNeTh4TlRBM01ESTBNREUwTlRRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek56Wm1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmZjljMmZmMTY5ZDFlNzQxMTEwZGI1NWIzNGM0NjBhOTI0ODAwOGE4YzFhNTZiYjA5MzhmYzIyODk3MjA4YzE","altText":"200_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-02000002000376f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJZUzh4TlRBM01ESTBNRGd3TURjNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBek56Wm1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiM2VkNWMxOWNiMDg3ZDcxMzY5YzA3YTQwNjYzNjYwOTQwOWUwNjY3Y2M4ZjZlNjFkNzc4ZDQzYmQwZTM1ZWE","altText":"120_02000002000376f8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_02000002000376f8000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"770-113","stock":null,"url":"/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le/p/770-113","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["770-113","lights"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918254083","primaryCategoryName":"Connecteurs","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Connecteurs"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Connecteur mâle","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Plug; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60560718","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Connecteur mâle","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"9tUXp_2TaHGd8pX9P5dpiN","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"770-103","name":"Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir","url":"/connecteurs/connecteur-femelle/p/770-103","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDIyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa01DOHhOVEEzTVRJNU1qWTROak0yTmd8NjlhOWNhMTVkYzlhYzBiNmRjOWJkYWJiMDdiYTA5MDNjZjdlMmMyMGIxMTc1ZmNiYWNjMTc4MjVjOTBmZmNiYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmczWWk4eE5UQTNNVEk1TXpBM09UVTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwYzc0NGU1NzM3MWViMzkzMGEzYTg3MmU0YjgxNGQ4ZjA5ZWM0NGQ5MjM4MzkyOWJjZTU3MDhjNzZiMTJlOQ","altText":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmczWWk4eE5UQTNNVEk1TXpBM09UVTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwYzc0NGU1NzM3MWViMzkzMGEzYTg3MmU0YjgxNGQ4ZjA5ZWM0NGQ5MjM4MzkyOWJjZTU3MDhjNzZiMTJlOQ","altText":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmczWWk4eE5UQTNNVEk1TXpBM09UVTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwYzc0NGU1NzM3MWViMzkzMGEzYTg3MmU0YjgxNGQ4ZjA5ZWM0NGQ5MjM4MzkyOWJjZTU3MDhjNzZiMTJlOQ","altText":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmczWWk4eE5UQTNNVEk1TXpBM09UVTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwYzc0NGU1NzM3MWViMzkzMGEzYTg3MmU0YjgxNGQ4ZjA5ZWM0NGQ5MjM4MzkyOWJjZTU3MDhjNzZiMTJlOQ","altText":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmczTkM4eE5UQTNNVEk1TXpJeE1EWTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQ2ZjU2MGJhNDRmODE5NjYzNjY0MGRkODIwYWI3NjBlNGMyODg3ZGZkYWM4MTIyZGVmYmY4YmQwNWIwYWQzMw","altText":"1440_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmczTVM4eE5UQTNNVEk1TXpNME1UY3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWYxZTNhOTA4YjJiZTllZDg1MDIyZjEzMDc2YTc2MWQ1ZmNhNWM2NGY5MmIwN2JlYzg1ZmM4ZDg1MzE4MGEwZg","altText":"1280_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyWlM4eE5UQTNNVEk1TXpRd056STJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelptWVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTIyMjlmYTAwYmFiMjgxNGEyZjJkNzBhZjliZGJhNGI2MGE5MTZiMzA4YjFkNmI1MmU5MTM3NTdmZDhkOWRhYw","altText":"1024_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyTnk4eE5UQTNNVEk1TXpZd016ZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpObVpoTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZmY2YTNlNmM5ZTE1ZjYzYjM3ZGQyNzNhZDAzNjIwYTk1MWYwNmE2MDA3ODkwNGU1YzdlODE1ZjE4MWY3ZDUx","altText":"768_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcyTXk4eE5UQTNNVEk1TXpjd01qRTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpObVpoTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2N2EyNjc2ZGVkNDg3MTBhYjVmZWUxYjkxZjA4MGVmNzYxY2NiNDBjZWYyM2VhY2JiZTYzMjc5NzA5YWNhZmI4","altText":"480_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzJNQzh4TlRBM01USTVNemd6TXpJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5tWmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlYTIzMGQxYzFkMGY4ZjNlZmJhMzlhZTExNTYyNDc4NDk1MzU4ZjNhMzFlYjg0OGEwYzYyZGQ4OGU1MzkzZjU","altText":"200_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzJNQzh4TlRBM01USTVNemd6TXpJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5tWmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlYTIzMGQxYzFkMGY4ZjNlZmJhMzlhZTExNTYyNDc4NDk1MzU4ZjNhMzFlYjg0OGEwYzYyZGQ4OGU1MzkzZjU","altText":"200_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzJNQzh4TlRBM01USTVNemd6TXpJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5tWmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlYTIzMGQxYzFkMGY4ZjNlZmJhMzlhZTExNTYyNDc4NDk1MzU4ZjNhMzFlYjg0OGEwYzYyZGQ4OGU1MzkzZjU","altText":"200_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200036fa7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZ3dOeTh4TlRBM01USTVORE15TkRjMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5tWmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM2OTZiMDkzZTdiYzViY2FiMzMzYzYxZGY0NDVlNTA1MTUwZDNkMjE1OTQ2ZDE1Y2YyYzkzYjU3ODg0ZDg0MmM","altText":"120_0200000200036fa7000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000200036fa7000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"770-103","stock":null,"url":"/connecteurs/connecteur-femelle/p/770-103","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["770-103","lights"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918252096","primaryCategoryName":"Connecteurs","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Connecteurs"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Connecteur femelle","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60560724","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Connecteur femelle","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"9tUXp_2TaHGd8pX9P5dpiN","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

WAGO au travail

Applications clients : Technique du bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO réalise de nombreux projets intéressants. En savoir plus sur nos solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technique du bâtiment.

Application client

Un ciel étoilé avec WAGO

Plus de 1 000 spots à DEL sont installés au plafond de la salle de conférence de l'OMPI, ce qui ne nécessite pas beaucoup de travail lors de l'installation ou de la maintenance.

building_referenz_wipo_gebaeude_2000x1125.jpg
Application client

Mise en réseau durable

Avec son bâtiment administratif, Schulte Elektrotechnik GmbH montre à quel point l'automatisation des bâtiments et des locaux peut être intelligente et flexible.

building_referenz_schulte_elektrotechnik_buero_2000x1125.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: