process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Automatisation modulaire des procédés

Construction et modification plus rapides des systèmes de procédés : Souhaitez-vous répondre rapidement et de manière flexible aux demandes actuelles du marché afin d'accroître votre compétitivité? La solution est l'intelligence décentralisée pour les applications modulaires (Decentralized Intelligence for Modular Applications, DIMA). WAGO a présenté DIMA, une approche qui peut révolutionner l'ingénierie des installations de processus, lors de l'assemblée générale de la NAMUR en 2014.

Avantages du concept de système modulaire :

  • Phase de conception raccourcie
  • Temps de construction du système raccourci
  • Mise en service rapide
  • Adaptation flexible des capacités des modules aux conditions du marché

Automatisation modulaire des procédés

Gardez une longueur d'avance grâce à des systèmes adaptables

Seuls les systèmes modulaires permettent à l'industrie de transformation de réagir suffisamment rapidement aux exigences en constante évolution du marché.

Exigences : production adaptable

Au cours des dernières décennies, les exigences du marché en matière de production industrielle ont fondamentalement changé : parallèlement à la demande croissante de spécialisation des produits en fonction des clients, les fluctuations des marchés d'approvisionnement et de vente entraînent des cycles de vie et d'innovation des produits de plus en plus courts; c'est également (ou surtout) le cas des produits chimiques. Les systèmes de production actuels ne peuvent répondre que difficilement à ces exigences : un changement du volume de production se traduit généralement par une perte d'efficacité de la production pour les systèmes conventionnels.

Par conséquent, les nouveaux produits ne sont généralement lancés que sur des marchés fiables, tandis que les technologies nouvelles et prometteuses ne sont appliquées qu'avec un retard considérable. De plus, dans l'environnement futur défini par l'industrie 4.0, on s'attend à ce que les tendances à la mondialisation et à l'individualisation continuent de s'accentuer, et avec elles, les exigences en matière de flexibilité des processus de production. Il est donc d'autant plus important de renforcer dès aujourd'hui les systèmes de production en rendant les systèmes et les machines adaptables de manière flexible.

Solution : ingénierie des systèmes modulaires

L'ingénierie des systèmes modulaires est l'une des clés de l'augmentation de la flexibilité de la production depuis plusieurs années maintenant. L'idée : un système complet se compose de plusieurs modules autonomes. Dans ce cadre, un module du système comprend une ou plusieurs étapes de production standardisées et peut être combiné avec d'autres modules pour former un processus complet. Pour ce faire, tous les modules concernés sont connectés à une dorsale. Cette dorsale fournit aux modules à la fois du matériel et des renseignements.

Pour modifier le procédé de production, il suffit alors d'échanger un ou plusieurs modules. Le volume de production peut être augmenté par numérotation, c'est-à-dire en ajoutant des modules supplémentaires du même type (Figure 1). Seuls les systèmes modulaires adaptables permettent à l'industrie de transformation de réagir suffisamment rapidement aux exigences du marché en constante évolution. Mais à l'heure actuelle, les solutions d'automatisation technique nécessaires à la mise en œuvre cohérente de l'ingénierie des systèmes modulaires font défaut. WAGO a présenté DIMA, une approche qui peut révolutionner l'ingénierie des installations de processus, lors de l'assemblée générale de la NAMUR en 2014.

WAGO au travail

Plus de renseignements sur l'automatisation modulaire des processus

Le rôle des concepts de systèmes modulaires dans la technologie moderne des processus devient de plus en plus important. Nous avons préparé pour vous les sujets et les solutions correspondants.

Visualisation

Affichage du panneau de contrôle indépendant du fabricant

Le cœur de l'approche DIMA de WAGO, le MTP, est à la base d'une nouvelle visualisation universelle des écrans de commande.

process_dolmetscher_modul_prozessleitsystem_namur-mtp_2000x1500.jpg
Entretien

Production adaptable

Des normes uniformes aident à structurer les processus et la communication. Le Dr Tobias Voigt, de l'Université technique de Munich, révèle comment.

process_interview_prozessindustrie-4-0_weihenstepher-standards_digitalisierung_tobias_voigt_2000x1500.jpg
Process 4.0

Chaînes de valeur intelligentes

Transformer et remodeler numériquement les processus : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre individuels.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Protection contre les explosions

Des connaissances utiles

Les personnes, l'environnement et les processus : la protection contre les explosions est une priorité et nécessite un partenaire expérimenté pour vous conseiller efficacement. WAGO est là pour vous.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg