MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x2000.jpg

Brandschutz

EN 45545

Die Bahn ist das sicherste Verkehrsmittel. Dafür sorgen nicht nur die Betreiber, sondern auch die Fahrzeug- und Komponentenhersteller. Aus welchen Gründen auch immer ein Brand mal entstehen kann – die Passagiere müssen bestmöglich geschützt werden.

Brandschutz

Brandschutz gemäß EN 45545

Brandschutz ist Personenschutz

Die Passagiere müssen vor der Gefahrenquelle flüchten können. Dies wird durch das Betriebsverhalten und die Fahrzeugkonstruktion gewährleistet. Konstruktiv werden Fahrzeuge so gebaut, dass sie im Brandfall noch eine bestimmte Zeit fahrtüchtig bleiben, um entweder aus einem Tunnel noch rausfahren oder von einer Brücke runterfahren zu können. Es müssen entsprechende Fluchtwege vorhanden und nutzbar sein.

Vorrangig versucht man, ein Feuer erst gar nicht entstehen zu lassen. Sollte dies trotzdem passieren, muss die Ausbreitung sowohl des Feuers als auch des dadurch entstehenden Rauches verhindert werden. Treten Rauchgase auf, dürfen diese weder personengefährdende toxische Wirkung haben, noch darf die Rauchgasdichte die Orientierung zum Fluchtpunkt verhindern.

Deswegen wird bereits bei der Konzeptionierung und Entwicklung akribisch darauf geachtet, dass nur hochwertige Materialien eingesetzt werden, die die oben genannten Forderungen erfüllen.

Um diese geforderten Eigenschaften der Werkstoffe und Materialien erkennen und vergleichen zu können, sind die bereits seit Jahrzehnten nationalen europäischen Normen (DIN 5510-2, NF F 16-101/-102, BS6853,…) harmonisiert in die Europäische Norm EN 45545 überführt worden. Die EN 45545 hat seit März 2013 Gesetzescharakter und muss angewendet werden!

Railway_Fire_Protection_EN45545-2_US_2000x1125.jpg

WAGO-Produkte erfüllen die Anforderungen der EN 45545-2.

Die EN 45545 besteht aus 7 Teilen

Für WAGO-Komponenten sind Teil 1 und 2 relevant.

Teil 1 ist der allgemein beschreibende Teil, der unter anderem folgende relevante Eckdaten definiert und beschreibt:

  • 4 Betriebsarten (Operation Categories).
  • 4 Betriebsklassen der Fahrzeuge [NADS]
  • 3 Gefährdungsstufen (Hazard Level) [HL1 – HL2 – HL3]

Teil 2 ist der für die Materialauswahl relevante Teil. Die ersten Schritte bei der Materialauswahl/Betrachtung umfassen die Suche nach den in Tabelle 2 der gelisteten Produkte EN 45545-2:

Materialauswahl

Schritt 1: In Tabelle 2 gelistete Produkte

Schritt 2: In Tabelle 2 nicht gelistete Produkte

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Bahntechnik

Die Bahnnorm

Wenn nach „Bahntauglichkeit“ gefragt wird, ist die Berücksichtigung der DIN EN 50155 gemeint. Obwohl die EN 50155 ein internationales Pendant – die IEC 60751 – hat, ist die EN 50155 die geläufige und weltweit anerkannte „Bahnnorm“.

railway_Fotolia_65801186_X_2000x1500.jpg

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Bahntechnik

Customer Application

Keine Ausfälle

Kirow Eisenbahnkräne und Schlackentransporter bleiben auch bei widrigsten Umweltbedingungen zuverlässig – mit WAGO Technik.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg
Customer Application

SBB – Bahnhöfe im Blick

Das Leit- und Störmeldesystem der SBB (LSS-CH) mit Automatisierungstechnik von WAGO ersetzt die zuvor 23 verschiedenen Leitsysteme.

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg