Référence
Nouveau bâtiment durable : Göppinger Kreissparkasse remporte le prix Gold DGNB avec sa technologie de climatisation intelligente

Le terme de durabilité est souvent utilisé de manière inflationniste - la Kreissparkasse Göppingen l'a rempli de manière impressionnante dans le cadre de son projet de construction. Non seulement l'environnement, mais aussi les employés et les clients bénéficient du résultat de la nouvelle construction et de la rénovation, qui combine efficacité énergétique et confort. La société allemande du bâtiment durable (DGNB) a même attribué une médaille d'or au nouveau bâtiment pour la mise en œuvre cohérente d'un plan de construction écologique. La conversion de l'immeuble existant datant de 1974 a été récompensée par de l'argent. En plus de la conception et de l'architecture, la technologie de climatisation intelligente avec des contrôleurs WAGO à la pointe de la technologie est au cœur du complexe de bâtiments attrayant. Une nouveauté est le soutien scientifique étendu de la construction optimisée en énergie.

La rénovation et la nouvelle construction de sa Kreissparkasse était une entreprise complexe et une étape importante pour la ville dans le Stauferkreis. Pendant de nombreuses années, les employés de la Kreissparkasse ont été répartis sur cinq sites. Aujourd'hui, ils travaillent dans un carré urbain qui combine l'ancien bâtiment existant de l'année 1974 d'une manière moderne avec la nouvelle aile. L'ensemble de la Marktstraße, avec sa construction à double façade, est intemporel, moderne et fonctionnel. Les bureaux et les salles de réunion sont ouverts et conçus pour promouvoir la communication - de nombreux lieux de rencontre et ce que l'on appelle les multi-zones favorisent la coopération. Le centre client donne une impression amicale et axée sur le service. Le « cerf à l'écharpe rouge » de l'artiste de renom Fritz Schwegler, qui a trouvé sa place dans la cour, est un accroche-regard très particulier et surprenant.

La Kreissparkasse de Göppinger :

  • Scientifiques sur le site
  • Communication au plus haut niveau
  • Frais en été, chaud en hiver
  • Construction optimisée en énergie
  • Les exigences les plus élevées de l'automatisation moderne des bâtiments

Scientifiques sur le site

Benjamin Krockenberger se reconnaît dans « sa » Kreissparkasse. Il est expérimenté avec la technologie du bâtiment depuis des années. L'ingénieur du bâtiment et de la technologie énergétique employé aujourd'hui à la Kreissparkasse a déjà appris le fonctionnement interne du vaste complexe en tant que chercheur ; il appartenait à l'équipe du Prof. Dr.-Ing. Markus Tritschler de l'Université des Sciences Appliquées d'Esslingen, qui a supervisé scientifiquement la construction optimisée en énergie de la Kreissparkasse Esslingen entre 2012 et 2014. Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie a mis des fonds de recherche à la disposition de l'université, car la construction de bâtiments économes en énergie revêt une grande importance pour la protection de l'environnement. L'objectif du projet de recherche à Göppingen était d'examiner les services de technique de bâtiment installés de la Kreissparkasse et d'optimiser son fonctionnement en ce qui concerne les valeurs écologiques et économiques et de créer un climat intérieur confortable pour les employés et les clients.

Pour le suivi scientifique du projet, les données ont été collectées bien au-delà du niveau habituel à la Kreissparkasse. Chaque minute, environ 2000 valeurs de mesure affluaient dans une base de données « La température, les consommations, les positions des vannes, les temps de fonctionnement des pompes et bien d'autres encore ont été enregistrés et évalués ultérieurement », explique Krockenberger dans la cave. Il est inhabituel pour les scientifiques d'être si tôt et à ce point capable de tester une nouvelle construction et une rénovation en matière d'efficacité énergétique.

Les voies empruntées par le professeur Markus Tritschler et son équipe sont également nouvelles. « Construction optimisée en énergie : suivi et optimisation opérationnelle de la Kreissparkasse de Göppingen » était le titre de son projet de recherche. En utilisant des méthodes de contrôle statistique de processus , il a accompagné la technologie de chauffage et de régulation du bâtiment pendant plusieurs années. Ce faisant, il a mesuré les valeurs qu'il a collectées par rapport à un processus de référence défini et a ainsi pu anticiper en cas de déviations en reconfigurant la technique du bâtiment. Déjà dans la période précédant le projet de construction, des séries d'essais ont été réalisées en laboratoire, la consommation d'énergie de chauffage a été surveillée sur site et les composants individuels du système CVC ont été ajustés à plusieurs reprises. « Il était inhabituel que nous mesurions, évaluions et optimisions des modules individuels avec cette intensité », explique le chercheur de la Faculté des bâtiments, de l'énergie et de l'environnement d'Esslingen. Et même après avoir terminé le projet de recherche en 2014, les scientifiques fournissent une protection latérale en continuant à collecter des données et à surveiller l'optimisation opérationnelle.



building_referenz_goeppinger_sparkasse_klimatechnik_ksk_2000x1500.jpg
Grâce à une interface PC, les employés ont la possibilité d'agir, entre autres, sur la température dans le bâtiment.
Benjamin Krockenberger
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: aktiv-grotesk, sans-serif; font-size: 15px;">Ingénieur en technique du bâtiment et de l&apos;énergie de la</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: aktiv-grotesk, sans-serif; font-size: 15px;">Kreissparkasse</span></p>

Communication au plus haut niveau

La technologie de mesure, de contrôle et de régulation du nouvel emblème de Göppingen est basée dans de nombreux domaines sur des solutions WAGO telles que le contrôleur BACnet/IP avec le configurateur correspondant. Les interfaces intégrées assurent la meilleure communication dans le système de chauffage et de refroidissement de Göppinger. Pas de tâche facile dans un bâtiment qui veut répondre aux exigences les plus élevées de l'automatisation moderne des bâtiments. « Avec les modules intelligents WAGO, on réussit un échange optimal de toutes les informations importantes à échanger dans l'automatisation intégrée », explique Bernd Landmann, chef du département automatisation de bâtiments de la société Salacher Heldele, responsable de la conception et de l'installation de la technique de contrôle moderne de la Kreissparkasse.

building_referenz_wago_goeppinger-kreissparkasse_2000x1125.jpg

Frais en été, chaud en hiver

Le concept énergétique est impressionnant : la température dans les bureaux est contrôlée par des composants thermo-actifs. Des éléments de bandes latérales, qui sont montés près des fenêtres sous les plafonds, transportent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Malgré la régulation centralisée de la climatisation du noyau en béton, les besoins individuels des personnes présentes dans le bâtiment sont pris en compte : « Grâce à une interface PC, les employés ont la possibilité d'agir, entre autres, sur la température dans le bâtiment », explique Benjamin Krockenberger. L'ensemble de la gestion de la chaleur du bâtiment est contrôlé de manière écologique par un centre technique. Deux chaudières à pellets à la pointe de la technique, d'une puissance de 300 kW chacune, assurent cela. Il y a aussi un échangeur de chaleur des eaux usées pour le chauffage et le refroidissement.

Un concept intégral de climatisation ambiante comprend également une ventilation sophistiquée et un système d'éclairage qui régule à la fois la lumière du jour et les contrôleurs individuels. La combinaison astucieuse de toutes les possibilités techniques est la clé d'un concept de bâtiment axé sur la durabilité écologique. Bernd Landmann sait quelles conditions sont nécessaires pour coordonner de manière optimale tous les composants techniques de l'automatisation du bâtiment. « Il était très important pour nous que les composants soient librement programmables ».

Grâce à une interface PC, les employés ont la possibilité d&apos;agir, entre autres, sur la température dans le bâtiment.
Benjamin Krockenberger
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: aktiv-grotesk, sans-serif; font-size: 15px;">Ingénieur en technique du bâtiment et de l&apos;énergie de la</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: aktiv-grotesk, sans-serif; font-size: 15px;">Kreissparkasse</span></p>

Pour de nombreux composants matériels et logiciels intégrés dans le bâtiment, il s'est donc appuyé sur la technologie de WAGO. Ainsi, l'exploitation pendant le processus - et sur la base de connaissances scientifiques - pourrait être continuellement optimisée. Rainer Knodel, consultant système WAGO pour l'automatisation du bâtiment, ajoute : « Cela correspond exactement à notre philosophie, de donner aux utilisateurs la flexibilité d'utiliser nos produits en fonction de leurs besoins. Nos nouvelles bibliothèques et macros rendent encore plus facile cette utilisation individuelle, car elles économisent la programmation sur place et ne doivent être configurées que sur la base de macros préfabriquées. » Parce que même les applications CVC complexes peuvent être mises en œuvre sans trop d'efforts, les bibliothèques CVC ont également été l'une des raisons pour lesquelles on a choisi des solutions de WAGO, explique M. Landmann.

« Avec les bibliothèques CVC, nous avons d'une part reçu gratuitement une base de données complète et d'autre part nous avons été soutenus par WAGO dans la conception individuelle de la bibliothèque. » La standardisation de la bibliothèque et la quantité de macros réservée permettent d'économiser du temps et des efforts lors de l'installation. « Chaque fois que nous avons développé des solutions personnalisées, nous les renvoyons dans nos bibliothèques », explique Rainer Knodel. En conséquence, les applications WAGO ont continué d'évoluer, s'adaptant toujours aux besoins actuels du marché. À la Kreissparkasse de Göppinger, les employés bénéficient déjà de nombreuses solutions intelligentes qui leur offrent un environnement de travail optimal.

Pourquoi utiliser les produits WAGO :

  • Le contrôleur BACnet/IP de WAGO assure un langage uniforme dans le système CVC.
  • Le système d'E/S librement programmable permet une adaptation optimale de l'automatisation du bâtiment.
  • Les bibliothèques et les macros développées par WAGO vous font gagner du temps et des efforts lors de l'installation.

Texte : Eva Koch-Banholzer, WAGO
Photos : Oskar Eyb/vor-ort-foto.de

Référence

La surface de bricolage la plus durable d'Allemagne

Équipé du WAGO-I/O-SYSTEM 750, le magasin de bricolage toom de Nieder-Olm est le premier magasin de bricolage en Allemagne à avoir rempli les conditions du certificat DGNB « Silver ».

building_referenz_toom_1_2000x1500.jpg
Technique de bâtiment

Évaluation systématique une automatisation de bâtiment efficace

Les auditeurs « Système eu.bac » de WAGO soutiennent les exploitants de bâtiment et les experts automaticiens en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x1500.jpg
Technique de bâtiment

Gestion optimale de la lumière

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg
Automatisation du bâtiment

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Éclairage

Briller avec la lumière

De la technologie de connexion pour les modules LED et les drivers en passant par la connexion des luminaires et jusqu'à la gestion de la lumière : WAGO possède l'expérience et les solutions qui vous permettent d'utiliser la lumière efficacement et avec effet.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
Marine & Offshore

Pleine puissance par avance

Qu'il s'agisse d'applications dans la construction navale ou d'applications onshore/offshore : WAGO allie innovation et fiabilité et est plus apprécié car il est également un partenaire flexible pour de nombreux fournisseurs de navires.

brancheneinstiege_marine_2000x1500.jpg