Interview 21. September 2017

„Wir machen zu wenig aus den Daten, die wir sammeln!“

Interview mit Andrea Grün, Senior Principal Engineer für elektrische Systeme und Automation bei der DVN GL

Was passiert, wenn es die Möglichkeit gibt, auch von Ferne bis tief in die Maschinenraumebene zuzugreifen? Für internationale Klassifikationsgesellschaften sind mit diesem Szenario auf jeden Fall ganz neue Herausforderungen für die Zulassung und Zertifizierung von Komponenten und Systemen entstanden. Bei allem Anspruch an die Betriebssicherheit auf Schiffen müssen sich Gesellschaften wie der norwegisch-deutsche DNV GL nun nämlich den zusätzlichen Risiken der Cyber Security stellen. Warum vor allem der Fernzugriff für Sorgenfalten sorgt, hat uns Andrea Grün, Senior Principal Engineer für elektrische Systeme und Automation bei der DNV GL in Hamburg, erklärt.

Im Maschinenbau sind Remote-Verbindungen für Fernwartung, Systemoptimierungen sowie schnellen Service nicht mehr wegzudenken. Was ist aus Sicht von Klassifikationsgesellschaften bei Netzwerkverbindungen vom Schiff zum Land zu beachten?

Grün: Systemhersteller wollen ihre Anlagen mit Remote-Zugängen ausrüsten, weil damit Wartungen und Service deutlich einfacher werden. Für solche Aufgaben haben wir entsprechende Vorschriften erstellt. Zu beachten ist zum Beispiel, dass es keine Updates geben darf, während ein Schiff unterwegs ist. Wir sind zwar nicht die Polizei, untersagen es aber dennoch, vom Land auf die Systeme zuzugreifen, wenn ein Schiff auf See ist.

Warum? In der Fabrikautomation wird ja auch während der Produktion optimiert.

Grün: Das Risiko können wir einfach nicht eingehen. Ich meine, Anlagen in undefinierte Zustände zu bringen, weil Daten eventuell fehlerhaft oder unvollständig übertragen worden sind. Stellen Sie sich vor, so ein Fall passiert auf hoher See am Ende der Welt. Da kommt kein Servicetechniker, um Ihnen zu helfen. Solche Arbeiten gehören darum in den Hafen und nicht auf die internationalen Schifffahrtsrouten. Deshalb haben wir auch festgelegt, dass sich Systeme nach einem Update wieder auf den alten Softwarestand bringen lassen müssen. Reglementierungen beim Remote-Zugriff dienen aus unserer Sicht also der Betriebssicherheit – und das ist ja im Grunde genommen die Legitimation dafür, dass es Klassifikationssgesellschaften wie die DNV GL überhaupt gibt.

Wie würde denn so ein Fernzugriff in der Praxis regelkonform auf einem Schiff aussehen?

Grün: Wie gesagt: Verbindungen sind nur im Hafen zulässig. Sind die Arbeiten erledigt, muss die Besatzung im Anschluss prüfen, ob alles in Ordnung ist und ihr Schiff wieder übernehmen – also die Verbindung trennen. Es gibt klar geregelt Übergabe- und Übernahmemechanismen.

Es geht um Kontrolle oder viel mehr um den Verlust von Kontrolle – ganz wie Sie wollen.
Andrea Grün, DVN GL

Wie geht die Crew mit so einem Fernzugriff um?

Grün: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Schiffsbesatzungen kein wirklicher Freund dieser Technik sind – aber die waren damals auch mit der Einführung von Schiffsdatenschreibern – dem VDR – nicht einverstanden.

Wovor hat die Crew denn Angst?

Grün: Es geht um Kontrolle oder viel mehr um den Verlust von Kontrolle – ganz wie Sie wollen. Es gibt Reeder, die den Remote-Zugriff wollen, um während der Fahrt per Netzwerk die Kontrolle zu behalten. Daten zu lesen ist eine Sache, steuernd einzugreifen eine andere.

Wie kann eine Klassifizierungsgesellschaft denn antizipieren, was mit einem Remote-Zugriff geplant ist?

Grün: Bei der Zertifizierung fragen wir immer gewisse Dinge ab. Nehmen wir als Beispiel ein Alarmsystem, das heute als integriertes Automations-, Alarm-, Monitoring- und Kontrollsystem diverse Funktionen hat und extrem mächtig ist. Diese Systeme können ebenso überwachen wie steuern und sie sind mit der gesamten Automation verbunden. Während des Zulassungsprozesses lassen wir uns die Beschreibung dieser Systeme geben und alle Funktionen auflisten. Stoßen wir in der Dokumentation die Benennung „Remote Access“, haken wir bei den Unternehmen nach. In der Regel fordern wir dann weitere Spezifikationen an und lassen uns darlegen, welche Motivation oder Notwendigkeit dafür besteht, diese Funktionalität einzusetzen.

marine_hafencity_dnvgl_2000x1125.jpg

Die DNV GL hat ihr Domizil in der HafenCity Hamburg.

Was bekommen Sie zur Antwort?

Grün: Das hängt ganz davon ab, wer unsere Fragen beantwortet. Reedereien nutzen den Fernzugriff, um Fahr- und Verbrauchs- oder Ladedaten abzurufen, um beispielsweise ihre Logistikkette besser planen zu können. Maschinenhersteller oder Anlagenbauer benötigen den Fernzugriff zur Diagnose ihrer Teilsysteme, mitunter auch zu Servicezwecken.

Sind das Antworten, mit denen Sie gut leben können?

Grün: Es ist doch so: Auch wenn wir „Remote Access“ mit Blick auf die Betriebssicherheit an Bord ebenso wie mit Blick auf die IT-Sicherheit als kritisch einschätzen, müssen wir natürlich die Tatsache akzeptieren, dass der Technologie auch positive Aspekte innewohnen: Die Systeme an Bord eines Schiffes werden komplexer; das lässt sich durchaus mit dem Trend vergleichen, den Sie in der Automobilindustrie seit Jahren beobachten können. Auch dort nimmt der Anteil an IT und Automation in den Fahrzeugen stetig zu. Darum sind in den Werkstätten auch immer weniger die begnadeten Schrauber gefragt – an ihrer statt werden Mechatroniker benötigt, die einen Laptop bedienen und den Bordcomputer auslesen können. Genauso wandelt sich derzeit auch das Berufsbild des Seemanns. Die Anforderungen an die technische Qualifikation steigen bei einer vergleichsweise geringen Bezahlung. Der Support von Land aus ist unter diesen Rahmenbedingungen mitunter zwingend erforderlich. Insofern sind die Antworten zum „Warum“ schon für uns nachvollziehbar.

In der Schifffahrt steht derzeit ein Generationenwechsel an – fruchtbarer Boden für Maritim 4.0?

Grün: Ja, durchaus! Die Inspektoren in den Reedereien werden im Schnitt jünger und natürlich sind sie technikaffin. Für sie ergeben sich aus dem Trend von Maritim 4.0 ja auch wirklich attraktive Potentiale. Denken Sie nur an die Möglichkeiten, die sich allein dadurch ergeben, flottenweite Daten zu erheben und miteinander zu vergleichen. Wer weiß, welche Schiffe einer Flotte aus welchen Gründen am besten laufen, der kann seinen kompletten Betrieb optimieren – vom Spritverbrauch seiner Schiffe bis hin zu einer hervorragend aufeinander abgestimmten Logistikkette.

Was meiner Meinung nach kommen muss, ist die zielgerichtete Auswertung der Daten, die wir heute bereits überall erheben.
Andrea Grün, DVN GL

Wohin wird die Reise dann Ihrer Meinung nach gehen?

Grün: Grundsätzlich denke ich, dass mit den technologischen Entwicklungen im Rahmen von Maritim 4.0 durchaus Potentiale gehoben werden können: zum Beispiel zum Wohl einer perfekt aufeinander abgestimmten Logistik, eines Container-Trackings, zur Überwachung von Kühlketten oder ganz allgemein zugunsten der Ressourcen- und Energieeffizienz. Wir haben erst kürzlich ein Netzwerk zertifiziert, auf dem der Hotelbetrieb zusammen mit der Brandmeldeanlage läuft. Solche Kombinationen sind gerade für Kreuzfahrtschiffe interessant, weil sich dadurch Kosten einsparen lassen. Aber natürlich werden im Zusammenhang mit Maritim 4.0 auch die Ansprüche an die Cyber Security weiter steigen. Aus Perspektive der Cyber Security ist im Fall des beschriebenen Beispiels ganz wesentlich, dass kein Passagier über das Kabinennetzwerk in die Brandmeldeanlagen eindringen kann.

Was muss getan werden?

Grün: Was meiner Meinung nach kommen muss, ist die zielgerichtete Auswertung der Daten, die wir heute bereits überall erheben. Ich habe den Eindruck, dass wir momentan noch riesige Datengräber schaffen und viel zu wenig aus dem machen, was wir sammeln. Und was den Fernzugriff betrifft, über den wir bereits so viel gesprochen haben, benötigen wir sinnvolle Regelungen und Technologien, die uns in Sachen Cyber Security unterstützen. Ich denke an eine Architektur oder ein Berechtigungskonzept – beispielsweise definierte Fernzugriffe zu Zeitpunkten, die von der Crew vorgegeben werden. Und an Technologien, die es ermöglichen, die Infrastruktur auch dann zu schützen, wenn von extern an unterschiedlichsten Punkten zugegriffen werden soll – also, von der Leitwarte bis in den Maschinenraum.

Frau Grün, Danke für das Gespräch.

Kurzinfo zur Person

Andrea Grün ist seit mehr als 25 Jahren Mitarbeiterin bei DNV GL und Senior Principal Engineer für die Automation im Hamburger Maritimen Head Office. Die DNV GL ist die weltweit führende Klassifikationsgesellschaft der maritimen Industrie, die sich dafür einsetzt, die weltweite Schifffahrt sicherer zu machen und die Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit der Schiffe zu verbessern. Darüber hinaus ist sie tätig als technischer Projektmanager für komplexe Netzwerke und innovative softwarebasierte Systeme sowie als Experte und Auditor für die MED (Maritime Equipment Directive) und ISO 9001 vorrangig im maritimen Bereich. Damit ist sie maßgeblich an der Entwicklung von neuen Vorschriften und internationalen Standards im Bereich der Automation und für die Zulassung von softwarebasierten Systemen im maritimen Umfeld beteiligt.

WAGO in der Praxis

Weitere Themen aus dem Bereich Maritim 4.0

Wie profitiert die Schifffahrt von der Digitalisierung und welchen Herausforderungen muss sie sich stellen? Entdecken Sie weitere spannende Themen aus dem Bereich Maritim 4.0.

Cyber Security auf dem Schiff

Zum Schutz vor Datenmissbrauch und Cyberkriminalität bietet WAGO Lösungen, die an Bord und auf hoher See zuverlässig arbeiten.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Big Data für Dickschiffe

Was bietet Maritim 4.0 konkret für Chancen, Risiken und Herausforderungen? WAGO hat Antworten und Lösungen.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_1_2000x1500.jpg

Mehr erfahren

Mehr aus dem Bereich Marine

Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

Alarm und Monitoring

Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoring-Systeme mit WAGO-Technik machen den Job.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Antriebssteuerung

Intelligenten Automatisierungslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Deckhandling und Kräne

Wartungsfreie sowie sichere Lösungen, die Schlepper und Kräne jederzeit einsatzbereit machen: Lösungen von WAGO bewähren sich auch unter widrigsten Bedingungen.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Kabinenautomation

Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg