„Asset Management Cloud die Basis für industrielle Anwendungen wie Energiemanagement und Predictive Maintenance. Damit bietet das Unternehmen der WAGO-Firmengruppe ein ganzheitliches Lösungspaket für Cloud-Connectivity – ob in der Produktion oder im Gebäude.

">

Referenz
Wenn reale und digitale Welt verschmelzen

M&M schafft mit der Entwicklung seiner Asset Management Cloud die Basis für industrielle Anwendungen wie Energiemanagement und Predictive Maintenance. Damit bietet das Unternehmen der WAGO-Firmengruppe ein ganzheitliches Lösungspaket für Cloud-Connectivity – ob in der Produktion oder im Gebäude.

Cloud-Lösungen – flexibel und skalierbar

Der Hype um Industrie 4.0 hat mittlerweile nachgelassen und sich zu einem Trend entwickelt. Nun gilt es Industrie 4.0-Technologie konkret umzusetzen und Mehrwert für das eigene Unternehmen zu generieren. Cloud- und Big Data-Lösungen stellen die Basis für diesen Erfolg dar. Schließlich bietet Big Data die Möglichkeit, die in der Produktion vorhandenen Daten zu verknüpfen und Anomalien zu erkennen. Nur so können etwaige Störungen vermieden und Stillstandzeiten verkürzt werden. Cloud-Lösungen sind der erste Schritt auf diesem Weg. Sie sind nicht nur flexibel und skalierbar, sondern überzeugen auch durch eine hohe Verfügbarkeit und die Möglichkeit des zentralen Zugriffs. Damit sind sie auch in industriellen Anwendungen das Mittel der Wahl. Mit der Entwicklung seiner Asset Management Cloud ermöglicht M&M die Datenauswertung in der Cloud, welche die Basis für diverse anwenderspezifische Lösungen bildet – ob Energiemanagement oder Predictive Maintenance.

M&M im Überblick

  • Experte rund um das Thema industrielle und technische Softwarelösungen
  • Hauptsitz: St. Georgen im Schwarzwald
  • Zusätzliche Niederlassung in Suzhou bei Shanghai
  • Management & Technologie Beratung
  • Software-Planung und -Entwicklung
  • Qualitätssicherung

Ganzheitlicher Ansatz

Das Unternehmen M&M ist der Experte rund um das Thema industrielle und technische Softwarelösungen. Das Dienstleistungsangebot des Schwarzwälder Unternehmens umfasst Management & Technologie Beratung, Software-Planung und -Entwicklung sowie Qualitätssicherung. Durch die Mitgliedschaft in der WAGO Firmengruppe steht M&M von Haus bereits ein Partner für ganzheitliche Lösungen inklusive Hardware zur Verfügung. „Uns geht es im Wesentlichen darum eine Plattform zu bieten, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt. Dies beinhaltet einerseits die dezentrale Datenakquisition und Automatisierung und auf der anderen Seite die Ermöglichung neuer datengetriebener Geschäftsmodelle in der Industrie“, so Frank Schmid, Head of Business Unit System Solutions bei M&M. Dabei spielt einerseits die dezentrale Datenerfassung und -bereitstellung von der Feldebene bis in die Cloud und andererseits der standortunabhängige Zugriff auf aktuelle und historische Daten eine entscheidende Rolle. Sie bilden die Basis anwendungsspezifischer Lösungen für Visualisierung und Monitoring sowie Business Intelligence-Anwendungen.

Überzeugende Hardware

Die Anbindung der Feldebene erfolgt bei M&M mit dem WAGO IO-SYSTEM 750, wobei die WAGO Controller der PFC-Familie die Daten in die Cloud schicken. Dazu wird der von M&M entwickelte „IoT-Connector“ genutzt, eine Software, die auf dem PFC ausgeführt wird. Er verbindet die IEC61131 Applikation auf dem PFC mit Microsoft Azure, kann Daten in die Cloud senden und Kommandos aus der Cloud empfangen. Die Kommunikation zwischen dem IoT-Connector und der Cloud erfolgt über das MQTT-Protokoll und ist verschlüsselt. Der IoT-Connector bietet damit die Möglichkeit, die Anbindung der WAGO PFC Familie an die Microsoft Azure IoT Cloud nachzurüsten. Mit dem WAGO PFC IoT-Connector-Starterkit können eigene kleine IoT-Anwendungen einfach und schnell realisiert werden. „Der Anwender muss nicht zwangsläufig über Entwicklungs-Know-how verfügen. Mit der Unterstützung durch M&M sind IEC61131 Programmierkenntnisse für den Anfang ausreichend“ erläutert Schmid. Die WAGO Controller der PFC100 und PFC200 bilden damit die Plattform, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt. Mit der Vielzahl an Schnittstellen bieten sie außerdem die perfekte Grundlage für einen IoT-Gateway. Sie können jedes Feldsignal einsammeln, sprechen alle Industrieprotokolle und ermöglichen sogar die Cloud-Anbindung von Sensoren und Aktoren, die selbst keine Internetschnittstelle habe.

digitalisierung_cloud-connectivity_asset-management_s_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Der PFC200 mit MQTT Schnittstelle verbindet die Welt der Automatisierung mit dem IIoT.

Verlässliche Partner

Bei Cloud und Internet of Things arbeitet M&M eng mit Microsoft zusammen und realisiert entsprechende Lösungen bevorzugt mit Microsoft Azure. „Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen, Verfügbarkeit und Sicherheitsstandards. Es bietet eine schnell wachsende Anzahl von Diensten und Tools und stellt daher die optimale Basis für Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen unserer Kunden dar“ begründet Frank Schmid die Wahl. Ein weiterer Pluspunkt der Microsoft-Lösung dürfte zudem die Tatsache sein, dass die Rechenzentren von der Telekom Tochter T-Systems in Deutschland betrieben werden. T-System fungiert als Datentreuhänderund kontrolliert den Zugang zu den Kundendaten.

Individuell und flexibel

Die Asset Management Cloud verwaltet und überwacht die WAGO Controller sowie deren Applikationen und Daten. Ein Web-Portal dient dem Anwender als Benutzeroberfläche für den Asset Management Cloud Dienst. Über diese hat er Zugriff auf Funktionen wie Projekt-, Controller- und Benutzerverwaltung oder Controller-Status-Monitoring, Alarmfunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen. Auf einem Dashboard lassen sich Texte, Tabellen, Diagramme, Zeigerelemente und Kommando Buttons bequem und übersichtlich bedienen. Bei anwendungsspezifischen Lösungen kommen etwa REST oder OPC UA Schnittstellen zum Einsatz – beispielsweise beim Energie- oder Condition Monitoring.

Die Vorteile einer kundenspezifischen Asset Management Lösung aus dem Hause M&M liegen auf der Hand: Daten lassen sich problemlos dezentral erfassen und stehen zentral zur Verfügung. Sie können aber auch lokal gespeichert und analysiert werden. Zusätzlich lässt sich definieren, welche Daten in die Cloud gesendet werden. Sensible Daten verlassen das Unternehmen auf diese Weise nicht. Ein weiterer Vorteil: Kunden benötigen keine eigene IT Infrastruktur oder Software für die Lösung und müssen sich nicht um Betrieb und Pflege kümmern – Initialkosten entfallen ebenso. WAGO und M&M stellen damit gemeinsam eine Gesamtlösung zur Verfügung, die aus Hardware, Software und weiteren Services besteht. Der IoT-Connector auf dem WAGO PFC ist zudem so aufgebaut, dass die Cloud-Anbindung flexibel ausgelegt ist. Die Applikation erlaubt es, verschiedene Protokolle zu konfigurieren. Anstelle von Microsoft Azure kann auch eine andere Anbindung realisiert werden, beispielsweise an die Amazon Cloud.

Vorteile der Asset Management Lösung

  • Daten lassen sich dezentral erfassen
  • Daten stehen zentral zur Verfügung
  • Daten können lokal gespeichert und analysiert werden
  • Sensible Daten verlassen das Unternehmen nicht

Produktübersicht

Mehr zum Thema

Cloud-Connectivity

Cloud-Lösungen setzen sich auch in der Industrie immer stärker durch. Sie dienen als Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt, erlauben die effiziente Nutzung produktionsrelevanter Daten und vereinfachen die standortübergreifende Vernetzung.

digitalisierung_cloud-connectivity_mann_tablet_anlage_sichtfenster_GettyImages-556419007_2000x2000.jpg

Digitalisierung

Standortübergreifende Kommunikation per Cloud oder smarte Automatisierung: Die Digitalisierung in der Industrie hat viele Facetten, noch mehr Potential und mit Cyber-Security eine große Herausforderung.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ideen für die Anforderungen von morgen

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Energy Management

Lichtmanagement

Licht schneller in Betrieb nehmen und Betriebskosten senken bei einfacher Bedienung: Mit WAGO geht das!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lighting Management