Neue Überwachungstechnik an der Förmitztalsperre

Vorteile des WAGO-I/O-SYSTEMs 750:
- feinmodular und feldbusunabhängig
- in der XTR-Variante auch für den Einsatz in extremen Bedingungen geeignet
- leistungsstark, flexibel und betriebssicher
Die Förmitztalsperre dient in erster Linie der Verbesserung des Niedrigwasserhaushalts der Sächsischen Saale, deren Quellgebiet nur wenige Kilometer südwestlich der Talsperre am Fuße des Großen Waldsteins bei der Ortschaft Zell liegt. Von dort fließt sie nordwärts, vorbei an der im Nebenschluss liegenden Talsperre, die sich aus dem Einzugsgebiet der Förmitz und einer Beileitung aus der benachbarten Lamitz speist, der rund 18 Kilometer weiter gelegenen Stadt Hof zu. In Hof befindet sich der für die Förmitztalsperre entscheidende Steuerpegel. In der niederschlagsarmen Zeit, in der Regel zwischen Juli und September, muss an diesem Pegel immer ein Abfluss von mindestens einem Kubikmeter pro Sekunde eingehalten werden, damit der Gewässerschutz auch hinter der Einleitstelle der Hofer Kläranlage gewährleistet wird. Deshalb gibt das Wasserwirtschaftsamt jährlich rund vier Millionen Kubikmeter Wasser ab.
Neben der Niedrigwasseraufhöhung der Sächsischen Saale wird der Talsperre in untergeordneter Bedeutung auch ein gewisser Hochwasserschutz beigemessen. Ferner wird seit 1991 die Wasserabgabe mit einer nachträglich eingebauten Turbine energetisch genutzt. Im Mittel werden jährlich rund 400.000 kWh erzeugt, was dem Jahresverbrauch von rund 125 Haushalten entspricht. Außerdem dient die Talsperre auch der Naherholung: Badegäste, Segler und Taucher fühlen sich hier wohl. Im Jahr 2014 wurden größere Umbaumaßnahmen der Messeinrichtungen im Hauptdamm vorgenommen. „Bis dahin haben wir die Messungen der Pegelstände einmal in der Woche per Hand durchgeführt. Allerdings sind im Winter die Messstellen teilweise nicht zugänglich, weil sie entweder eingeschneit oder zugefroren sind“, erklärt Matthias Sudholt, der mit seinen Kollegen die Technik an der Talsperre überwacht. 2014 wurde darum entlang des Damms ein Lichtwellenleiter-Ring (LWL) installiert. Seither nimmt das WAGO I/O-SYSTEM 750 die Pegelstände automatisiert auf und leitet sie an die Zentrale im Betriebsgebäude der Talsperre weiter. Dort werden die Daten auf einem Panel verwaltet und visualisiert. Der weitere Ausbau des Netzwerks ist für die nächsten Jahre geplant.
Das LWL-Netzwerk verbindet die Zentrale mit sieben weiteren Punkten entlang und innerhalb des Damms: Dazu gehören die markanten Knotenpunkte der zwei Eingänge des Kontrollstollens sowie die Knotenpunkte des Pegels Förbau und der Außenverteiler. Hinzu kommen die Messpunkte der tief im Inneren des Damms gelegenen Verschlusseinrichtungen der Schieberkaverne, die in Verbindung mit der Turbinensteuerung den Abfluss des Wassers aus der Talsperre in die Sächsische Saale regelt sowie des Krafthauses mit Generator. An der tiefsten Stelle des Kontrollstollens erfolgt unter anderem die Messung des Sickerwassers im sogenannten Pumpensumpf.
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR erfüllt auch dann zuverlässig seinen Dienst, wenn es bei Unwettern an der Talsperre zu gefährlichen Potentialanhebungen kommt.
Insgesamt 40 Messpunkte zur Kontrolle der Grundwasserstände befinden sich auf der Wasser- bzw. Luftseite des Damms. Die Messwerte, die früher manuell erfasst wurden, gehen heute über das LWL-Netzwerk an die verschiedenen Knotenpunkte. Dort werden die Daten über einen ETHERNET-Switch in das WAGO I/O-SYSTEM 750 gespeist und an die Zentrale gemeldet, in der die Daten gesammelt und visualisiert werden. Darüber hinaus befinden sich im Damm 30 Messpunkte zur Überwachung des Wasserdrucks. Diese Daten werden derzeit noch vor Ort erfasst. Langfristiges Ziel des Wasserwirtschaftsamtes ist es allerdings, alle gemessenen Daten über das Netzwerk automatisch an die Zentrale zu leiten und dort, ebenso wie an verschiedenen Stationen, auf einem Panel vor Ort zu visualisieren und zu steuern.
Schon heute werden die Daten der weiter entfernt liegenden Messpunkte per Funk an die Zentrale übermittelt und dort in das I/O-System 750 eingespeist. Das gilt für die Pegelstände der Sächsischen Saale in Weißdorf und Hof, der Zuflüsse Förmitz und Lamitz in die Talsperre, den Pegelstand des Stausees sowie die Restwassermenge in der Lamitz. Mit diesen Daten ist das Wasserwirtschaftsamt Hof jederzeit über den Betriebszustand der Talsperre sowie die Situation in der Sächsischen Saale informiert. Um von Zeit zu Zeit auch an den Messstellen der Talsperre Daten aufnehmen zu können, die keiner ständigen Überwachung bedürfen, werden mobile Messboxen eingesetzt. Die von der Box erfassten Daten werden lokal auf dem Controller gespeichert und per Bluetooth®an den nächstgelegenen Schaltschrank weitergegeben. Um ebenfalls vor Ort auf die Messdaten zugreifen zu können, ist neben der Bluetooth®-Antenne ein W-LAN-Gateway am Koffer montiert, über das auf die WebVisu zugegriffen werden kann.
Extreme Umgebungstemperaturen
Störsicherheit und Spannungsfestigkeit
Vibrations- und Schockfestigkeit
Explosionsschutz
Um den reibungslosen Datenfluss zu steuern, setzt das Wasserwirtschaftsamt bei der Hardwareauswahl fast durchgängig auf die WAGO-Steuerung mit dem PFC200. Ausnahmen sind der Außenverteiler Südwest und der Pegel Förbau: Weil es aufgrund der großen Wasserfläche der Talsperre bei Unwettern immer wieder zu gefährlichen Potentialanhebungen kommt, die negativ auf die Messtechnik und die nachgeschaltete Automatisierungstechnik einwirken, wird hier nicht das Standard-I/O-System von WAGO eingesetzt, sondern die XTR-Variante: „Neben der Serie 750 bietet WAGO mit dem neuen WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR erfreulicherweise auch für solch extreme Anwendungen eine maßgeschneiderte Lösung!“ freut sich Sudholt. Die Stromversorgung des I/O-SYSTEMS erfolgt an allen acht Stationen über das Netzteil 787-840, das durch ein EPSITRON® USV-Managementmodul (787-870) gegen ungeplante Spannungsabfälle abgesichert ist.
„Der große Vorteil des WAGO-Systems ist das Baukastenprinzip. Das jetzt aufgebaute System ist durch den Einsatz der entsprechenden Klemmen und Karten beliebig erweiterbar. Die zusätzlichen Komponenten müssen nur parametriert und angeschlossen werden, eine aufwändige Neuprogrammierung ist nicht erforderlich“, beschreibt Sudholt die künftigen Ausbaumöglichkeiten für die automatisierte Überwachung der Förmitztalsperre. „Außerdem bietet WAGO dank seines dichten Vertriebsnetzes einen sehr schnellen und zuverlässigen Kundenservice.“
Text: Kay Miller | WAGO
WAGO in der Praxis
Referenzen aus dem Bereich Verfahrenstechnik
WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Verfahrenstechnik ermöglichen.
Automatisierung für Pipelines
Begleitheizanlagen verhindern das Vereisen der Pipelines bei sibirischen Temperaturen. Zum Einsatz kommen dabei explosionsgeschützte Komponenten von WAGO.
Geregelte Kläranlagen
Die bedarfsgerechte Steuerung spart Strom, verringert die Stickstoffkonzentration und erhöht die Betriebssicherheit. Möglich gemacht mit WAGO-Technik.
Empfehlungen zum Weiterlesen
Mehr aus dem Bereich Prozesstechnik
Ex-Schutz, modulare Prozessautomation und Prozess 4.0 – lesen Sie mehr über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche.
Modulare Prozessautomation
Wandlungsfähige Produktionsprozesse sind der Schlüssel zu Flexibilität, Effizienz und Losgröße 1. Mit WAGO lassen sich Produktionsmodule individuell und herstellerunabhängig kombinieren.
Energiemanagement
Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.
Smart Data
Die Digitalisierung von Bestell- und Produktionsprozessen ist für alle Unternehmen eine große Chance. WAGO unterstützt Sie dabei, alle Potentiale zum Vorteil zu nutzen.
Empfehlungen zum Weiterlesen
WAGO in anderen Branchen
Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Prozess- und Verfahrenstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.
Marine & Offshore
Moderne Antriebstechnik, die Vernetzung von Teilsystemen – Automatisierung und Digitalisierung sind auf dem Schiff Standard.
Energietechnik
Mithilfe moderner Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien entstehen kommunikative Smart Grids.