[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Themen

Laborprüfungen für mehr Qualität und Sicherheit

Damit Klemmen weltweit eingesetzt werden dürfen, müssen sie bestimmte Normen erfüllen und Prüfzertifikate erlangen.

Diese Anforderungen gelten für jeden Hersteller. WAGO führt darüber hinaus eigene Test durch, um die Standards zu erhöhen und mit seinen Produkten mehr Sicherheit zu bieten. Zum Einsatz kommen verschiedene mechanische, elektrische und klimatische Prüfungverfahren, von denen wir einige exemplarisch vorstellen.

Für mehr Sicherheit:

  • Zugprüfung
  • Vibrationsprüfung
  • Schockprüfung
  • Spannungsfall bei Biegebeanspruchung

Das WAGO-Prüflabor

Unsere Produkte können nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen sicher eingesetzt werden. Darauf legen wir bereits in der Entwicklungsphase großen Wert. Als Ergebnis können wir eine ausgewiesen hohe Produktsicherheit sowie die genaue Erfüllung und Verlässlichkeit der technischen Daten präsentierten, die für unsere Kunden und Anwender in aller Welt von höchster Priorität sind.

Zugprüfung (gemäß IEC/EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Bei der Prüfung wird der angeschlossene Leiter eine Minute lang mit einer Zugkraft ruckfrei beansprucht. Zusätzlich zur normativen Zugprüfung wird bei der Leiterauszugskraftprüfung am Leiter gezogen, bis er aus der Klemmstelle herausgezogen wird. Die Konstruktion bietet so viel Reserve, dass dieses erst eintritt, wenn die normative Zugkraft um ein Vielfaches überschritten ist

Vibrationsprüfung (gemäß IEC/EN 60068-2-6)

Je nach Anwendungsbereich wie Bahntechnik (gemäß EN 61373) oder Schifffahrt (gemäß DNV GL, LR) gibt es unterschiedliche Prüfanforderungen, um festzustellen, ob Vibrationen den elektrischen Anschluss dauerhaft beeinflussen. Der Prüfling wird auf einer elektrodynamischen Vibrationsanlage unterschiedlichen Beanspruchungen in drei Achsen ausgesetzt. Dabei variieren Amplitude, Beschleunigung und vor allem die Frequenz der Schwingungen. Für spezielle Anforderungen der Kunden werden die Standardwerte auch um ein Vielfaches erhöht.

Schockprüfung (gemäß IEC/EN 60068-2-27)

Die Schockprüfung ähnelt der Vibrationsprüfung, mit dem Unterschied, dass der Prüfling anstelle permanenter Vibration einzelnen, schockartigen Beschleunigungen ausgesetzt wird. Ein gängiger Wert ist z.B. 20g Beschleunigung über einen Zeitraum von 11 ms. Tests für besondere Anforderungen verlangen ein Mehrfaches und werden ebenfalls in unserem Labor durchgeführt. Einstöckige TOPJOB®S-Reihenklemmen beispielsweise bestehen Schocktests bis 500g.

Spannungsfall bei Biegebeanspruchung gemäß WAGO interner Prüfanforderung
(in Anlehnung an EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Bei der Prüfung „Spannungsfall bei Biegebeanspruchung“ wird eine mechanische Beanspruchung der Klemmstelle simuliert. In der Praxis kann diese Beanspruchung etwa während der Montage auftreten, wenn der Installateur bereits angeschlossene Leiter zur Seite schiebt, um Zugang zu einem bestimmten Bauteil zu haben. Über den konstant stabilen Messwert des Spannungsfalles wird die Qualität der Klemmstelle bei möglicher Bewegung am angeschlossenen Leiter nachgewiesen.

Qualität bei WAGO

Zulassungen und Zertifikate im Detail

Qualitätsstandards

Unsere wartungsfreien Klemmen bieten Ihnen ein Höchstmaß an Qualität. Denn unsere Ansprüche gehen weit über die normativen Standards hinaus – und das nicht nur bei unseren Produkten.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg

Zertifikate

WAGO setzt hohe Standards. Unser Umweltmanagementsystem ist gemäß ISO 14001 zertifiziert – eine Vielzahl unserer Produkte und Aktivitäten haben ebenfalls Zertifikate erhalten.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Richtlinien und Vorschriften

Bestätigt: Alle WAGO-Produkte erfüllen die gesetzlichen Anforderungen sowie unsere strengen Qualitätsstandards. Gern informieren wir Sie über ausgewählte Normen.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Unsere Haltung

Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen setzten wir uns stets zum Wohl aller Beteiligten ein – ganz gleich, ob für Mitarbeiter, Kunden oder Zulieferer. Dieser Grundsatz ist tief in unserer Kultur verankert und wirkt sich auf alle Tätigkeitsbereiche aus.

Unsere Verantwortung

Das Thema Nachhaltigkeit setzten wir auf allen Ebenen um und sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Partnern, Umwelt und Gesellschaft bewusst.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg

Karriere

Bei WAGO steht der Mensch im Mittelpunkt – das belegen unsere zahlreichen Arbeitgeberauszeichnungen. Wir bieten Ihnen vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Careers

Digitalisierung

An der digitalen Transformation kommt kein Unternehmen vorbei. Umso wichtiger ist es, die Digitalisierung nach Maß und mit eigenem Tempo voranzutreiben. WAGO unterstützt Sie dabei mit Know-how, Tools und Lösungen sowie viel Leidenschaft.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalization