[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Des essais en laboratoire pour plus de qualité et de sécurité

Pour que des bornes puissent être utilisées dans le monde entier, elles doivent remplir des normes définies et obtenir en plus des certificats de contrôle.

Ces exigences s'appliquent à tous les fabricants. WAGO effectue ses propres tests afin de relever les normes et augmenter la sécurité de ses produits. Diverses méthodes d'essais mécaniques, électriques et climatiques sont utilisées, dont certaines sont présentées à titre d'exemples.

Pour plus de sécurité :

  • Essai de traction
  • Test de vibration
  • Essai de choc
  • Chute de tension lors d'une contrainte de flexion

Le laboratoire de tests WAGO

Nos produits peuvent être utilisés en toute sécurité non seulement sur le marché européen, mais dans le monde entier dans des domaines divers. Nous attachons une grande importance à cela, et ceci dès la phase de développement. En conséquence, nous pouvons présenter un haut niveau de sécurité pour nos produits ainsi qu'une grande précision et fiabilité des données techniques, deux grandes priorités pour nos clients et nos utilisateurs du monde entier.

Essai de traction (selon EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Dans l'essai de traction de conducteur, on tire sur le conducteur jusqu'à ce qu'il se retire du point de serrage.
La construction de la borne offre tellement de réserve que le retrait ne se fait que lorsqu'on dépasse plusieurs fois la valeur de la traction standard.

Test de vibration (selon CEI/EN 60068-2-6)

Selon le domaine d'application, comme la technique ferroviaire (selon EN 61373) ou le secteur naval (selon GL, LR, DNV), il existe différentes exigences de tests permettant de déterminer si des vibrations ont une influence durable sur la connexion électrique. L'échantillon est soumis à différentes contraintes dans trois axes sur un dispositif vibratoire électrodynamique. Pendant le déroulement du test, on fait varier l'amplitude, l'accélération et surtout la fréquence des oscillations. Selon les exigences spécifiques du client, les valeurs peuvent être multipliées.

Essai de choc (selon CEI/EN 60068-2-27)

L'essai de tenue aux chocs est similaire au test de vibrations, mais au lieu de vibrations permanentes, l'échantillon est soumis à des accélérations. Une valeur usuelle est par ex. une accélération de 20g pour une durée de 11 ms. Des tests pour des exigences particulières nécessitent couramment un multiple et sont aussi directement effectués dans nos laboratoires. Les bornes sur rail TOPJOB®S à un étage soumises à ces tests de choc résistent jusqu'à 500g.

Chute de tension lors d'une contrainte de flexion (selon EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Lors de l'essai « Chute de tension lors d'une contrainte de flexion », on simule une contrainte mécanique du point de serrage. Dans la pratique, cette contrainte peut par ex. survenir pendant le montage lorsque l'installateur pousse un conducteur déjà connecté sur le côté pour avoir accès à un élément particulier. La qualité du point de serrage est prouvée par une valeur stable de la chute de tension tout au long des contraintes mécaniques.

La qualité chez WAGO

Approbations et certificats en détail

Normes de qualité

Nos bornes ne lâchent pas

Nos bornes sans entretien vous offrent le plus haut niveau de qualité. Parce que nos exigences vont bien au-delà des standards normatifs et ceci pas seulement avec nos produits.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Certificats

Une qualité contrôlée

WAGO établit des normes élevées. Notre système de gestion environnemental est certifié ISO 14001, un grand nombre de nos produits et activités ont également reçu des certificats.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Directives et règlements

Des standards pour votre sécurité

Tous les produits WAGO répondent aux exigences légales ainsi qu'à nos normes de qualité strictes. Nous sommes à votre disposition pour vousvous informer concernant nos normes

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

L'inspiration pour vous

Cela nous distingue :

Notre attitude

Notre attitude

En tant qu'entreprise familiale responsable, nous nous engageons toujours pour le bien-être de toutes les parties concernées, que ce soit pour les employés, les clients ou les fournisseurs. Ce principe est profondément enraciné dans notre culture et touche tous les domaines d'activité.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Notre attitude
Notre responsabilité

Notre responsabilité

Nous mettons en œuvre la durabilité à tous les niveaux et sommes conscients de notre responsabilité envers les employés, les partenaires, l'environnement et la société.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Notre responsabilité

Recommandations à lire

Nous façonnons l'avenir numérique

Careers

Our Commitment Employees

People are the focus at WAGO – our numerous awards for employment practices confirm this. We offer various entry-level and career-focused options.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Careers
Digitalization

Securing and Shaping the Future

There’s no getting around digitalization. That is why it is so important to advance digitalization to the right degree and at the right pace. WAGO can help you with expertise, tools, solutions and a great deal of passion.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalization