[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
L'usine WAGO en région Thuringe

En tant que ville de musique, de résidence, de montagne et de garnison, Sondershausen a beaucoup à offrir avec plus de 24 000 habitants.
Voyez par vous-même des petits villages pittoresques ou du paysage charmant sur le bord du Harz du sud. Vous attendent des activités de loisirs polyvalentes ainsi que des attractions culturelles.

Le bien-être à Sondershausen :

  • Famille et travail
  • Culture et temps libre
  • Ville et environnement

Famille et travail

Avec son paysage magnifique et le paysage urbain pittoresque, Sondershausen est un lieu familial idéal. De nombreuses garderies et offres éducatives pour adolescents et adultes offrent des possibilités optimales pour la famille.

Culture et temps libre

La ville traditionnelle organise des événements variés et multiples pour tous les âges. Outre le festival du château de Thuringe, le Residenzfest, un défilé du Lundi Rose, divers festivals de Pâques, de printemps, du vin et de la bière, il y a les journées du parc industriel et de la mine ainsi que le marché de l'Avent et de Noël.
La « Landesmusikakademie », organisatrice des concours nationaux « Jugend komponiert » et « Jugend musiziert », ainsi que les concours d'état pour chœurs, orchestres d'élèves et de jeunes, sont connus pour leur excellente éducation.
Au niveau sportif également, la ville a beaucoup à offrir. En été, la région devient de plus en plus un Eldorado pour les vététistes. Le lac de Sundhäuser, profond de 31 mètres, offre aux plongeurs une visibilité presque unique en Allemagne avec jusqu'à 15 mètres. En raison de la proximité du Harz, il est possible en hiver de poursuivre ses ambitions sportives dans la neige après un peu moins d'une heure de route. Les skieurs de fond en auront pour leur argent, tout comme les skieurs alpins.
Pour les cyclistes, la piste cyclable d'Unstrut-Werra part de Bad Frankenhausen sur la route de la Kyffhäuserbahn jusqu'à Sondershausen. Le paysage fabuleusement beau vous invite avec le plus grand monument de Thuringe autour du Kyffhäuser.
Si vous aimez l'aventure, visitez le chemin de cime des arbres près de Mühlhausen, faites un tour en VTT dans la mine touristique locale ou visitez la forêt des singes Straußberg, où les visiteurs circulent librement entre les primates et à laquelle appartient une piste de luge d'été. La grotte de Barbarossa près de Rottleben, la tour la plus fine du monde, et le monument panoramique de Bad Frankenhausen sont des destinations idéales pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu plus tranquille.

Nombreuses possibilités de temps libre

  • De nombreux événements
  • Académie régionale de musique
  • Ne nombreuses possibilité de sports
  • Mine touristique
  • Forêt des singes avec piste de luge d'été
  • divers sites culturels

Ville et environnement

Les plus de 24 000 habitants savent exactement ce qu'ils ont à Sondershausen - à savoir une ville totalement hospitalière. En outre, Sondershausen peut se vanter de nombreux sites touristiques.
Par exemple, la mine située en contrebas de la ville est une véritable attraction touristique : à 700 mètres de profondeur, les visiteurs parcourent des kilomètres de sentiers ; il y a aussi le lac salé le plus bas, le bowling le plus bas et la salle de concert la plus basse du monde.
Pour les habitants et les invités, il y a également le pavillon de chasse Possen y compris le parc récréatif et de temps libre attenant qui vaut toujours une visite. Si vous voulez quelque chose de plus animé, rendez-vous à Erfurt, la capitale de l'État, située à environ 50 kilomètres, ou à la ville culturelle de Weimar, où Goethe, Schiller et Herder se sont déjà rencontrés. Les villes de Göttingen et Eisenach sont également à moins d'une heure en voiture.
Le « Schlossrestaurant » de Sondershausen propose enfin aux amis des mets raffinés de la cuisine plus sophistiquée et complète l'offre de la ville et de ses environs.

L'inspiration pour vous

Le monde du travail de WAGO

Site de Minden

Vivre et travailler au bord de la Weser

Depuis sa fondation en 1951, notre entreprise familiale a son siège social en Westphalie orientale, à Minden.

wago_standort_minden_kaiser-wilhelm_weser_werre_fotolia_26485267_2000x1500.jpg
Employeur de première importance

Engagement envers les employés

En tant qu'entreprise familiale, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos employés, comme le confirment nos nombreux labels de qualité.

karriere_vertrieb_xx_x7_2000x1500.jpg