Optimiser les expériences de la « Green Car Policy » - WAGO Application Load Management

« En 2021, nous avons pris une décision fondamentale au sein de l'entreprise », déclare Dietrich Schlichter, revenant sur une déclaration catégorique. Depuis l'introduction de la « Green Car Policy », le gestionnaire de flotte accompagne la conversion du parc de voitures de société WAGO vers l'électromobilité. « Le projet n'est pas encore terminé », décrit-il, « mais il souligne la priorité accordée au développement durable chez WAGO ». Jusqu'en septembre 2021, le parc automobile du fabricant de composants énergétiques de Westphalie orientale était le reflet d'une flotte de voitures de service d'une entreprise allemande normale. À cette époque, la flotte était composée de 230 véhicules, pour la plupart des véhicules diesel compacts et lourds équipés d'un moteur à combustion. Ils ont contribué pour beaucoup aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves. En 2021, encore de près de 80%. La décision de WAGO de passer à l'e-mobilité était et est toujours un engagement clair pour la protection du climat. Et chaque nouveau véhicule électrique qui rejoint la flotte constitue une étape supplémentaire vers la réduction des émissions et l’accent est mis sur une conduite respectueuse de l’environnement.

72% électrique

Aujourd'hui, environ deux ans plus tard, la flotte de voitures de service WAGO s'est agrandie sur les trois sites allemands de l'entreprise pour atteindre 270 véhicules. Plus de la moitié – aujourd’hui 145 véhicules – sont des véhicules électriques ou des hybrides rechargeables d’une grande variété de classes, de tailles et de fabricants. Cette année, 50 autres moteurs à combustion seront remplacés par des véhicules électriques. « La rapidité de la conversion de la flotte est déterminée d'une part, par les longs délais de livraison des véhicules électriques », explique Schlichter, responsable du parc de véhicules, « et, d'autre part, par la durée restante des contrats de leasing existants pour les moteurs à combustion ». La décision de WAGO en matière de mobilité électrique a été prise relativement tôt. Actuellement, en moyenne dans tout le pays, au maximum un tiers de tous les véhicules de société sont électriques. Chez WAGO, c'est plus de 72%. Des investissements importants non seulement dans les véhicules, mais aussi dans les infrastructures ont créé les conditions nécessaires

Solutions selon les besoins du client

Comme pour tout autre parc de recharge, les conditions locales et les attentes individuelles quant à l’étendue des services ont joué un rôle décisif dans la mise en œuvre. « La qualité de la planification est la condition la plus importante », indique Philipp Baumann, chef de produit dans l'unité commerciale SOLUTIONS chez WAGO, décrivant la première étape. Les exploitants doivent définir clairement leurs besoins et les gestionnaires des installations doivent apporter leur contribution dès le début. En effet, « il n'y a pas de solution unique qui peut tout faire ». Au contraire, WAGO développe des détails dans le standard. Cela signifie : « Ce n'est qu'à partir des exigences spécifiques au client pour le parc de recharge concerné que découle la tâche spécifique qui nous incombe - l'adaptation au raccordement en passant par la programmation ».

Gestion intelligente de l'énergie

La deuxième étape : d'où vient l'énergie ? Le campus WAGO dispose d'une installation photovoltaïque spacieuse. L'excédent d'énergie produite est entre autres utilisé pour la recharge de la flotte électrique. Il est évident que garantir la stabilité du réseau joue un rôle particulier, notamment en relation avec la production industrielle. « L'infrastructure de recharge doit fonctionner de manière propre et être bien protégée. Cela signifie que la puissance de charge de l'infrastructure est déterminée dynamiquement, ajustée et optimisée en continu en fonction de la charge totale sur le site. Cette gestion dynamique, qui couvre les pics de charge, permet une gestion globale de l'énergie ».

La technologie propre à l'entreprise constitue la base matérielle de la gestion de la charge dans l'entreprise.

Si l'on veut charger intelligemment et durablement les véhicules électriques, il est nécessaire d'adapter en permanence les performances et d'utiliser toutes les capacités disponibles. Si vous souhaitez garder les coûts de l'électricité sous contrôle, vous devez absolument éviter les pics de charge - sur lesquelles reposent les tarifs. À l’avenir, les temps de recharge contrôlés par logiciel pourraient également être directement basés sur les prix boursiers de l’électricité.

« Chaque mesure nécessite une transparence maximale pour la gestion des installations. Ils doivent pouvoir voir ce qui se passe à tout moment - par exemple via un accès à distance à l'interface de paramétrage. » Dans la pratique, de nombreux paramètres sont importants pour le dépannage. « Ce sujet est abordé dans l'application cloud », explique Philipp Baumann. Les erreurs peuvent être détectées simplement en comparant les courants théoriques et réels.

Le contrôleur de gestion de charge WAGO avec le logiciel préinstallé WAGO Application Load Management est au cœur de la solution.

Cela a commencé comme un projet d'apprentissage

Chez WAGO, un projet d'apprenti a été lancé début 2022 pour la communication avec l'infrastructure de recharge. Florian Deerberg, à l'époque en formation de mécatronicien, a participé au développement de la structure de communication. « L'objectif était de mettre en place une structure de communication centrale et extensible qui permette d'accéder à un nombre théoriquement illimité de stations de charge ». Les exigences individuelles des applications exigeaient des extensions de fonctions dans le système : « Nous les avons fournies sous la forme d'Addons ». Florian Deerberg a maintenant terminé sa formation - et continue de développer des extensions de fonctions spéciales pour des applications de la gestion de la charge WAGO - par exemple, lorsqu'il s'agit de permettre aux gestionnaires d'installations d'accéder facilement au système correspondant. Les idées vont jusqu'à la hiérarchisation des chargements - par exemple pour les véhicules de service ou de la direction.

Florian Deerberg, Philipp Baumann et Dietrich Schlichter ont fait avancer l'intégration d'une gestion de la charge chez WAGO.