メカニカルエンジニアリング
機械 ・ 装置メーカーは、製造業とプロセスエンジニアリングの両分野において、コスト削減、性能向上、IoT 対応など、より柔軟な生産への多くの課題に直面しています。WAGO は、将来性に優れた革新的なソリューション、最先端技術、信頼性の高い製品を提供します。将来に向けたソリューションの成功事例をご覧ください。

プロセスオートメーション
作業者を守るためには、クリーンかつ安全で、故障のないプラント運用が極めて重要です。化学、エネルギー、ガス、および石油産業では危険場所での使用も要求されます。

船舶および陸上/海上設備のオートメーション
船舶関連分野での使用には、ABS, GL, LR などの船級協会による審査および認定が必要です。実施される 20 項目のテストの半分以上は、EMC に該当します。これらの試験に合格することで、振動にさらされる舶用ディーゼルエンジンや、船橋のEMCに敏感な場所(コンパス承認)での使用が許可されます。WAGO は各種の承認を取得した製品を用意しています。

鉄道分野
鉄道車両、信号、駅舎のワイヤリングや制御に関するソリューションを提供します。 WAGO は、鉄道分野における多くの採用実績があります。WAGO は 1977 年に革新的なスプリング式接続技術を開発しました。ネジ式からスプリング式接続への移行は、鉄道分野での規格化が大きなきっかけとなりました。