WAGO Pro 2 Power Supply 2020년 9월 3일
커뮤니케이션의 새 장을 여는 혁신적인 파워 서플라이

우리의 작업 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 그 바탕에는 모든 섹터에 완전히 새로운 변화를 불러온 디지털화의 도래를 포함한 많은 이유가 존재합니다. 특히 영향을 받는 산업으로는 메카니컬 엔지니어링을 꼽을 수 있습니다.

인더스트리 4.0 시대에 현대식 파워 서플라이가 커뮤니케이션 및 데이터 제공 면에서 충족해야 할 요건에는 어떤 것들이 있을까요? 아래에서 저희는 혁신적인 WAGO Pro 2 파워 서플라이로 가능해질 새로운 커뮤니케이션에 살펴보겠습니다.

IO Link 통신 모듈을 통한 커뮤니케이션 가능

  • 인더스트리 4.0에 즉시 투입 가능 – WAGO’s Pro 2 파워 서플라이와 전자 회로 차단기에는 IO-Link 인터페이스가 있어, 어떠한 어플리케이션에도 사용이 가능하고 원하는 데이터를 판독할 수 있습니다.
  • 하드웨어를 위한 소프트웨어 – 귀하의 니즈에 정확히 맞추어 WAGO Pro 2 파워 서플라이를 커스텀화하십시오
  • 쉽고 직관적인 사용 – 전면의 LED 바 차트는 실제 출력 전원, 과부하 및 예비 부하, 선택한 운용 모드와 경고나 오류를 코드로 표시합니다.

디지털화의 첨병 메카니컬 엔지니어링

다른 섹터에 비해 메커니컬 엔지니어링 기업들은 디지털화에 한 발짝 앞서 있습니다. 2017년 Tata Consultancy Services(TCS) 및 BitKom Research의 트렌드 연구에 따르면 이들 기업의 88%는 디지털화를 전략적 우선순위로 꼽고 있는데 이는 기업 전체의 평균(74%)을 훨씬 상회하는 수치입니다.

Bitkom 디지털 협회는 2018년 하노버 메쎄 박람회에 앞서 더 많은 인사이트를 제시한 바 있습니다. Bitkom에 따르면 독일 기업의 기계와 시스템 중 24%는 이미 인터넷에 연결되어 있으며 이 숫자는 증가추세에 있습니다. 독일연방재무부가 의뢰한 디지털 경제 모니터링 보고서에 따르면 메커니컬 엔지니어링 기업의 93%는 디지털 방식으로 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

2022년까지 메커니컬 엔지니어링 기업의 72%에서 디지털화는 전략적으로 상당한 역할을 담당할 것이라 예측되며, 이 결과는 메커니컬 엔지니어링 산업이 디지털 시대의 선구주자로 자리매김하고 있음을 보여 줍니다. 기계 4대 중 하나는 이미 '스마트' 기계이고 모든 것은 서로 연결되어 있습니다. 이러한 사실은 데이터 제공 및 진단 프로세스에 상당한 영향을 미칩니다. 구체적으로 어떠한 영향일까요?

데이터, 데이터, 데이터

미래에는 데이터가 금만큼 귀중한 취급을 받을 것입니다. 영구적인 네트워킹과 지속적인 통신은 때와 장소를 막론하고 전체 부가 가치 사슬에 걸쳐 투명하고 일관적인 데이터를 생성할 것입니다. 데이터 모니터링이 작동 중인 장치의 상태를 판단하여 어떤 유지보수 작업이 필요한지 예측하는 예방적 유지보수는 가동중단시간을 상당히 단축합니다.

데이터 투명성과 지속적인 모니터링이 완전히 이행되지 않은 분야 중 하나는 제어 캐비닛의 파워 서플라이입니다. 여기서 디지털화는 기존에 사용되지 않은 데이터를 수집하고 평가하는 방식으로 오토메이션을 지원합니다. 덕분에 예상치 못한 중단을 피하고 고장은 보다 신속하게 파악하여 분석할 수 있습니다. 미래에는 표적을 정하는 방식으로 예상치 못한 서비스 콜을 피할 수 있게 될 것이며 바로 여기에 잠재적인 경쟁력이 자리하고 있습니다! "최신 파워 서플라이는 기존의 컨버터 역할 외에도 모듈러 통신을 통해 귀중한 데이터를 제공하는 옵션이 가능합니다. 덕분에 예방적 유지보수나 장기 모니터링 등을 지원할 수 있습니다", 라고 파워 서플라이 제품 관리 책임자 스테판 바그너가 설명합니다.

예를 들어 IO-Link 인터페이스가 있는 WAGO의 Pro 2 파워 서플라이와 전자 회로 차단기는 어떠한 어플리케이션에도 사용가능하고 원하는 데이터를 판독할 수 있습니다.
유르겐 파이퍼, WAGO의 IoT & 클라우드 파트너 매니저

모든 것이 네트워크로 연결된 동시에 표준화되었기도 합니까?

그렇지 않습니다, 디지털화 방식이 반드시 표준화 되는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 특히 자동화 테크놀로지의 경우 필드버스의 수가 매우 많고 물리적 인터페이스와 프로토콜 역시 마찬가지입니다. WAGO는 플러그식 통신 모듈로 파워 서플라이의 플래닝, 설계 및 승인 프로세스를 간소화합니다. 통신 인터페이스의 변경을 원한다면 전체 시스템이 아닌 해당 인터페이스만 교체하면 됩니다. 하지만 장점에는 많은 필드버스와의 호환성이 분명히 포함됩니다. 예를 들어 IO-Link 인터페이스가 있는 WAGO의 Pro 2 파워 서플라이와 전자 회로 차단기는 어떤 어플리케이션에도 사용가능하고 원하는 데이터를 판독할 수 있습니다."

WAGO IoT & 클라우드 파트너 매니저인 유르겐 파이퍼는 “새로운 WAGO Pro 2 파워 서플라이의 플러그식 통신 인터페이스(모듈), IO-Link 인터페이스 및 컨피규레이션 옵션은 사용자를 즉시 디지털 시대로 안내할 것입니다." 라고 말합니다 숙련된 WAGO 오토메이션 전문가는 다음과 같이 덧붙입니다: “IO-Link 는 인더스트리 4.0과 밀접하게 연결되어 있는 경우가 많습니다.

IO-Link 인터페이스는 서비스와 운용 데이터 외에도 컨피규레이션 옵션을 제공합니다. 덕분에 온라인에서 구체적인 어플리케이션, 예를 들어 이전에 탐지한 운용 상태 기능에 맞춰 사용이 가능합니다. 부하 증가 시 출력 전압 조정, 과부하가 반복될 경우 자동으로 시스템을 껐다가 업데이트 업로드 후 부하를 재가동 또는 제어 회로 재설정 등은 가능한 어플리케이션의 몇 가지 예시에 불과합니다.

시그널 출력을 설정하는 경우에도 흥미로운 옵션 세트를 사용할 수 있습니다. 그룹 메시지로 설정한 후 DC OK, 과전류, 절전 및 기타 유지보수 작업과 고장 메시지 발생 시 스위치 오프 등의 메시지를 선택하여 전송할 수 있으며 어플리케이션에 따라 맞춤설정이 가능하여 최종 사용자에게 더욱 가치있는 정보를 포함한 데이터를 제공합니다.

커뮤니케이션의 새로운 가능성을 제시하는 파워 서플라이:
WAGO Pro 2 파워 서플라이

WAGO의 Pro 2 파워 서플라이는 통신 모듈(현재는 IO-Link , 하지만 미래에는 MQTT, 이더넷 IP 및 PROFINET과 같은 이더넷 기반 프로토콜도 가능)을 사용하여 PLC 또는 IoT 게이트웨이에 연결될 수 있습니다. 표준 프로토콜로 지속적인 통신이 가능하여 실행 시간과 노력을 절감합니다.

WAGO Pro 2 Power Supply (PSU)의 데이터는 저장하여 에너지 최적화 분석에 사용할 수 있습니다. 중앙 PLC는 대기모드를 활성화하여 에너지를 절약하기 위해 하드웨어의 신호 또는 버스 명령으로 시스템의 일부에서 분산 PSU를 스위치 오프할 수 있습니다. 또한 현재의 파워 서플라이 또는 연결된 부하 데이터 및 시그널 오류 정보를 제공하는 모니터링 기능을 통해 매끄러운 어플리케이션 모니터링이 가능합니다.

실제 사용 모습은 어떻습니까?

값은 탈부착 통신 모듈 및 다양한 프로토콜을 통해 밀리세컨드 내에 판독 가능하며, 이후 전류 및 전압값이 도표로 진단됩니다. 디레이팅 상황이 발생한 경우 통신 모듈에서 일명 "고객 경구 임계점"을 사용할 수 있습니다. 과부하 동작 또는 기능 범위 제한을 위한 경고를 설정할 수 있습니다. 특정값을 초과하면 내장 전류계가 즉시 그에 상응하는 메시지를 띄웁니다.

WAGO의 Pro 2 파워 서플라이 유닛(PSU)에는 공칭 전류 ECB(전자 회로 차단기) 기능도 있습니다. 회로 차단기가 얼마나 빨리 트리거되어야 하는지 신속하고 정확하게 판단할 수 있도록 트리거값을 유연하게 설정할 수 있습니다. 요건에 따라 전원은 100 밀리세컨드에서 5초의 지연 시간을 두고 꺼질 수 있습니다. 전류가 설정가능한 시간 동안 설정가능한 제한값을 넘으면 출력이 꺼집니다. 디지털 입력을 사용하여 재설정을 실시할 수 있고 파워 서플라이가 다시 시작됩니다.

긴 수명, 최대 효율성 및 최소화된 설치 사이즈는 운영 비용의 절감을 의미합니다!
클라우스 뵈머, WAGO 해외 세일즈 디렉터

IoT에 활용가능

엄청난 경쟁력을 갖춘 WAGO Pro 2 파워 서플라이는 IoT에 이미 완벽히 대응 가능합니다. 파워 서플라이를 제어 환경으로 적극적으로 통합 - 또는 병렬식으로 진단에 직접 통합 - 하면 전류 부하 상태 정보를 지속적으로 모니터링 할 수 있습니다. 이 상태 정보는 언제라도 컨트롤러가 불러올 수 있어 수동으로 출력 전압을 확인할 필요가 없고 파워 서플라이 및 모든 연결 부하의 유지보수 작업을 제 때 실시할 수 있습니다. 이는 통신 기능을 현대식 파워 서플라이의 핵심 요소가 됩니다. "긴 수명, 최대 효율성 및 컴팩트한 사이즈는 운영 비용의 절감을 의미합니다. 이는 시스템 운영 첫날부터 고객과 시스템 운영자에게 직접적인 혜택을 선사합니다." 라고 WAGO 해외 영업 디렉터이자 관리자인 Klaus Böhmer가 말합니다.

WAGO Pro 2 파워 서플라이의 미래를 위한 계획은 이미 실행중이며, 파워 서플라이의 통신 기능이 주는 장점은 분명합니다. 고객 뿐 아니라 WAGO 역시 인텔리전트 파워 서플라이로 실현할 수 있는 모든 어플리케이션에 대해 수많은 아이디어를 갖고 있습니다. 생각해 낼 수 있는 무궁무진한 아이디어를 앞에 두고 중요한 것은 적절한 우선순위를 정하는 것이지요"라 뵈머는 결론 내립니다.

Pro 2 제품 특징

잠재성에 대해 더 자세히 알아보기:
WAGO Power Supply Pro 2