Topicos
Protección contra explosiones para personas y máquinas

La protección contra explosiones tiene su origen en el sector de la minería. Hasta la segunda mitad del siglo, las mezclas de metano y aire que se generan en la extracción de carbón y que son explosivas en una proporción determinada se contrarrestaban con explosiones controladas. Pero, ¿cómo se hace ahora?

Los numerosos avances técnicos y las normativas de protección hacen innecesaria la combustión del grisú. Sin embargo, la protección contra explosiones no ha perdido importancia a pesar de ello. Al contrario, es un concepto muy extendido, no solo en la minería, sino también en otros sectores en los que se utilizan materiales explosivos, como por ejemplo, la industria química, durante la producción de petróleo crudo o gas natural y en la industria alimentaria.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Funcionamiento de sistema económico
  • Breve puesta en marcha y revisión gracias al concepto modular
  • Costes operativos reducidos gracias a la tecnología de conexión resistente a las vibraciones y libre de mantenimiento
  • Los ajustes pueden realizarse rápidamente con el factor de forma y la versatilidad óptimos

Una mezcla explosiva

Combinadas con el oxígeno, estas sustancias crean una «atmósfera explosiva peligrosa». En presencia de una superficie caliente o una chispa eléctrica, pueden dar lugar súbitamente a una situación que debe evitarse a toda costa, ya que un evento de este tipo puede afectar directamente a muchas personas, por no mencionar el impacto sobre el medioambiente y los sistemas de producción. Por ello, en Europa ya existen directivas consolidadas para los Estados miembros y la legislación pertinente: las Directivas ATEX (del francés ATmosphères EXplosives) Estas Directivas comprenden la norma 1999/92/CE para operadores de planta y la norma 2014/34/UE (anteriormente 94/9/CE) para fabricantes de equipos. Los equivalentes más importantes de las Directivas ATEX europeas en el mercado americano son los artículos correspondientes sobre «clasificación de lugares peligrosos» (HazLoc) del NEC y CEC y el EAC Ex. Otras normativas importantes incluyen el proceso de conformidad EAC (Eurasian Conformity) de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia, que sustituye a los antiguos procesos de importación GOST y es muy similar a ATEX y CE.

Protección contra explosiones

La protección contra explosiones suele dividirse en primaria, secundaria y terciaria. Las medidas primarias de la protección contra explosiones van dirigidas a evitar o limitar la generación de atmósferas explosivas. Las medidas secundarias de protección contra explosiones se utilizan para evitar la ignición de atmósferas explosivas, esto es, para evitar fuentes potenciales de ignición. Las medidas terciarias de protección contra explosiones sirven para mitigar el impacto de una explosión hasta niveles casi inocuos. Durante la evaluación de riesgos, que cada operador de planta debe realizar, el operador se debe preguntar en primer lugar si, como parte de la protección contra explosiones primaria, es posible sustituir el material potencialmente explosivo para evitar una explosión. Si no es posible, el operador de planta debe clasificar la planta en función del riesgo y delimitar el acceso. El modelo de zonas es el método más utilizado en el mundo y se especifica en 1999/92/CE. En Estados Unidos y Canadá, es común encontrar clasificaciones por «Divisiones».

WDP_116_Vorsicht explosiv_Kläranlage.png

Las atmósferas explosivas siempre están presentes en el interior de un depósito; por tanto, es un área de zona 0. Las válvulas de control o los conductos de ventilación de los gases de escape están clasificados como zona 1. En este entorno, las atmósferas explosivas pueden formarse durante el funcionamiento normal. Esto no ocurre normalmente en la zona 2 y, si ocurre, solo lo hace de forma momentánea.

Zonas Ex

El modelo de zonas clasifica las áreas de la planta según los riesgos presentes en zonas 0, 1 y 2 para las atmósferas de gas, y 20, 21 y 22 para las atmósferas de polvo. Como parte del análisis de riesgos, el operador debe valorar la frecuencia y la duración de las atmósferas en las diferentes áreas de la planta y en consecuencia dividir su planta en estas zonas. La zona 0 y la zona 20 son en este caso las más peligrosas (Tabla de descripción de zonas). Ejemplo: Clasificación de zona de un depósito que se llena de crudo líquido e incluye un manómetro como el que muestra nuestra ilustración.

Selección del dispositivo

Todos los dispositivos para atmósferas explosivas que se vayan a utilizar en Europa en zonas 0 y 1 o 20 y 21 deben estar certificados por un organismo reconocido e incluir una marca en la certificación de ensayo. Esta marca identificativa incluye la información necesaria para usar el equipo en áreas explosivas e indica el grupo y la categoría del equipo. Con respecto al grupo de equipo, los recursos operativos se dividen en dos grupos: los dispositivos utilizados en minas susceptibles de generar grisú (I) en categorías M1 y M2, y los dispositivos del resto de aplicaciones (II) en las categorías 1, 2 y 3, con el apéndice G para gas y D para polvo. La categoría indica la zona en la que puede utilizarse el equipo. Además, la marca identificativa incluye información sobre el tipo de protección, el grupo de gas o polvo y la clase de temperatura si el dispositivo ha sido probado conforme a una norma. Para evitar una explosión, suele haber varias opciones que se han desarrollado cuidadosamente durante las últimas décadas y considerado en las normas correspondientes. Para el equipo eléctrico se han definido diferentes tipos de protección. Sin embargo, determinados tipos de protección no son adecuados para todas las zonas. El tipo de protección Ex n, por ejemplo, solo puede utilizarse en zona 2. El tipo de protección Ex i (seguridad intrínseca), en cambio, permite el uso del equipo hasta en zona 0. En nuestro ejemplo, utilizamos seguridad intrínseca porque es uno de los tipos de protección más escogido y utilizado.

WDP_116_Vorsicht explosiv_Produktbezeichnung.png

Seguridad intrínseca

El tipo de protección se basa en el principio de limitación de energía: los valores de corriente, tensión y energía de un circuito eléctrico, que llegan al área explosiva durante la medición y control, deben ser suficientemente bajos para no generar chispas ni sobrecalentamiento. Los circuitos eléctricos de seguridad intrínseca constan por tanto de componentes de seguridad intrínseca y del equipamiento asociado. Estos circuitos se instalan fuera de las zonas Ex. En nuestro ejemplo del depósito de petróleo, esto significa que, primero, el equipamiento de seguridad intrínseca, básicamente el sensor del manómetro, debe ser adecuado para su instalación en zona 1; y segundo, el siguiente dispositivo y el equipamiento asociado conectado al sensor deben garantizar que al sensor no llegue más energía de la que pueda controlar, sin provocar calentamiento. El nivel de calentamiento permitido depende de la composición de la atmósfera explosiva, es decir, de lo alta o baja que sea la temperatura de ignición del gas utilizado. Además, la limitación de energía debe garantizar que no se generen chispas de ignición, o si se generan, que permanezcan por debajo de la energía de ignición del gas utilizado.

Verificación de seguridad intrínseca

Otro aspecto importante que hay que considerar para el tipo de protección de «seguridad intrínseca» son los datos técnicos de seguridad, que afectan a los recursos operativos de seguridad intrínseca y al equipamiento asociado. La información sobre Ui, Ii, Pi, Ci y Li muestra los valores máximos que un dispositivo puede absorber en la entrada sin riesgo de que la función de protección del circuito eléctrico de seguridad intrínseca quede anulada. La información sobre Uo, Io, Po , Co y Lo indica los valores máximos de potencia del equipo. Comparándolos se puede garantizar que no se generen chispas de ignición significantes y que la superficie del equipamiento de seguridad intrínseca no se caliente por encima del valor aceptable para el uso aprobado. Los valores deben compararse entre sí. En este caso se aplica la condición que se muestra en la figura «Verificación de seguridad intrínseca». Esta comparación se denomina «Verificación de seguridad intrínseca». Al igual que el resto de documentos, también hay que cumplimentar el documento de protección contra explosiones (consulte la figura de abajo).

WDP_116_Vorsicht explosiv_Ex-Zonen_02.png

Seguridad intrínseca y verificación

Dos categorías de protección frente a deflagración

Muchos dispositivos, especialmente los denominados equipamientos eléctricos asociados, que normalmente deben instalarse fueran del área Ex, a menudo también están homologados para su instalación en zona 2, en cuyo caso, incluirían el siguiente marcado:

Ejemplo de marcado de una instalación en zona 2:

Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Ejemplo de marcado de seguridad intrínseca, lo que significa que el dispositivo se puede conectar a un sensor o actuador de seguridad intrínseca en el área Ex si la «Verificación de seguridad intrínseca» lo permite:

Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC

Nueva Directiva ATEX 2014/34/UE

El 20 de abril de 2016 entró en vigor la nueva Directiva ATEX 2014/34/UE, que contempla nuevos requisitos con respecto a las áreas de aplicación, el concepto, la salida al mercado, la acreditación de los organismos de pruebas y el seguimiento de mercado y amplía las obligaciones del fabricante en relación con el marcado del equipo y la información del usuario. La nueva Directiva ATEX se adoptó como ley nacional con la nueva normativa sobre productos de protección contra explosiones el 6 de enero de 2016. La Berufsgenossenschaft Rohstoffe and chemische Industrie (BG RCI) [asociación de seguros de responsabilidad civil de los fabricantes alemanes de las materias primas y la industria química] expone que «por regla general, la nueva Directiva ATEX 2014/34/UE es una adaptación de la directiva a los requisitos puramente formales de la decisión n.º 768/2008/CE, que no modifica sustancialmente la directiva en comparación con la antigua Directiva ATEX 94/9/CE». La buena noticia es que todos los dispositivos que hayan sido certificados antes del 19 de abril de 2016, están exentos de nuevas pruebas. La Directiva 2014/34/UE solo se aplica a productos nuevos.

WDP_116_Vorsicht explosiv_Eigensicherer-Stromkreis.png

Normativa nueva e inequívoca

Además, cabe señalar que los operadores de planta se pueden convertir en «fabricantes» en determinadas circunstancias y por tanto, también están sujetos a la nueva Directiva ATEX 2014/34/UE. En este sentido, hace referencia a la producción propia, que en el pasado solo se consideraba parte de la instalación. La nueva Directiva regula con mayor claridad las áreas que quedaban indefinidas en la antigua directiva. Según la PTB, todas las áreas que se podrían vender en teoría porque son, por ejemplo, móviles, deben considerarse parte de la producción propia. Además de la evaluación de riesgos y el documento de protección contra explosiones, la nueva Directiva también exige una declaración de conformidad de la CE y un certificado de ensayo de la CE. La nueva normativa sobre protección contra explosiones define en su apartado 5 las «Obligaciones generales del fabricante» de la siguiente forma: «Si el fabricante comercializa algún producto o lo utiliza primero con fines propios, se asegurará que se haya diseñado y fabricado de conformidad con los requisitos básicos de salud y seguridad conforme al apéndice II de la Directiva 2014/34/UE». Esto implica la obligación de cumplimentar los documentos correspondientes antes de la puesta en servicio. La nueva Directiva ATEX especifica requisitos más estrictos para los organismos «reconocidos», con respecto a las opciones y equipos de pruebas, entre otras cosas, que ahora deben verificarse en Bruselas. También han aumentado los requisitos de seguimiento de mercado y su autoridad supervisora se va a ver reforzada. Cada actor económico, incluido el vendedor, deberá comunicar a la autoridad supervisora del mercado a quién se ha comprado el producto y a quién se ha vendido.

Lectura recomendada

Más del área de la tecnología de procesos

Protección Ex, automatización de procesos modular y Procesos 4.0. Más información sobre los avances y desafíos actuales de la industria.

Procesos 4.0

Cadenas de valor inteligentes

Transformar y rediseñar digitalmente los procesos: WAGO es su partner de confianza para el desarrollo personal y la implantación.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatización de procesos modular

DIMA es el futuro

Los conceptos de sistemas modulares son la solución a las constantemente cambiantes demandas del mercado. WAGO le ayuda en el proceso de desarrollo.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

WAGO en otros sectores

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la ingeniería de procesos. Conozca mejor las soluciones que ofrece WAGO en otros sectores.

A bordo del bardo del futuro

Tecnología moderna de propulsión, conexión de subsistemas en red: la automatización y la digitalización ya forman parte del equipamiento de serie de las embarcaciones.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Una industria en transición

Las tecnologías modernas de automatización y digitalización generan redes inteligentes comunicativas.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg