e!COCKPIT.

">

Referentie 31 januari 2022
Pioniers projecteren in recordtijd

Het moeten ontspannen tijden zijn geweest toen de eerste röntgeninspectiesystemen op de markt kwamen. "We wisten toen amper wat ppm betekent", aldus Research Director R&D Martin Sokolowski met een knipoog. Tegenwoordig staan bij Nordson MatriX niet alleen een steeds hogere resolutie en een maximale snelheid in het middelpunt. Ook de machines zelf worden in recordtijd ontwikkeld. Toch zijn geen twee machines hetzelfde. De automatiseringsmodules van WAGO komen van oudsher tegemoet aan deze hoge mate van individualisering – net als de engineering software e!COCKPIT.

e!COCKPIT:

  • "Early birds" bij het gebruik van e!COCKPIT

  • Modulariteit voor snelle ontwikkelingstijden
  • e!COCKPIT – comfort voor programmeurs en gebruikers

"Early birds" bij het gebruik van e!COCKPIT

Nauwkeuriger, sneller én flexibeler: fabrikanten van dure of veiligheidsrelevante producten stellen enorm hoge eisen aan röntgeninspectiesystemen. Nordson MatriX weet aan al deze eisen te voldoen dankzij een modulair concept, dat van het mechanische systeem tot de programmering van de besturing wordt toegepast. De systemen van MatriX worden gebruikt voor de controle en de bewaking van de kwaliteit van elektronische onderdelen evenals van medische implantaten of gegoten onderdelen. De lijst met referenties bevat tal van gerenommeerde klanten uit de automobielindustrie, de medische sector evenals grote namen uit het bereik consumer electronics.

Sinds 1998 produceert het bedrijf uit Feldkirchen nabij München met wereldwijd meer dan 100 medewerkers geautomatiseerde machines. De techniek van WAGO wordt hierbij al sinds het begin toegepast. Aanvankelijk zochten de ingenieurs eigenlijk alleen naar een I/O-systeem dat via Ethernet aangesloten kon worden. Bij WAGO vonden de ingenieurs wat ze zochten, kozen vervolgens echter voor de volledig nieuwe veldbuscontrollers. Deze werden aanvankelijk zonder PLC-programma als remote I/O's gebruikt. De ontwikkelaars wisten toen echter al dat de toekomstige real time eisen aan de besturingstaken niet alleen met een PC-toepassing en een TCP/IP-gebaseerde remote I/O gerealiseerd zouden kunnen worden. Zo kon de functionaliteit van de controllers in de daaropvolgende jaren benut én verhoogd worden. Iedere nieuwe generatie controllers van WAGO zorgde voor een verhoging van de performance en zodoende voor de noodzakelijke doorontwikkeling van machines. MatriX was toen nog onder de naam Macrotron Process Technologies actief en beschouwde de automatisering van röntgeninspectiesystemen toen al als één van de speerpunten. Onder de naam MatriX Technologies is het bedrijf sinds 2004 actief en weet sindsdien overtuigende groeicijfers voor te leggen. Sinds 2015 maakt MatriX deel uit van de Nordson Group.

Er is veel vraag naar de automatiseringsexperts van het bedrijf. Besturingen programmeren, schakelschema's genereren en zorg dragen voor een geïntegreerde automatisering die aan de toenemende miniaturisering van de elektronica en aan diverse andere eisen van de verschillende klanten voldoet – het werk van de automatiseringsexperts garandeert het concurrentievermogen van het bedrijf. De klanten verwachten immers niet alleen dat de machines voor de kwaliteitsborging extreem korte cyclustijden ondersteunen en met een hoge resolutie werken. Ze verwachten ook dat de Automated Inline X-ray Inspection Systems, afgekort AXI, evenals de andere MatriX-inspectiemachines na de bestelling snel worden geleverd.

factory_fliessband_getraenkedosen_blanco_2000x1500.jpg

Modulariteit voor snelle ontwikkelingstijden

Korte levertijden bij speciale machines stellen hoge eisen aan het concept van de machine én de planning. Christoph Bestle, sinds 2009 bij MatriX verantwoordelijk voor de elektrische planning, het opstellen van schakelschema's en de programmering van PLC's, gebruikt voor de programmering van het WAGO I/O-SYSTEM 750 de ontwikkelingsomgeving WAGO I/O-PRO voor besturingssystemen op basis van CoDeSys 2. De intensieve planning, zoals deze bijvoorbeeld voor nieuwe toepassingsgebieden zoals de zogenoemde "Final Assembly Tests" van dure, verpakte consumer producten zoals smartphones of medische producten noodzakelijk is, ging hem met dit systeem goed af. De I/O-componenten of de steppercontrollers van WAGO ziet Bestle als modules die – net als de veiligheidscomponenten van Pilz – voor de automatisering in het kader van modulaire machineconcepten goed met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Met WAGO heeft MatriX een partner met een omvangrijk productportfolio gevonden, een productportfolio dat MatriX telkens opnieuw van de juiste oplossing voorziet. Volgens Martin Sokolowski, Research Director R&D bij MatriX, is dit te wijten aan de focus op het grote aantal middelgrote machinebouwers in Duitsland. Sokolowski legt uit: "WAGO is in staat om ook kleine aantallen te produceren en ondersteunt ons op deze wijze optimaal bij de ontwikkeling van nieuwe producten." Het persoonlijke contact met de toeleveranciers was én is voor hem net zo belangrijk als het contact met de klanten van MatriX.

Het programmeersysteem is compatibel met IEC-61131 en biedt de machinebouwer een groot voordeel: de geïntegreerde visualisatie. Christoph Bestle licht toe: "We installeren de engineering tool op elke machine. Hierdoor kunnen we flexibel reageren als kleine aanpassingen nodig zijn.

Aangezien we de nieuwste generatie controllers van WAGO sinds jaren consequent integreren, zijn de ontwikkelaars in staat om de juiste koers uit te stippelen voor het gebruik van de nieuwe engineering software. Een nieuw onderdeel van de PFC-productfamilie, de PFC200, is hét product voor de migratie van het op CoDeSys 2-gebaseerde WAGO I/O-PRO naar het nieuwe e!COCKPIT-systeem op basis van CoDeSys 3. De PFC200 ondersteunt zowel de oude als de nieuwe software. Zonder tijdsintensieve aanpassing van de planning van de hardware of van de stuklijsten is de migratie naar e!COCKPIT natuurlijk bijzonder eenvoudig te realiseren.

e!COCKPIT – comfort voor programmeurs en gebruikers

Van een belangrijke ontwikkelingsstap, die WAGO met de overstap naar de op CoDeSys -3 gebaseerde tool heeft gezet, profiteert MatriX direct. "Veel moderner", aldus het oordeel van Bestle over de nieuwe projecteringstool e!COCKPIT, "echt veel moderner, met name in vergelijking met de oude projecteringstool". De zogenoemde "look and feel" van de nieuwe ontwikkelingsomgeving van WAGO wist hem direct te overtuigen. De software, die naast de configuratie van de hardware en de programmering ook de simulatie, de visualisatie en de inbedrijfstelling ondersteunt, baseert op CoDeSys 3. Bestle is vol lof over de geïntegreerde visualisatie: "De diagnose en het opsporen van fouten is zowel voor onze monteurs als voor onze klanten een stuk gemakkelijker geworden, met name bij interfaceproblemen." Vanzelfsprekend profiteert hij zelf ook van de geïntegreerde tool, aangezien hij voor de configuratie ervan rechtstreeks toegang heeft vanuit het PLC-programma.

Het eerste grote project met e!COCKPIT heeft hij reeds succesvol gerealiseerd. "Ik heb echt genoten van het gebruikerscomfort, bijvoorbeeld de invoerhulp bij het programmeren", aldus Bestle. Op deze wijze is een CT-inspectiesysteem ontstaan waarmee accu's voor consumer artikelen gecontroleerd kunnen worden.
Om de ontwikkelaar in staat te stellen om ook complexe projecten in een recordtijd te realiseren, biedt de engineering software ondersteuning op diverse gebieden. Met het netwerkaanzicht kunnen klassieke netwerkprotocollen zoals MODBUS eenvoudig gepland en geprogrammeerd worden. Dankzij de drag-and-drop- én de copy/paste-functies is dat intuïtief mogelijk. Bij de configuratie van applicaties kan Nordson Matrix ook in de toekomst profiteren van de hoge mate van herbruikbaarheid van de softwaremodules. Op deze wijze wordt het beproefde modulaire systeem van de machinebouwer verder ondersteund.

Inwerken is bij e!COCKPIT niet nodig – dat geldt vooral als reeds kennis op het gebied van IEC-61131 aanwezig is. Dan is het gebruik van de op CoDeSys-3 gebaseerde software kinderspel. De beschikbare bibliotheken en het zogenoemde "ribbon design" met de overzichtelijke menubalk zorgen voor een hoge mate van comfort en snelheid. Alleen de voor de desbetreffende stap relevante functies zijn beschikbaar. Dat zorgt voor meer overzicht – en bespaart tijd.
factory_referenz_nordson_2000x1500.jpg

Ongekende mogelijkheden voor "Early birds"

Er zijn echter nog een aantal aandachtspunten, aldus Bestle. Zo zou een actualisering van het licentiemodel wenselijk zijn om de vertrouwde flexibiliteit op de werkvloer te kunnen handhaven. Dan staat niets een "generatiewisseling" van de ontwikkelingsomgeving in de weg. Ook Martin Sokolowski, Research Director R&D bij MatriX, is blij één van de "Early birds" te zijn. "We zijn bereid en willen de volgende stap dan ook zo spoedig mogelijk zetten. Onze producten worden gemiddeld zo'n zes tot tien jaar gebruikt. Hoe vroeger we de verbeterde engineering software kunnen gebruiken, hoe langer we support op maat kunnen bieden." Voor Sokolowski is het daarom van groot belang om up-to-date te blijven als het om de toepassing van nieuwe techniek gaat, hoewel hij zich ervan bewust is dat dat het een en ander van alle medewerkers vergt. "Tijdens deze vroege fase van e!COCKPIT kunnen we echt een bijdrage leveren en op deze wijze normen en trends bepalen."

Sokolowski doet meteen een suggestie: "Voor het versiebeheer hebben we nog geen optimale oplossing." Verschillende varianten van een project archiveren of door middel van een rollback naar eerdere versies terugzetten – in de softwareontwikkeling is dit al sinds lange tijd vanzelfsprekend. Voor de kwaliteitsborging zou Sokolowski ook in e!COCKPIT over deze functies willen beschikken, bijvoorbeeld als plug-in. Hij benadrukt: "Dit zou het werk op de werkvloer aanzienlijk vereenvoudigen. Zodra het versiebeheer zo eenvoudig functioneert – dus niet disciplinegericht – zal het gegarandeerd werken." Samen met Bestle vertrouwt hij op een langdurige en succesvolle samenwerking, waarbij WAGO het productassortiment ook in de geest van MatriX verder ontwikkelt. Zonder twijfel: deze wens zal WAGO met de hoogste prioriteit behandelen en zo spoedig mogelijk realiseren. Bij "Early birds" houdt de automatiseringsspecialist altijd een vinger aan de pols.

van Jürgen Pfeifer en Christian Mühlegger | 28.09.2016

Productoverzicht

WAGO in de praktijk

Referenties uit het bereik productietechniek

Als partner en innovator realiseert WAGO tal van interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van productietechniek mogelijk maken.

Onderhoudsvrij en tijdbesparend

CNC-boormachines van Schmoll worden wereldwijd ingezet. Bij het bedraden van de elektrische installatie worden TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO gebruikt.

factory_referenz_schmoll_torsten-thom_markus-winterschladen_reihenklemmen_2000x1500.jpg
Referentie