Referentie 26 augustus 2019
In twee werelden veilig onderweg

Ieder voertuig dat door ZWEIWEG International GmbH & Co. KG wordt geleverd, is gereed om zowel op straat als op het spoor werk te verrichten. Om dit mogelijk te maken, is een sterk staaltje Duitse ingenieurskunst, een grote portie oplossingsgeoriënteerd denken, oog voor detail en absoluut betrouwbare verbindingstechniek nodig.

Rijden als op rails

Met deze slogan maakte een bekende Duitse autofabrikant vlak na de milleniumwisseling reclame. Sinds ruim zes decennia wordt deze slogan ook bij ZWEIWEG behartigd. Het bedrijf, dat in 1940 werd opgericht, is tegenwoordig onder de naam ZWEIWEG International actief en maakt deel uit van de ZAGRO Group. Op de hoofdvestiging in het Duitse Leichlingen zijn ruim 75 medewerkers werkzaam in de bouw van zeer speciale voertuigen. Per jaar worden 20 tot 30 voertuigen geleverd die zowel op straat als op spoor kunnen rijden. De voertuigen worden onder andere gebruikt voor de montage van bovenleidingen, het reinigen en lassen van rails, rangeerwerkzaamheden of als reddingsvoertuig. Wereldwijd weten klanten de door ZWEIWEG omgebouwde voertuigen te waarderen. Aangepast worden gebruikelijke voertuigen – dus zowel pick-ups als vrachtwagens van 40 ton.

Stuk voor stuk uniek

Afhankelijk van de taken die het rail-wegvoertuig dient te vervullen, duurt een een ombouw ongeveer twaalf maanden. "Met uitzondering van de railgraafmachines leveren wij geen standaard producten", aldus Dirk Löscher, constructieleider en al sinds bijna 35 jaar actief bij ZWEIWEG International GmbH & Co. KG. "Er zijn tal van parameters waarmee wij bij de projectering rekening moeten houden: routeprofielen met af te leggen bochtradiussen, bodemvrijheid, gewichtsverdeling voor een veilige rit zowel op straat als op het spoor, de profielen van de vrije ruimte en nog veel meer. Onze voertuigen zijn in zeer sterke mate geïndividualiseerd." Naast de mechanische modificaties zoals de montage van inrichtingen voor het rijden op rails, de werkapparatuur, de hefplatforms, de aanbouwdelen enz. wordt ook het volledige elektrische systeem van het basisvoertuig gewijzigd en uitgebreid. "Het begint al met het verlichtingssysteem: voor spoor en straat gelden uiteenlopende eisen aan de verlichting. Bij gebruik op het spoor wordt de verlichting voor de weg volledig uitgeschakeld - en vice versa", legt Löscher uit.

MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z0916_DxO_2000x1125.jpg

Handenarbeid: het elektrische systeem van het voertuig wordt tijdens de ombouw volledig gemodificeerd.

Er zijn tal van parameters waarmee wij bij de projectering rekening moeten houden. Onze voertuigen zijn in zeer hoge mate individueel.
Dirk Löscher, ZWEIWEG International GmbH & Co.KG

Iedere kabel wordt gemodificeerd

Niet alleen in de bestuurderscabine, maar ook aan het voertuig zelf monteren de specialisten van ZWEIWEG eigen schakelkasten. Het gebruiksprofiel bepaalt uiteindelijk welke besturing en welke signalen hiervoor noodzakelijk zijn. "De door ons gebruikte besturingen verwerken 100 tot 200 signalen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om parameters voor de bewaking van de druk op de railassen of voor de aansturing van het railonderstel alsook om de vrijgave voor ritten of de communicatie van het werkplatform met de besturing van het voertuig", legt Löscher uit. De elektromonteurs in zijn team gaan bij ieder project tal van uitdagingen aan. De schakelkasten en kabeltrajecten worden altijd individueel gepland. De beschikbare ruimte in de schakelkasten is beperkt, de configuratie van de 250 tot 300 klemposities per voertuig moet dan ook uitermate nauwkeurig worden voorbereid. "Bij een gemiddelde ombouwtijd van één jaar zou men wellicht kunnen denken dat we niet onder tijdsdruk staan", vertelt Löscher verder. "Wij zijn echter permanent in de weer om onze doorlooptijden te reduceren en de elektromonteurs zijn verantwoordelijk voor de 'finishing touch'. Het opsporen en verhelpen van bedradingsfouten kost immers tijd en moet dan ook, ongeacht de geringe beschikbare ruimte, koste wat kost voorkomen worden."

Er zijn tal van parameters waarmee wij bij de projectering rekening moeten houden. Onze voertuigen zijn in zeer hoge mate individueel.
Dirk Löscher, ZWEIWEG International GmbH & Co.KG

Betrouwbaarheid en veiligheid tot in het detail

Ondanks het individuele karakter van ieder voertuig werken de specialisten met modulaire concepten. De klemmen voor het hefplatform of voor het railonderstel worden bijvoorbeeld gestandaardiseerd belegd. Bij de hiervoor benodigde verbindingstechniek vertrouwt ZWEIWEG al decennialang op de schroefloze klemmen van WAGO. "Veiligheid heeft voor ons natuurlijk absolute prioriteit", aldus Löscher. "Alle kabels moeten altijd en overal muurvast aangesloten zijn. Als wij hiervoor schroefklemmen zouden gebruiken, zouden wij ook de niet belegde aansluitingen moeten vastschroeven. Sinds de jaren negentig maken wij daarom uitsluitend gebruik van de schroefloze klemmen van WAGO – een echte openbaring." De constructieleider weet niet alleen de tijdsbesparing te waarderen – het krimpen van adereindhulzen is overbodig, net als het vastschroeven – maar ook de absoluut veilige verbinding. De CAGE CLAMP®-technologie in de producten van WAGO zorgt voor een veilige aansluiting en een perfecte verbinding. Afgestripte massieve geleiders worden bij ZWEIWEG veel gebruikt en kunnen dankzij de push-in techniek eenvoudig aangesloten worden. De trilvaste en conform IEC/EN 61373 schokgeteste verbindingstechniek is onontbeerlijk bij spoorwegtoepassingen. "Het maakt niet uit of wij signalen willen verdelen of rangeren, of dat wij afzonderlijke aders met elkaar willen verbinden of bruggen. WAGO heeft altijd passende en perfect op elkaar afgestemde producten voor ons – zonder lastig en tijdsintensief vastschroeven", vertelt Löscher verheugd en verwijst naar een ander voordeel: "De 2-etageklemmen, de doorgangsklemmen en de rijgklemmen van het TOPJOB®'S-assortiment betekenen een echte ruimtebesparing. Alleen dankzij deze klemmen is de hoge pakkingsdichtheid, die wij bij de voertuigen moeten bereiken, mogelijk."

Alsmaar beter

Om ook in de toekomst één van de topadressen op het gebied van rail-wegvoertuigen te zijn, vertrouwt ZWEIWEG op de meest moderne productietechnologieën, goed opgeleide medewerkers en een constante optimalisering van processen. Zelfs aan innovaties in kleine details wordt de nodige aandacht besteed. ZWEIWEG is dan ook blij met de doorontwikkeling van de TOPJOB®'S-rijgklemmen: "Klemmen met drukknop of hendel? Voor ons betekent dat nog sneller en veiliger bedraden! Met name op moeilijk toegankelijke plekken is werken zonder gereedschap een echte vooruitgang", weet Löscher de ontwikkeling te waarderen. "Wij zijn in ieder geval enorm blij met dergelijke innovaties die ons werk vereenvoudigen. Maar nog veel belangrijker zijn voor ons de door WAGO geleverde contactkwaliteit en de duurzame stabiliteit. Er is volgens mij nog nooit een van onze voertuigen uitgevallen vanwege niet functionerende klemposities." Betrouwbaarheid en onderhoudsvrijheid zijn voor ZWEIWEG dan ook echte concurrentievoordelen.

Auteur: Lena Kalmer, Communication Manager, WAGO

MM-4540_Referenz_Zweiweg_4Y1Z1097_DxO_2000x1125.jpg

Schakelcentrale: afhankelijk van het gebruiksdoel worden de voertuigen met tal van extra systemen uitgerust die vrijwel alle bijkomende signalen verwerken. Constructieleider Dirk Löscher benadrukt dat alle kabels voor een veilig bedrijf correct aangesloten moeten worden.

Altijd passend

Meer power met de
TOPJOB® S-rijgklemmen

Het ruime en flexibele productassortiment aan rijgklemmen biedt meer dan slechts een veilige elektrische verbinding in verschillende industriële toepassingen en moderne gebouwinstallaties.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg