Gemeinsames Projekt

28. Februar 2024
Digitalisieren mit IIoT: Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Daten

Um auf Herausforderungen wie Ressourcenknappheit, Klimawandel oder erhöhte Betriebskosten in der Industrie einzugehen, entstand ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt mit WAGO und Endress+Hauser. Das Ergebnis: eine für das Brownfield individuell anpassbare I/O-Lösung. Dabei wurde unser WAGO PFC200, der WAGO Compact Controller 100 und die WAGO IoT-Box als Gateway verbaut. Endress+Hauser stellte dabei die Messtechnik bereit und ermöglichte per digitalem Service von Netilion Network Insights die Visualisierung der Messdaten. Mit Netilion Network Insights werden Prozesse transparent und Protokolle oder Nachweise einfach erstellt.

Ein Beispiel dafür ist die Wasserwirtschaft: Als skalierbare Komplettlösung konnte bei einem Projekt für die Wasserversorgung Oberzent die Transparenz von der Wasserentnahme bis hin zur Wasserverteilung geschaffen werden. Aber auch andere Industrielösungen wie beispielsweise der Nachweis der Abwasserqualität in einer Bierproduktion können so umgesetzt werden.

Das Aufzeichnen permanenter Infos über den Zustand einer Anlage und notweniger Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen langfristig vorausschauendes Handeln und Effizienz im Betrieb.

Das Projekt im Video

Die Herausforderung bei der gemeinsam entwickelten Digitalisierungslösung von WAGO und Endress+Hauser lag darin, entfernte Signale in die cloudbasierte Plattform Netilion einzubinden. Das ist wichtig, um zu jeder Zeit einen aktuellen Überblick über den technischen Zustand der Außenstationen zu erhalten, ohne vor Ort zu sein. Dabei setzt Endress+Hauser auf den Service Netilion Network Insights – eine Lösung für kommunale und industrielle Kunden, die hohe Anforderungen an das Monitoring von dezentralen Messstellen haben. Der Anwender erhält die Möglichkeit, die realen Messwerte plattformunabhängig auf dem Mobiltelefon, Tablet oder einem beliebigen Webbrowser einzusehen und darüber hinaus auch fertige Reporte, Charts und KPI anzuschauen und bewerten zu können. Durch unterschiedlichste Analysefunktionen können langfristig Prozessmaßnahmen sowie Instandhaltungskonzepte effizient optimiert werden.

Die WAGO Komponenten PFC200, der Compact Controller 100 und die WAGO IoT-Box haben bei der Lösung die Aufgabe übernommen, die unterschiedlichen Felddaten verschiedener Messgeräte über eine Vielfalt von Schnittstellen zu erfassen und die Messdaten lokal aufzubereiten, um sie anschließend der Netilion-Cloud zur weiteren Verarbeitung und Auswertung zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist eine rundum skalierbare Hardwarelösung, um anlagenspezifische Projektanforderungen umzusetzen.

Unsere WAGO Komponenten PFC200, der Compact Controller 100 und die WAGO IoT-Box als Gateway in Kombination mit der Messtechnik von Endress+Hauser machen die Lösung komplett.

Die Konstruktion-Kits mit dem WAGO PFC 200 aus der Serie 750 bieten einen modularen Hardwareaufbau und somit die Möglichkeit, die Module ganz individuell auswählen zu können. Der WAGO Compact Controller 100 eignet sich ist als Kompaktsteuerung bei kleineren Projekten, die nur wenige Messdaten benötigen. Die WAGO IoT Box rundet das Konzept schließlich ab. Dem Kunden wird für seine individuelle Projektanforderung eine fertig verdrahtete Lösung geliefert, die dann nur noch vor Ort montiert und angeschlossen werden muss. Es handelt sich hierbei um ein intelligentes IoT-Gateway, das als OT/IT-Bindeglied bei dieser Lösung eingesetzt wird.

Die stetige Weiterentwicklung im Kontext verschiedener gesetzlicher Verordnungen, Sustainability-Initiativen oder Optimierungsprojekten konnte die geforderte Flexibilität unter Beweis stellen und bringt klare Mehrwerte für den Anwender.

Unsere Lösung in der Anwendung

IIoT für die Wasserwirtschaft – Wasserversorgung Oberzent

Zu unseren Produkten

WAGO IoT Box

Das Unternehmen der Zukunft ist vor allem eines: umfassend vernetzt. Alles, was noch nicht an die IT angebunden ist, muss früher oder später angebunden werden, insbesondere die Produktion. Viele Unternehmen sind darauf nicht eingestellt – und ihre Maschinen und Anlagen von Haus aus gar nicht in der Lage, Daten zu verschicken. Genau an dieser Schlüsselstelle setzt WAGO mit der IoT-Box an.

Compact Controller 100

Der WAGO Compact Controller 100 mit integrierten I/Os bietet maximale Leistung bei minimalem Platz.

MM-466548_website_compact-controller_kampagnenmotiv_1_2000x2000.jpg

Controller PFC200

Programmieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte noch einfacher und komfortabler mit dem WAGO PFC200 für komplexere Anwendungen.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg