Bürogebäude Auron - Raumautomation per Mausklick

Im Münchner Stadtteil Laim entsteht mit Auron ein neues Bürogebäude, das in Sachen Raumklima und Raumnutzung seinesgleichen sucht: Einerseits sorgt die ganzheitliche Ausrichtung nach Feng Shui für besondere Harmonie zwischen Mensch und Umgebung, andererseits ermöglichen die flexROOM®-Systemverteiler von WAGO die schnelle Inbetriebnahme und flexible Anpassung der Einzelraumregelungen.
Das Auron in München unterscheidet sich von anderen Bürogebäuden vor allem darin, dass es das Wohlgefühl seiner Mieter wie kaum ein anderes in den Vordergrund stellt.
Um das zu erreichen, wurde nicht nur gesteigerten Wert auf eine hochwertige Innenausstattung und eine exklusive Fassade gelegt: Von der Planung bis zur Umsetzung bestimmte insbesondere die chinesische Feng-Shui-Lehre die Gestaltung des rund 38.000 Quadratmeter großen Bürokomplexes, von dem derzeit der erste Bauabschnitt mit rund 19.000 m2 fertiggestellt ist. Für die Verantwortlichen war und ist diese Ausrichtung alles andere als reine Marketingstrategie – es ist vielmehr die ehrliche Überzeugung, dass sich Menschen in einem durch und durch harmonisch entworfenen Umfeld wohler fühlen als in herkömmlich geplanten Gebäuden.
Derlei Verbindlichkeit und Begeisterung für das eigene Konzept kamen auch bei den Kunden gut an. Bereits vor Baubeginn waren mehr als 40 Prozent der verfügbaren Mietflächen im Auron vergeben. Damit die Büros und Konferenzräume der späteren Mieter so individuell wie möglich geplant und umgesetzt werden können, musste neben Jahrhunderte alter Gestaltungslehre zusätzlich auf moderne Gebäudetechnik zurückgegriffen werden. „Die Entscheidung für oder gegen Automationskomponenten aus Minden stand in diesem Projekt erst gar nicht zur Diskussion, weil WAGO mit seiner neuen Lösung zur einfachen Inbetriebnahme und zur flexiblen Verwaltung der Einzelraumregelungen schon im Vorfeld voll überzeugt hat“, betont Michael Detterbeck von der Bauer Elektrounternehmen GmbH & Co. KG.
Bürogebäude Auron
- Raumplanung per Internet-Browser
- Energieplanung mit Auszeichnung
- Automationsplanung mit Konzept
- Partnerschaft mit Zukunft