[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Référence

Une technologie de pointe au service d’une géométrie complexe

Simplicité et ergonomie du système de raccordement WINSTA®

Le bâtiment de l’OMPI, qui abrite la plus grande salle de conférence de Genève, dispose d’un plafond étoilé indémontable, illuminé par quelque 1200 spots. Comment raccorder les lampes? Le défi posé aux techniciens a été relevé par Wago Contact SA. Le spécialiste de la connectique électrique figure parmi les fournisseurs des quelque 70 entreprises qui ont œuvré sur le chantier. Son système de raccordement WINSTA® a permis d’atteindre les objectifs, soit simplicité, gain de temps et économie.

Unique en son genre, la toute nouvelle salle de conférence de l’Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle (OMPI) a été inaugurée en septembre 2014. Petit bijou de la Genève internationale, elle flotte au pied de la tour originelle de l’OMPI. Formé de quatre boîtes contemporaines, l’édifice a été imaginé par le bureau d’architecture allemand Behnisch, à Stuttgart. L’image d’une sculpture flottante a inspiré sa conception. Le plus grand des quatre éléments imbriqués, qui confèrent à l’ensemble une forme géométrique spectaculaire, semble suspendu au-dessus du sol, grâce à un porte-à-faux massif en bois de 34 mètres de long: une prouesse technique extraordinaire et un record pour ce type de bâtiment!

Edifice précurseur et innovant, la salle de conférence de l’OMPI répond largement à toutes les exigences requises en matière de durabilité et de confort d’utilisation. Le projet fait la part belle à la durabilité, utilisant du bois d’origine local, la lumière naturelle, une ventilation hybride (naturelle et mécanique), et un système de climatisation fonctionnant avec de l’eau en provenance du lac Léman. Situé au chemin des Colombettes, à proximité de la Place des Nations, l’espace est prévu pour accueillir les grands rassemblements de l’OMPI, mais également des événements extérieurs. D’une surface de 1600 m2 et d’une capacité de 900 places en gradins, le bâtiment joue, par sa forme et sa réalisation, un rôle de représentation de l’institution, et symbolise son esprit de modernité et d’ouverture sur le monde.

Salle de conférence OMPI 

  • Gain de temps

  • Remplacement simple et pratique

Gain de temps

Le plafond de la salle de conférence est parsemé de quelque 1200 petites lampes, qui scintillent comme autant d’étoiles. Ces spots LED sont encastrés dans une voûte de bois indémontable. «La maintenance devait pouvoir se faire facilement, sans perturber le fonctionnement général», rappelle Philippe Coutantic, chef de projet chez Félix Badel & Cie SA à Genève. Mandatée pour réaliser l’équipement technique de la salle de conférence de l’OMPI, cette entreprise générale d’électricité - qui emploie quelque 150 collaborateurs et couvre toutes les spécialités de son domaine d’activité - a opté pour une solution WAGO. Le système de raccordement WINSTA® était en effet le plus approprié. Il permettait non seulement de respecter le timing très serré réservé à la pose (la mise en place a été réalisée en un mois), mais également de garantir une facilité d’opération lors de la maintenance, le tout avec un excellent rapport qualité/prix.

 «C’était la solution technique la mieux adaptée», résume Philippe Coutantic. Le cahier des charges comportait en effet de nombreuses contraintes. La puissance requise pour alimenter les 1200 spots (de chacun 35 watts) est très importante. «Si nous avions opté pour un câblage traditionnel, l’installation aurait été très lourde à exécuter, et nous aurions rencontré des problèmes techniques», souligne le chef de projet. Comme la main-d’œuvre coûte cher, mais aussi parce que le calendrier était serré, il était nécessaire de pouvoir intervenir rapidement, afin de réduire au maximum les pertes de temps. Souple et rapide, la solution WAGO a permis de répondre à toutes ces exigences. «Avec WINSTA®, les installateurs ont pu effectuer le précâblage des plafonds. Les spots ont ensuite été raccordés en fonction de l’avancement des travaux des menuisiers via des dérivateurs WINSTA® en H», note Didier Rominger, Area Sales Manager Building chez Wago Contact SA.

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Remplacement simple et pratique

La maintenance est aisée. Tout le système, non seulement la lampe, mais également la connectique, sont facilement extractibles de la cavité de montage. En cas de remplacement d’un spot, l’opération est simple, puisqu’il suffit de «déclipser» l’élément du plafond, de détacher la fiche, de remplacer l’éclairage défectueux, et de remettre le tout en place. Le système se verrouille au moyen d’une décharge mécanique qui libère alors un petit «clic» sonore, très utile pour s’assurer que les fiches sont bien en place.

Le raccordement des 900 pupitres de la salle de conférence de l’OMPI reprend le même modèle. «Le système WINSTA® a permis le précâblage des pupitres. Au moyen d’un dérivateur en T, le raccordement a pu être réalisé dans un laps de temps très court», affirme Didier Rominger.

Pourquoi WAGO:

  • WINSTA® MIDI facilite la connexion et la maintenance des éclairages.

  • Le pré-câblage du plafond avec WINSTA® réduit le temps d'installation.

  • Le remplacement des lampes défectueuses est pratique et sûr.

de Didier Rominger | 01..03.2015
Bildquellen: WIPO, WAGO

Référence

Installation d'une cuisine en toute simplicité

Avec ses 130 logements, la « Résidence La Toula » s'insère harmonieusement dans le cœur de la petite cité historique de Bulle. D'une surface comprise entre 57 et 195 m2, les appartements répartis sur six bâtiments neufs intègrent les technologies les plus récentes. En plus du triple vitrage moderne garantissant d'excellentes performances en termes d'isolation thermique et d'insonorisation, les logements sont aussi dotés du système de connecteurs pré-assemblé Winsta de Wago.

La_Toula_Header.JPG
Référence

La Poste Suisse - Eviter les erreurs et gagner du temps

La Poste Suisse transférera son siège principal dans le quartier bernois de Wankdorf City en 2015. Chargée des installations électriques du nouveau bâtiment colossal situé aux abords de la ligne ferroviaire, la société Elektro Burkhalter AG mise sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO Contact SA. A juste titre.

CH_Post
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique ferroviaire

Technique ferroviaire

Dans le train, sur la voie, dans les gares : la technologie WAGO assure le meilleur, parce qu'il y a les connexions sans entretien dans le trafic ferroviaire.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Technique ferroviaire
Technique des courants forts

Technique des courants forts

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Technique des courants forts