® S mit Hebel

">
[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz 14. Oktober 2019
„Ein richtiger Clou“

Zukunftsträchtiges Technologieprojekt mit den neuen WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel

Hier muss jeder Prozessschritt stimmen: 250 Gleichstromantriebe werden täglich von einem übergeordnetem Controller gesteuert. Für die Firma Rihatec gehört das zum Arbeitsalltag in ihrem neuesten Technologieprojekt.
Die neuen Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel können dabei unterstützen, dass die Prozesse noch einfacher von der Hand gehen.

Steuerung von 250 Gleichstromantrieben

11 Mitarbeiter, Flexibilität und eine gute Sichtbarkeit am Markt: Seit über 23 Jahren ist Josef Riffner, Geschäftsführer bei Rihatec, nun schon mit seinen Lösungen am Markt. Am Anfang stand die Idee, Schaltschränke, Steuerungen und Klemmenkästen jeder Größe und Art zuverlässig herzustellen. Auch heute steht das Unternehmen für Flexibilität und Zuverlässigkeit. Josef Riffner übernimmt die Projektakquise und Projektierung und sein Sohn Philipp Riffner kümmert sich um die Finanzen – ein eingespieltes Familienteam. Mit der Firma WAGO arbeitet Riffner schon seit über 30 Jahren zusammen und eins steht für ihn fest: „Ich bin seit über 30 Jahren WAGO Fan“. Im aktuellen Projekt werden 250 Gleichstromantriebe von einem übergeordnetem Controller gesteuert, sequentiell oder gleichzeitig. Diese Antriebe sind am Motor steckbar ausgeführt und werden vom Kunden im Schaltschrank selber angeschlossen. Und hier kommt die neue WAGO Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel zum Einsatz.

Die Handhabung der neuen Reihenklemmen TOPJOB® S mit Hebel ist sehr eindeutig und einfach: Leiter rein, Hebel zu und fertig. WAGO ist mit der neuen Reihenklemme ein richtiger Clou gelungen.

Josef Riffner, Geschäftsführer bei Rihatec

Reduzierung der Fehlerquote

250 Motoren fehlerfrei anschließen ist eine Herausforderung und das Fehlerrisiko bei der Installation hoch. „Die Handhabung der neuen Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel ist sehr eindeutig und einfach“, erklärt Riffner. Der Hebel bleibt offen und beide Hände sind frei. Das ist vor allem deshalb von Vorteil, weil im Technologieprojekt oft der Anschluss gewechselt werden muss. „Für den Kunden wird es schneller und kostengünstiger, da wir nicht immer vor Ort sein müssen“, weiß Riffner. Die Fehlerquote ist in den letzten Monaten deutlich gesunken: „Leiter rein, Hebel zu und fertig. WAGO ist mit der neuen Reihenklemme ein richtiger Clou gelungen“, dessen ist sich Riffner sicher. Zusätzlich werden zwei WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer eingesetzt, mit denen die Beschriftung noch einfacher ist. „Unser Mechaniker weiß sofort, Motor 1 ist dort angeschlossen. Alles ist eindeutig definiert mit Klartextbeschriftungen. Die aufwendige Suche im Schaltplan entfällt somit auch“ resümiert Riffner. Durch die Beschriftungen kann richtig und einfach angeschlossen werden – und das von Motor 1 bis 250 im zukunftsträchtigen Technologieprojekt!

Die Welt verändert sich permanent. Mechaniker müssen immer mehr elektronische Arbeiten übernehmen, sind dazu aber gar nicht immer ausgebildet. Durch die innovative Handhabung der TOPJOB® S mit Hebel entstehen keine Fehler mehr.

Josef Riffner, Geschäftsführer bei Rihatec

Intuitive Handhabung

Im Arbeitsalltag hilft die neue Reihenklemme von WAGO Riffner und seinen Mitarbeitern in vielen Situationen weiter. „Die Welt verändert sich permanent. Mechaniker müssen immer mehr elektronische Arbeiten übernehmen, sind dazu aber gar nicht immer ausgebildet. Durch die innovative Handhabung der TOPJOB® S mit Hebel entstehen keine Fehler mehr“, so Riffner. Denn auch die Firma Rihatec befindet sich im Wettbewerb um die besten Fachkräfte und Auszubildenden. „Wir haben immer weniger handwerkliche Auszubildende. Das ist ein echtes Problem“, erzählt Riffner. Die neue Reihenklemme hilft durch ihre intuitive Handhabung dabei, dass sie von allen Mitarbeitern einfach und schnell bedient werden kann – ganz ohne Werkzeug.

Auch in weiteren Projekten plant die Firma Rihatec die neue Reihenklemme TOPJOB® S mit Hebel einzusetzen. „Wir sparen Zeit und Kosten auf beiden Seiten – beim Kunden und bei uns; eine super Sache“, schlussfolgert Riffner.

Autorin: Lena Kalmer, Communication Manager, WAGO

Immer die passende Handhabung

Leistung einfach pushen mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

WAGO Reihenklemmen mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung

WAGO Durchgangsreihenklemmen gibt es in drei verschiedenen Betätigungsvarianten: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – für jede Anwendung die passende Reihenklemme.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg