Sujets 18 avril 2023
Automatisez les centres de données de manière sûre et efficace avec WAGO

L'équipement technique des bâtiments (en abrégé TGA) est devenu de plus en plus important ces dernières années - notamment dans les centres de données, car ils représentent un élément essentiel de l'infrastructure numérique. Pour que les centres de données puissent fonctionner sans problème, les conditions générales, comme la climatisation des salles de serveurs, doivent être adaptées. C'est là que TOBOL entre en jeu - avec WAGO à vos côtés.

TOBOL - dont le siège est à Leinefeld-Worbis en Thuringe - est un spécialiste de la technique de mesure et de contrôle sur mesure et de l'automatisation des bâtiments. L'entreprise offre à ses clients, qui proviennent principalement du secteur commercial et industriel, tout d'une seule source : de l'analyse à la planification de projets, de la programmation et de la construction d'appareillage au service et à l'entretien. De plus, TOBOL est un expert reconnu en matière d'automatisation de l'infrastructure des centres de données. Plus des deux tiers de l'appareillage sont utilisés dans des centres de données - à la fois dans de nombreux nouveaux bâtiments en Allemagne et dans d'autres projets en Europe. TOBOL s'appuie sur les bornes sur rail WAGO et les contrôleurs WAGO car ceux-ci sont synonymes de faible maintenance, de fiabilité et de flexibilité, entre autres.

Toute l'infrastructure technique des centres de données à partir d'une source unique

La technologie d'automatisation de TOBOL est parfaitement adaptée aux besoins d'exploitation de centres de données à haute disponibilité et conçue pour un fonctionnement continu fiable et efficace. Il comprend l'intégration, l'interaction et la surveillance de l'ensemble de l'infrastructure technique. Avec TOBOL, toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement sûr et efficace d'un centre de données sont réunies dans un seul système d'automatisation. Cela va du contrôle efficace du refroidissement, qui est demandé en fonction des besoins, à l'acquisition des données énergétiques et à la surveillance de l'énergie, en passant par l'acquisition des messages d'erreur, jusqu'à la climatisation (y compris l'humidification et la déshumidification) dans les salles de serveurs.

Un partenariat à long terme et fructueux dans la construction d'appareillages de commutation

Un autre facteur important dans la mise en œuvre des projets : WAGO, un partenaire fiable à vos côtés. Depuis sa création en 1997, TOBOL fait confiance aux bornes sur rail WAGO pour la construction d'armoires électriques. En outre, ils utilisent depuis dix ans des solutions d'automatisation WAGO telles que le contrôleur du système d'E/S WAGO 750 - un partenariat à long terme. L'accent est toujours mis sur le client et ses souhaits - tant chez TOBOL que chez WAGO : tous deux proposent des solutions sur mesure pour leurs clients avec leur gamme de produits flexible.

Mais non seulement les produits, mais aussi le service client fourni par WAGO sont des facteurs décisifs pour une coopération réussie à long terme. "Nous apprécions avant tout la très forte fidélisation de la clientèle grâce aux vendeurs WAGO, qui sont des partenaires importants ici sur place", souligne Olaf Beykirch, directeur général de TOBOL.

TOBOL s'appuie sur les bornes sur rail WAGO et les contrôleurs WAGO

« Le faible effort de maintenance a été la première chose qui nous a convaincus. Avec les bornes sur rail WAGO, il n'est pas nécessaire de resserrer les vis, ce qui entraîne un gain de temps considérable dans l'ensemble du processus d'assemblage de la construction de l'appareillage. C'est l'un des premiers avantages qui nous a poussés à choisir WAGO en 1997 », rapporte Chris Heinemann, directeur général de TOBOL. Autre gros avantage : la compacité et le gain de place qui en résulte. Étant donné que la densité de remplissage dans l'armoire de commande augmente, il s'agit d'un facteur non négligeable.

"Avec les bornes sur rail WAGO, nous pouvons installer plus de points d'E/S dans une armoire de commande", poursuit Chris Heinemann. C'est pourquoi ils s'appuient sur les bornes sur rail WAGO, en particulier dans la construction d'appareillages de commutation en série pour les clients industriels - selon les déclarations des directeurs généraux Beykirch et Heinemann "un domaine de développement important" qu'ils souhaitent certainement étendre encore plus à l'avenir.

Dans les centres de données et dans l'automatisation des bâtiments, la société WAGO utilise des composants d'automatisation tels que le WAGO I/O System 750, qui impressionne avant tout par sa modularité et sa flexibilité. Avec ce système d'automatisation WAGO, TOBOL a la possibilité d'agir de manière modulaire et flexible, adaptée aux solutions de construction respectives. Par exemple, ils peuvent moderniser relativement rapidement sur place si cela s'avère nécessaire - ce qui représente une grande valeur ajoutée. Un autre énorme avantage : dans les centres de données, il y a beaucoup de messages d'erreur de l'alimentation électrique dans un petit espace - 3000-4000 messages électriques par bâtiment - qui peuvent être surveillés de manière optimale avec les contrôleurs WAGO.

Avec les bornes sur rail et le système d'E/S 750 de WAGO, TOBOL réduit non seulement ses coûts de câblage et de maintenance, mais évite également les interruptions de travail, les temps d'arrêt et les coûts de service grâce à la fiabilité extrêmement élevée des composants.

MM-416234_new-website-page_cover-story-tobol_person-tobol_2000x1125.jpg
Avec l'aide de la technologie d'automatisation de WAGO, TOBOL apporte une contribution importante dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et de l'automatisation de l'infrastructure des centres de données - et apporte ainsi une contribution majeure au succès des projets de construction et au bon fonctionnement des systèmes existants.
Chris Heinemann
Directeur général de TOBOL

L'avenir de la production est numérique

TOBOL s'efforce actuellement de rendre sa production numérique et de travailler sans papier : chaque poste de travail est équipé d'un ordinateur avec un écran tactile afin que tous les documents nécessaires à la production puissent être mis à la disposition des employés sous forme numérique via le cloud. Ceci s'applique également au test des armoires de commande : chaque armoire est fabriquée et testée conformément aux normes et directives en vigueur, telles que la norme d'appareillage DIN EN 61439. Le test d'acceptation (Factory Acceptance Test, FAT) et l'enregistrement sont bien sûr également effectués de manière numérique. De plus, TOBOL s'appuie sur le portail de données EPLAN pour le transfert de données, car il offre une qualité de données élevée et une recherche d'article rapide et facile pour les composants WAGO - et représente ainsi une grande valeur ajoutée pour l'ingénierie numérique.

Croissance partagée et projets d'avenir

Après le premier agrandissement du site avec un hall de production d'appareillage de commutation de 500 mètres carrés en 2007 et un deuxième agrandissement avec un autre hall de production de 500 mètres carrés avec zone de stockage en 2011, un autre agrandissement doit suivre. Toute la gamme de services TOBOL est désormais regroupée sous un même toit sur 2 800 mètres carrés de surface au sol : analyse, planification et conception, programmation, production d'appareillage ainsi que service et maintenance. Étant donné que le nouveau site offre également suffisamment d'espace pour de futures extensions, TOBOL peut continuer à répondre aux demandes de ses clients à l'avenir. Dans la nouvelle usine, davantage de bornes sur rail WAGO avec boutons-poussoirs doivent être utilisées, car elles offrent les conditions préalables à la production automatisée de faisceaux de câbles.

WAGO Solution Provider

Autre futur projet : TOBOL veut faire partie du programme WAGO Solution Provider ; un réseau de supporters et de consultants qui assiste les clients dans la mise en œuvre de leurs projets avec les solutions WAGO. Chris Heinemann l'explique encore : "Nous aimerions faire connaître notre partenariat fructueux de longue date avec WAGO et, en tant que partenaire officiel de WAGO, aider les clients à résoudre leurs problèmes".