디지털 에너지 트레이드
디지털 회계장부라고 할 수 있는 블록체인 기술은 전기 생산자와 소비자 간 거래를 가능하게 합니다. WAGO가 이것이 어떻게 이루어지는지, 미래에 대한 영향은 무엇일지 정확히 설명합니다.
![energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg](/medias/200-energy-blockchain-frau-telefon-gettyimages-522543583-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxWXk4eE5ESTJPREk0T1RBMU5qYzVPQzh5TURCZlpXNWxjbWQ1WDJKc2IyTnJZMmhoYVc1ZlpuSmhkVjkwWld4bFptOXVYMmRsZEhSNWFXMWhaMlZ6TFRVeU1qVTBNelU0TTE4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8OTRjODZlYTNhYjk4NmJkZWQzNmI0ZWFjNTQ3Yzc3OWVhNmFlNjFhNmY4Yjg0MTZmYzczYzdjOTBkOWFiNWM0MA)
하이테크 제어 시스템과 IT는 에너지 시스템 디지털화의 기반입니다. 컨트롤러는 분산식 시스템을 조정하여 스마트 그리드에서 쉽고 안전한 통신을 보장하고 측정 데이터를 저장하며 이 데이터는 클라우드의 사이버 공격으로부터 보호됩니다.
WAGO는 모든 단계의 프로세스에 적절한 솔루션과 컨셉을 제공합니다.
에너지 소비자는 개별 이해관계자와 이익 집단 사이는 물론 기술 용어에 대해서도 소통이 필요합니다.전력 생산 업계에서 높아지는 분산화와 변동성에 대해 올바로 이해하려면 에너지 시스템을 이루고 있는 개별 요소들이 섹터를 막론하고 스마트 그리드에서 서로 연결되어야 합니다. 그 시작은 전기 섹터입니다. 분산화된 제공업체, 지능형 배전 변전소와 가상 전력 발전소에 통합된 현대식 자동화 기술은 공급 그리드의 제어를 최적화합니다. 다음 단계는 가스와 난방 그리드를 현대화하는 것으로, WAGO는 필요한 제어기를 제공합니다. WAGO 솔루션의 장점:
전기 시스템을 분배 박스까지 업그레이드
디지털 회계장부라고 할 수 있는 블록체인 기술은 전기 생산자와 소비자 간 거래를 가능하게 합니다. WAGO가 이것이 어떻게 이루어지는지, 미래에 대한 영향은 무엇일지 정확히 설명합니다.
전기 섹터의 분산화 및 디지털화와 더불어, 전기공급자에게 난방과 기동성은 우선순위가 되었습니다. 에너지 변환은 저장 시스템이 구비되어야 진정한 효과를 발휘할 수 있습니다. 전기 그리드에 비하여, 난방 및 가스 네트워크는 훨씬 큰 용량을 공급합니다. 이러한 이유로 전력을 난방이나 가스로 전환하는 시스템은 점점 더 중요해지고 있습니다. 잉여 친환경 전기를 사용하여 열, 저장가능한 수소와 메탄을 생산할 수 있습니다. 오늘날 WAGO는 이미 이러한 시스템의 제조업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 동시에 WAGO는 난방 및 가스 네트워크를 현대화하는 공급업체를 지원합니다. 이 현대화는 에너지 섹터 연계와 그 결과로 발생한 에너지 흐름의 복잡성 강화 필요로 인해 요구되는 것입니다. 업계에서 인정받은 WAGO-I/O-시스템은 자동화 플랫폼으로 기능합니다. WAGO 솔루션의 장점:
eMobility를 위한 잉여 친환경 전기
클라우드의 컴퓨팅 용량은 에너지 섹터에 상당한 장점을 제공합니다. 예를 들어 풍력 단지 운영자들은 터빈 데이터를 클라우드에서 분석하여 전력 생산량을 높이고 풍력 단지 유지보수 작업을 최적화할 수 있으며, 그리드 운영자들은 시스템 데이터와 기상 예측 자료를 사용하여 그리드 상태를 보다 정확히 예측할 수 있습니다. WAGO PFC100 및 PFC200 컨트롤러는 펌웨어 업데이트와 IEC 프로그램의 라이브러리 덕분에 클라우드에 연결할 수 있습니다. 이후 컨트롤러는 정의한 주기에 맞춰 필드 레벨값을 자동으로 클라우드에 송신합니다. 통신은 MQTT 프로토콜을 사용한 암호화 TLS 접속에 의해 안전하게 보안이 이루어집니다. 귀하의 고유 클라우드 어플리케이션을 위한 WAGO 클라우드 데이터 제어의 장점:
SWO Netz GmbH: WAGO 클라우드로 데이터 관리
에너지 데이터의 기록, 디지털화 및 네트워킹을 동시에 - 이것이 분산식 에너지 시장의 핵심 컨셉입니다. 간단한 업그레이드만으로 WAGO PFC100과 PFC200 컨트롤러는 IoT 컨트롤러로 변모하고 이 컨트롤러는 필드 레벨에서 클라우드로 데이터를 전송하며 클라우드에서는 분석을 위해 정보를 총합하고 사용합니다.
에너지 제품이 인터넷에 안전하게 연결되어 있지 않으면 심각한 결과가 발생할 수 있습니다. 사이버 범죄자들은 시스템 제어기를 사용하여 제어 센터를 해킹하고 기능을 마비시킵니다. 그 결과 전원공급을 위험에 빠뜨리고 최악의 경우 대규모 정전이 발생할 수 있습니다. 좋은 소식은 운영자들이 이제 이러한 위험에 대해 알고 있고 사이버 보안이 점점 더 중시되고 있다는 점입니다. WAGO 제어기는 귀하의 보안 정책과 절차에 중요한 역할을 담당할 것입니다. PC 기반 운용 체제는 일주일마다 보안 업데이트 과정을 거쳐야 하며, 그렇지 않을 경우 충분한 수준의 사이버 보안을 장담할 수 없습니다. 단, WAGO 제어기의 강력한 펌웨어는 해당하는 보안 요건을 충족합니다. WAGO 솔루션의 장점:
데이터 해킹의 관문: 데이터 센터
"아직도 구석기 시대에 머물러 있는 에너지 시장"
WAGO 전문가 Heiko Tautor가 Energy Brainpool 컨설팅 회사의 Tobias Kurth(왼쪽)과 에너지 섹터의 변화에 대해 논의합니다.