블록체인 기술로 디지털 에너지 거래: 이웃으로부터 직접 전력을 구매

블록체인 - 에너지 공급을 위한 잠재력:
- 에너지 생산자와 소비자 간의 직접 거래는 전기 가격을 낮출 수 있습니다.
- 블록체인은 탈중앙화된 독립형 컴퓨터 집단에 걸쳐 조직화됩니다. 이는 데이터 보안을 강화합니다.
- 탈중앙화된 시장에서 극소량의 에너지의 거래 가능 여부는 보다 더 중요해지고 있습니다.
어떤 종류의 상업적 거래든, 판매자와 구매자를 연결하고 법적 책임을 부담하며 결제를 처리하는 중재자가 참여하는 것이 일반적입니다. 에너지 섹터의 경우 보통 공급자가 이런 역할을 담당합니다. 그러나 이러한 서비스에는 높은 거래 비용이라는 대가가 따릅니다. 따라서 에너지 섹터의 많은 전문가들은 오랫동안 괴짜들의 장난감 정도로 여겨졌던 기술인 블록체인에 기대를 걸고 있습니다. 원래 디지털 화폐인 비트코인을 위한 기술적 토대로 개발되었던 블록체인을 사용하여 제 3자의 개입 없이 사업체끼리 거래할 수 있습니다.
어떻게 작동할까요? 블록체인은 거래에서 파생된 데이터를 여러 번 저장합니다. 이 과정은 분산식 독립형 컴퓨터에서 이루어지고 이 컴퓨터의 프로세싱 파워는 개인, 이니셔티브 또는 기업과 같은 블록체인 내 참가자에게 제공됩니다. 수백개, 수천개의 컴퓨터가 하나의 하드웨어 구조를 이룹니다. 새 데이터 세트가 생성되면 모든 컴퓨터가 블록체인을 업데이트하여 각각의 컴퓨터가 항상 모든 거래 데이터를 보유합니다. 누군가 데이터를 조작하려면 많은 컴퓨터를 해킹해야 합니다. 덕분에 블록체인 기술은 극도의 보안성을 자랑합니다. 또한 블록체인은 중개자가 필요없으므로 거래 비용을 현격히 절감합니다. 각각의 개별 컴퓨터가 모든 거래를 일일이 확인해야 하는 것은 결과적으로 별로 효율적이지 못합니다. 그러나 현재 전문가들은 방법에 대해 연구하고 있고 훨씬 빠르고 저렴하게 이를 실시할 수 있을 것입니다.
기존의 중앙식 시스템과 비교하여 블록체인은 월등히 높은 수준의 데이터 보안을 보장합니다. "블록체인은 경제적 파트너 간 신뢰를 구축했습니다"라고 컨설팅 회사 Energy Brainpool의 CEO인 Tobias Federico는 말합니다. 동시에 - 아직까지 잠재성을 논하는 단계이긴 하지만 - 거래비용은 최소한으로만 지출할 수 있습니다. Federico는 "이러한 점을 감안할 때, 점점 더 분산되는 에너지 시장에서 블록체인기술은 매우 흥미롭게 다가올 수 있습니다,"라고 설명합니다. 궁극적으로 미래의 에너지 시장은 기가와트나 메가와트 단위로 거래하는 현재의 대형 파워 플랜트가 아닌 킬로와트, 심지어 몇 와트 정도를 생산하는 파워 플랜트가 대세가 될 것입니다. "작고 탈중앙화된 유닛은 매우 소량의 전력을 생산하고 소모합니다. 이러한 상황에서 도매 단위의 거래 시스템은 한마디로 말해 제대로 기능하지 않습니다. 이에 반해, 블록체인은 대단히 효율적인 솔루션이 되어 줄 것입니다", 라고 Federico는 설명합니다.
블록체인은 에너지를 최소량으로 팔고 살 수 있는 곳이라면 어디에서든지 스마트 그리드에서 사용될 수 있습니다. 예를 들면 배터리 저장 유닛, 열 펌프, 에너지 시장 균형조절에 참여하는 산업 시스템 또는 eVehicle 충전 주유소 등이 여기 해당합니다. 심지어 가정 기기도 블록체인을 사용하여 스마트 그리드에 효율적으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 냉장고의 경우 네트워크를 지원하는 방식으로 사용하는 것이 가능합니다. 인터넷 연결과 블록체인 소프트웨어 이용이 가능한 냉장고는 많은 전력을 공급해야 할 필요가 있는 바로 그 순간에 이웃의 광전지 네트워크에서 전기를 자동으로 끌어옵니다.
이러한 모델은 아직까지는 공상에 불과합니다. "블록체인이 다양한 영역에서 빠르게 적용 반경을 넓혀가리라고는 생각하지 않습니다. 그것이 실현되려면 데이터 인증을 위한 비용이 먼저 낮춰져야겠지요," 라고 Federico가 설명합니다. 또한 현재의 규제 체계는 많은 섹터에서 블록체인의 사용을 승인하지 않고 있습니다. 예를 들어 개별 가정은 전력 생산자로부터 전기를 직접 구매하는 것이 금지되어 있습니다. 그러한 거래는 평형용 회로 밖에서 이루어지고 바꾸어 말해서 네트워크 사업자의 레이더망에서 벗어나게 되가 때문에 법적으로 용인되지 않습니다. 따라서 Federico는 규제의 적용을 받지 않는 분야에서 처음으로 실행되는 어플리케이션, 예를 들어 네트워크 안정화 조치를 위한 계산에 주목합니다.
기업들이 컨셉 관련 실무 경험을 수집하기 위해 이 특정한 분야를 선택한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 예를 들어 네트워크 사업자 TenneT와 배터리 제조사 Sonnen은 네트워크 병목현상 동안 풍력 에너지를 보유하고 초크 포인트(전력 다운스트림을 공급하기 위해 6,000개의 가정용 배터리 저장 장치를 사용하는 현장 시험을 실시했습니다. 프로세스는 블록체인을 사용하여 자동으로 인보이스되며, 각 배터리 장치의 개별 저장 및 릴리스된 킬로와트 시간을 각각 탐지합니다. Sonnen의 CEO인 Philipp Schröder는 "에너지 생산의 미래는 수백만개의 작은 분산식 전기 공급원, 프로슈머 그리고 일반 소비자들로 이루어질 것입니다", 라고 단언합니다. 블록체인 기술은 이 주인공들간 대량의 데이터를 실시간으로 교환할 수 있게 해 주는 열쇠입니다.
텍스트: Ralph Diermann
에너지 섹터는 획기적인 변화의 시대를 지나고 있습니다. 과거와 미래. Energy Brainpool의 Tobias Kurth와 WAGO의 에너지 전문가 Heiko Tautor가 최신 주제를 논의합니다.